Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Il Padus Lab di Orange utilizzerà soluzioni prefabbricate di nuova generazione per l’hosting di apparecchiature per telecomunicazioni

29/12/21

Background

Telecommunications is a multi-trillion-dollar industry. Because of the nature of their business, major global telecom players like France’s Orange S.A., are faced with a unique social responsibility. As part of the Engage 2025 plan, Orange has committed to achieving net-zero carbon emissions by 2040. To help bring their goal to fruition, Orange chose Vertiv to provide a next-generation prefabricated edge computing site.

Results

  • Rapid two-day installation period
  • Edge computing site suitable as a replicable standard for multiple geographies
  • Collaboration of business, technology, and academic experts to drive innovation
  • A technical education site available for both employees and the local community
  • A design that enables drastic energy consumption reductions

 

Case Summary

Location:

Lannion, France

Critical Need:

Develop an edge computing solution that will support distributed telecom environments while producing net-zero carbon emissions.

Vertiv Solution:

Prefabricated modular data centre:

  • Vertiv™ NetSure™ 400V HVDC power system and battery cabinets
  • Vertiv™ Knurr DCM™ server racks
  • Vertiv™ Liebert® DCD heat exchangers
  • Vertiv™ Liebert® HPC-S freecooling chiller
  • Vertiv™ Liebert® PCW chilled water perimeter unit
  • Vertiv™ Liebert® HPW wall-mounted air conditioning unit

DOWNLOAD THE CASE STUDY

Additional Resources

Login dei partner

Lingua & Ubicazione