Vertiv与NVIDIA的合作将推动技术突破,为人工智能的未来发展奠定基础。

行业领袖携手合作,为人工智能热潮降温

如今,人工智能 (AI) 影响着我们日常生活的方方面面,从购物到手术室救死扶伤,无一例外。正因如此, 英伟达 创始人兼首席执行官黄仁勋认为:“每个行业都将成为科技行业。” 然而,尽管人工智能的突破正在彻底改变我们的工作和娱乐方式,但维持人工智能应用激增所需的强大算力却让数据中心不堪重负。

如果不采取任何措施, 数据中心预计 将消耗全球高达8%的电力 。 因此,行业和政府领导人正携手合作,开发新的热管理解决方案,以平衡全球对人工智能和其他高性能计算 (HPC) 应用的需求,同时减少对环境的影响。

2023年,美国能源部(DOE)设立了 COOLERCHIPS 奖项计划,旨在支持那些致力于研发创新高效数据中心冷却技术的公司。该计划促成了Vertiv与NVIDIA的合作,这将有助于推动人工智能领域创新、高效的未来发展。

开发前所未有的液冷技术

NVIDIA 与 Vertiv 以及来自大学、初创公司和其他供应商的多位行业领袖合作,设计了一套冷却系统。该系统帮助 NVIDIA 及其合作伙伴从 COOLERCHIPS 计划中获得了 500 万美元的资助。这项先进的冷却系统项目将持续三年,旨在通过将两种数据中心液冷技术整合到一个系统中,帮助解决未来数据中心在效率和冷却方面面临的挑战。

COOLERCHIPS 应用将芯片直接液冷和浸没式冷却技术结合起来。NVIDIA 表示: “ 首先,芯片将通过冷板进行冷却,冷却液会像处理器高负荷运转时额头上的汗水一样蒸发,然后冷却凝结成液态。其次,整个服务器(包括其低功耗组件)将被封装在密封容器中,并浸入冷却液中。这些冷却液通常用于冰箱和汽车空调,但尚未应用于数据中心。”

这种方法能够冷却容器化数据,其机架密度是现有服务器机架的25倍,并且能够在高达40°C的外部温度下运行。 (104° F)这种创新方案的成本也更低,运行效率比传统方法高出 20%。

“我们将自身在电源和散热解决方案方面的领先地位与 NVIDIA 的尖端平台相结合,以帮助满足计算密集型应用的需求,并支持在全球范围内部署 AI 基础设施。”—— Vertiv 首席执行官 Giordano (Gio) Albertazzi 表示。

Vertiv 和 NVIDIA AI 参考设计

采用 NVIDIA GB200 NVL72 的下一代 AI 工厂最完整的电源和散热蓝图。

立即获取设计图

一项推动人工智能支持技术未来发展的合作

2024年3月,Vertiv成为NVIDIA合作伙伴网络 (NPN)的解决方案顾问:咨询合作伙伴 ,从而能够更广泛地利用Vertiv的经验和全系列电源及散热解决方案。Vertiv是NPN中唯一的大型物理基础设施供应商,并被选中为实施基于NVIDIA解决方案的客户提供咨询服务和专家建议。

NPN 是一个面向全球技术合作伙伴的计划,旨在支持那些提供基于 NVIDIA 技术或由 NVIDIA 技术驱动的解决方案的合作伙伴。除了领先的软件供应商、云服务提供商、解决方案提供商和系统集成商之外,Vertiv 也加入了该网络,贡献其在应对加速计算带来的独特基础设施挑战方面的专业知识。NPN 提供一系列权益,包括技术支持、培训和合作机会,帮助合作伙伴为客户提供创新解决方案。

据 《巴伦周刊》 报道 ,NVIDIA 首席执行官黄仁勋直接指出,公司与 Vertiv 的合作旨在为客户创造有效的散热解决方案,以应对市场上不断涌现的新型 AI GPU 日益增长的电力需求。

面向未来的AI解决方案

Vertiv 的高密度电源和散热解决方案旨在支持下一代 GPU 安全、高效且高可用性地运行计算密集型 AI 工作负载。Vertiv 的液冷技术产品组合包括:

推动人工智能革命

Vertiv 不断攻克最复杂的电力和混合冷却难题,助力人工智能的广泛应用。我们拥有专业技术和全球规模,能够满足人工智能快速发展的需求,提供最全面的电力和冷却解决方案组合以及遍布全球的服务网络,我们的工程师随时准备为人工智能转型提供支持。

凭借数十年来引领创新和在关键数字基础设施领域开拓进取的经验,我们不仅满足当今的人工智能需求,更引领着人工智能的未来发展方向。欲了解更多Vertiv如何助力人工智能革命的信息, 请点击此处。

选择您的本国语言