Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Construído para o amanhã: A abordagem da Vertiv à infraestrutura ambientalmente responsável

5 min. Ler
À medida que a inteligência artificial (IA) impulsiona a procura de energia, a Vertiv é soluções de engenharia que reduzem as emissões, promovem a independência da rede e repensam o que um centro de dados pode ser.

As densidades dos bastidores de centros de dados estão a aumentar para além dos 100 quilowatts (kW) e o consumo de energia da indústria, atualmente de 1,5%, deverá duplicar até 2030. Como Martin Olsen, VP de Estratégia Global de Produtos na Vertiv, destacado num painel de discussão “Alimentar a revolução da IA” no NVIDIA GTC 2025: “Historicamente, a distribuição de energia, o arrefecimento e o suporte estrutural foram concebidos em torno de aumentos incrementais previsíveis na densidade computacional. Agora, com cargas de trabalho aceleradas, isso apenas impulsiona esta densidade computacional a um ritmo sem precedentes.” Esta mudança não é apenas técnica, é existencial. A energia é o ponto de combustível e de fricção para IA. A infraestrutura deve manter-se atualizada ou ser deixada para trás.

A Vertiv vê a energia não como uma restrição, mas como uma oportunidade de liderar. Regulamentos como o Pacto de Centros de Dados Climate Neutral da UE e a Lei de Energia Limpa dos EUA estão a definir a linha de base. Mas a conformidade não é o objetivo principal. A Vertiv acredita que a responsabilidade ambiental tem de ser incorporada desde a fundação. É por isso que o tema do Dia da Terra 2025, O nosso poder, o nosso planeta, está presente. A chamada para triplicar a capacidade de energia renovável até 2030 alinha-se com a própria trajetória da empresa: conceber infraestruturas que impulsionam o progresso e reduzem o impacto. Desde redes mais inteligentes a construções eficientes, a Vertiv está a conceber centros de dados que fazem mais com menos.

Construção de infraestruturas prontas para IA e ecologicamente responsáveis

Com base no plano One Vertiv One World – a estrutura da empresa para enfrentar os desafios ambientais de frente – a Vertiv está a desenvolver soluções que lidam diretamente com o paradoxo energético que os centros de dados modernos enfrentam: como apoiar o crescimento exponencial da IA, reduzindo o impacto ambiental. A chave é tratar a energia não apenas como um custo, mas como um ativo estratégico que pode ser otimizado em toda a geração, armazenamento e consumo.

Transformar a fonte de alimentação

A corrida para centros de dados energeticamente eficientes começa com a recuperação da infraestrutura energética, indo além dos combustíveis fósseis para fontes alternativas. As restrições da rede e os regulamentos de emissões já não significam sacrificar a fiabilidade. A Vertiv está a acelerar esta mudança com inovações tangíveis que substituem sistemas dependentes de diesel.

A Vertiv está a colocar a sua estratégia em ação com implementações reais. Em parceria com a Ballard Power Systems, a empresa desenvolveu o Vertiv™ Power Module H2, um sistema de células de combustível de hidrogénio que fornece 3000 kW de energia de reserva com zero emissões no local. Já está a suportar centros de dados em regiões restritas à rede, reduzindo as emissões do Âmbito 1 enquanto mantém o tempo de atividade.

Soluções pioneiras de microrrede sempre ligadas

O futuro da energia vai além da cópia de segurança – está sempre ligada e otimizada. É por isso que a Vertiv está a liderar soluções de microrredes que integram recursos de energia distribuída (DER), sistemas de armazenamento de energia de bateria (BESS) (consulte a Figura 1) e monitorização inteligente num sistema coeso.

800 x 450-figura-1.jpg

Figura 1. O Vertiv™ Dynaflex BESS, uma parte chave de uma parte chave dos sistemas de microrrede, armazena energia para utilização posterior, reduzindo os arranques do gerador.

Nos Centros de Experiência do Cliente Vertiv (CEC) nos EUA e na Europa, as operadoras veem em primeira mão como estes sistemas mantêm a fiabilidade, reduzindo a dependência da rede - com equipamento real a suportar volumes de trabalho reais de IA durante testes de esforço.

Promover a eficiência de carbono

A eficiência energética não para na sala de servidores. O Vertiv™ TimberMod™ representa um repensamento fundamental dos materiais de construção, utilizando madeira concebida para cortar o carbono incorporado em 60% em comparação com as construções de aço tradicionais. Quando implementadas à escala, estas inovações são compostas: edifícios mais eficientes que alojam equipamento mais eficiente, todos monitorizados e otimizados através de sistemas concebidos para circularidade desde o início.

Reduzir as pegadas de energia e carbono com energia solar

A Vertiv esforça-se por atualizar instalações e processos para reduzir o consumo de energia, a produção de carbono e o desperdício de material. Nas instalações de Nove Mesto na Eslováquia, a empresa instalou um painel solar de pico de 516,56 quilowatts (kWp) que cobre mais de 2200 metros quadrados (m2). Espera-se que esta instalação apresente os seguintes resultados:

Imagem 1.jpg

O armazenamento da bateria no campus Nove Mesto armazena energia excedente produzida durante a geração solar de pico e liberta-a quando necessário. A instalação de PV (consulte a Figura 2) está ligada à rede elétrica para gerir a produção excessiva de energia.

800 x 450-campos-mesto-solares-nove.jpg

Figura 2. Fotografia geral da instalação de PV no escritório Vertiv Nove Mesto na Eslováquia. Este sistema reduz a dependência da energia da rede em todas as instalações globais da empresa. A matriz demonstra como os espaços industriais podem aproveitar eficazmente a energia alternativa.

O que vem a seguir: Uma Vertiv, Um Mundo: Relatório de atividade empresarial responsável

A revolução da IA apresenta um desafio sem precedentes: avançar as capacidades informáticas enquanto respeita os recursos ambientais. Alcançar isto requer a incorporação da eficiência energética em todo o design de infraestruturas digitais críticas. A “Uma Vertiv, Um Mundo: Relatório de Negócio Responsável” reflete a forma como estas estratégias são postas em ação. Também reflete a forma como a Vertiv vive o seu compromisso com a responsabilidade ambiental, através das escolhas que faz, da forma como opera, das soluções que constrói e dos parceiros com quem trabalha.

Pronto para transformar a utilização de energia do seu centro de dados? Contacte hoje um especialista Vertiv.


Inteligência artificial Cloud computing Colocation Edge computing Efficiency Autonomia energética ESG/sustainability Facility Optimization Government Trends

Hub de IA VertivTM

Infraestrutura concebida para manter várias gerações de computação à frente, a partir de agora.

Saiba mais
Acesso de Partner

Idioma e Localização