Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Infrastruttura AI su larga scala e
e pronta per le generazioni future

Le soluzioni Vertiv supportano le strutture hyperscale e cloud che
definiscono il presente e rendono possibile il futuro.

La proliferazione dell’AI e la domanda incessante ed esplosiva di cloud computing stanno costringendo a una rapida e profonda riprogettazione dei laboratori dell’innovazione del settore.

Sbloccare il potenziale dell’AI

L’intelligenza artificiale sta già trasformando il modo in cui lavoriamo, apprendiamo e innoviamo. Trovare i suoi limiti significa ripensare come alimentiamo e raffreddiamo le strutture hyperscale.

Gestione dei consumi e dei costi energetici

Le densità medie dei rack raggiungeranno i 50 kW entro il 2027 e molti server AI stanno superando questo numero oggi. L’alimentazione di questi rack senza sovradimensionare la rete o i profitti richiede un nuovo modo di pensare alle fonti di energia e alle architetture di alimentazione non tradizionali.

Scalabilità rapida per soddisfare la domanda

Soddisfare la domanda incessante di AI e altre applicazioni avanzate significa aggiungere capacità rapidamente ed efficientemente, eliminando sprechi e ritardi costosi. La capacità di crescere quando, dove e come serve distingue i vincitori dagli altri.

Trova la tua soluzione hyperscale e cloud

Infrastruttura AI olistica

 

Supporta l’intero spettro di carichi di lavoro AI e semplifica l’aggiornamento AI con soluzioni integrate e pre-ingegnerizzate.

Gestione energetica lungo tutta la catena di alimentazione

 

Scala rapidamente per soddisfare la crescente domanda energetica.

Gamma completa di soluzioni di raffreddamento ad alta densità

 

Soluzioni configurabili come raffreddamento ad aria, liquido o ibrido e convertibili in loco secondo le necessità.

Il vantaggio di Vertiv

Vertiv risolve le sfide più complesse e impegnative affrontate dai provider cloud di oggi con il portfolio più ampio e diversificato di soluzioni hyperscale all’avanguardia.

Maggiore efficienza energetica1

.
Tempi di implementazione più rapidi2

Risparmio sul TCO3

1. Fino al 20% di consumo annuo di energia per il raffreddamento in meno con i chiller Vertiv™ Liebert® AFC rispetto a soluzioni a vite fisse tradizionali.

2. Fino al 50% di implementazione più rapida con Vertiv MegaMod rispetto alla costruzione in loco.

3. Confronto tra moduli e costruzione tradizionale. Percentuali basate su stime gestionali, case study e dati disponibili al pubblico.

Vertiv™ OneCore

Ripensa la roadmap per l’adozione dell’AI

Per supportare la crescente domanda di AI sono necessari nuovi approcci all’infrastruttura e alle operazioni hyperscale. Questo e-book individua gli imperativi per aiutare provider cloud e hyperscaler ad allineare infrastruttura e strategie operative alle esigenze dell’AI.

Ulteriori informazioni

Approfondire

Immagine imperativi AI

Alimentare il cloud: è ora di portare la tua energia?

Scopri come BYOP può ridurre la dipendenza dalla rete e l’impronta di carbonio, ottimizzando l’efficienza operativa.

Esplora

immagine delle soluzioni ad acqua refrigerata

Data center vision 2030: How AI is redefining data center infrastructure

Esplora come l’AI e il calcolo accelerato stanno plasmando potenza, raffreddamento e servizi chiave per supportare i carichi e l’infrastruttura AI.

Esplora

Immagine whitepaper di colocation

Energia sempre disponibile: integrare un BESS nella strategia di microgrid

Scopri come utilizzare un sistema di accumulo energetico a batteria e una microgrid come fonte energetica sempre attiva e flusso di entrate supplementare.

Scarica il whitepaper

Hai bisogno di aiuto per scegliere una soluzione hyperscale e cloud?

Compila il modulo che segue e ti risponderemo al più presto.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione