Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Strengthening mission-critical microgrids with a battery energy storage system

7 min. Lettura

Download the white paper

Diesel generators are the preferred option for extended backup power today, but that mostly unused stranded power isn’t an ideal allocation of resources. Energy sources that are always-on and contribute to the day-to-day energy supply are far more appealing. When coordinated within a microgrid, these always-on power assets can monetize the daily energy supply in ways that traditional sources can’t. Thus, a microgrid system gives businesses an intelligent, transparent way to manage their always-on energy assets, also known as distributed energy resources (DERs), in a manner idle generators can’t match.

Microgrids can rely on any number of energy sources for local power generation, including but not limited to battery energy storage systems (BESS), solar panels, thermal energy storage, combined heat and power, wind power, fuel cells, and reciprocating engine generators. This white paper will examine the benefits of a BESS and factors that organizations should consider when evaluating a microgrid and local power generation

+

Autonomia energetica

VertivTM AI Hub

Un'infrastruttura progettata per supportare con anticipo più generazioni di piattaforme di calcolo, a partire da ORA.

Ulteriori informazioni
Login dei partner

Lingua & Ubicazione