Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Trying to manage the available cooling capacity between IT devices and the facility is a balancing act that can be time consuming and costly if the right tools are not available. Without visually seeing where you have hot spots, you are risking unplanned downtime and jeopardizing the useful life of your IT equipment.

Challenges

Chasing Hot Spots
Have a true grasp of your resources and their location
Solution: Thermal visualization that pinpoint hot spots instantly

Wasting Cooling Airflow
Increase overall operations with efficient cooling capabilities
Solution: Set exhaust temperature sensors to thresholds that equal input sensors

Downtime from Cooling Issues
Reduce unexpected outages by balancing the thermal environment
Solution: Analyze and monitor real-time conditions to manage capacity and uptime

Determine Equipment Placement
Have a clear understanding of where there are capacity restrictions and where there is availability
Solution: Plan for future growth by determining the best location for adding new IT devices when balancing cooling capacity

Articoli correlati

Capacity Planning Image

Argomenti degli articoli

Capacity Planning
Data Center Monitoring Image

Argomenti degli articoli

Data Center Monitoring
Energy Management Image

Argomenti degli articoli

Energy Management
Is Your Organization Ready? Image

Argomenti degli articoli

Is Your Organization Ready?
Login dei partner

Lingua & Ubicazione