不要为了提高数据中心效率而牺牲可用性。

为了应对不断上涨的能源价格,近年来,各种节能运行模式在UPS技术领域展现出令人瞩目的潜力。然而,这些模式大多仍停留在营销噱头的层面,而非真正能够提升数据 中心 效率的切实途径,因为效率的提升往往会以牺牲负载可用性为代价。

但是,数据 中心真的需要为了更高的效率而牺牲可用性吗?

Vertiv 最近 向市场推出了新的效率提升方法,这些方法有助于 将数据中心的 PUE 降至最低,同时保持最高的可用性。

知识

动态在线模式:不再需要在可用性和效率之间做出权衡

我们全新的动态在线模式可实现高能效和近乎双倍转换功率保护,因此您无需在两者之间做出取舍。

动态在线模式可在不牺牲可用性的前提下,实现高达 99% 的运行效率:它能够将双转换运行模式的卓越可用性与高效模式的出色节能效果相结合,从而降低总体拥有成本。例如,如果比较一台无变压器 1MW UPS 和一台采用动态在线模式的同型号 UPS 的能耗成本,每年可节省超过 15,000 美元的电费。

Liebert EXL S1 UPS,100-1200kW 交互式信息图

高效运营模式

目前业内最常用的 UPS 拓扑结构是双转换;然而,大多数 UPS 供应商都推出了 ECO 运行模式,以进一步提高 UPS 的效率水平。

动态在线模式下的UPS可以安全地从高效模式(轻松达到99%的效率)切换到逆变模式,切换时间为0毫秒,从而在任何输入电源中断的情况下都能提供全面的负载电源保护。其输出性能和电源质量与标准双转换UPS相同,但损耗降低了60%。

得益于动态在线模式,我们新一代的UPS解决方案为真正高效的基础设施带来了新的机遇。

800x600-exl_243981_0.png

Liebert EXL S1 UPS

Liebert® EXL S1 是一款一体式无变压器 UPS,具有优化的行业领先尺寸和单位面积功率、卓越的运行效率、强大的电气保护以及智能并联功能,可在部分负载下优化性能,从而显著降低成本。提供单模块和分布式旁路配置。兼容锂离子电池系统。

了解 Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS

效率至上

Vertiv™ Trinergy

随着能源需求和成本的不断上涨,充分利用UPS(例如Vertiv™ Trinergy)对于在保持能源效率的同时控制成本至关重要。Vertiv™ Trinergy™的双转换效率高达97.1%,在动态在线模式下更可提升至99%,从而最大限度地降低运行成本和能耗(kW)。

了解 Vertiv™ Trinergy

成功案例

案例分析

Revolutionizing Sweden's Data Landscape: Inside Conapto's Cutting...

2024年3月8日 阅读更多

与专家交谈
请填写以下表格,我们会尽快与您联系。


名字

姓氏

电子邮件地址

电话

公司

国家/地区

邮政编码

评论


隐私声明同意

在收到并阅读了这份关于个人数据处理的隐私声明(根据欧盟法规 679/2016 第 13 条)后,我同意:

出于营销目的对我的个人数据进行处理,包括通过电子邮件了解行业趋势、活动、优惠和产品发布的信息。

请求处理中……

谢谢!您的投稿已发送。

选择您的本国语言