专家级交钥匙服务和维护

随着高性能计算环境温度的飙升,现代IT散热管理中液冷技术的需求变得至关重要。液冷解决方案能够确保系统在高密度计算负载下平稳运行。然而,成功实施液冷解决方案需要维持最佳的计算基础设施,防止停机,并最大限度地提高效率。

综合方法

Vertiv 的液冷服务为有效应对这些挑战提供了至关重要的支持。我们的服务涵盖设计、安装和维护,从而提高运营效率和系统可用性。这种全方位服务模式也确保符合全球能效标准。

资源

提供液冷服务

过渡设计

Vertiv 提供全面的交钥匙服务,包括现场评估、建模和解决方案设计。我们的热力专家专注于升级您的基础设施,使其具备人工智能就绪能力,确保无缝过渡并提升运行效率。

项目移交

轻松掌控您的项目生命周期。从 L1 到 L5 调试阶段,我们的项目经理将全程陪伴您,确保液冷系统成功实施。

业务连续性

我们优先保障您的 AI 和 IT 系统的平稳运行,提供预防性和纠正性维护、例行现场检查、专门的响应服务级别协议 (SLA) 以及备件供应。

液体管理

我们的 流体管理服务可确保您的冷却系统始终保持最佳运行状态。 我们提供冷却液取样、质量检测、调整和环保处理服务,并与顶级冷却液供应商合作,以实现最佳性能。

数字管理

借助 Vertiv 全面的管理解决方案,保持领先优势。我们的服务工程师将为您提供远程故障排除、基于状态的维护和资产管理服务,全程透明,并提供专业的技术支持。

培训和教育

Vertiv 提供世界一流的培训机会,旨在确保您的员工最大限度地发挥投资潜力。我们的实践课程有助于遵守环境法规、优化流程并维护运营安全。

Vertiv™ 客户运营培训

设备初始安装完毕后,我们将提供全面的现场操作人员培训,确保操作顺利启动。我们经验丰富的认证工程师将指导您最大限度地降低操作失误的风险。

项目服务——一种特殊的液冷方法

凭借我们丰富的基础设施经验和全方位的专业服务,Vertiv 将为您的液冷项目保驾护航。从规划、设计、实施到最终系统验收,您只需对接一位联系人即可。我们的全球网络覆盖范围确保无论您身处何地,都能提供始终如一的项目服务流程和量身定制的工作方案,满足您的具体需求。

注:公司信息截至 2025 年 12 月 31 日。



项目执行层级

主动维护和紧急服务

我们积极主动的设备维护服务旨在最大限度地减少停机时间,延长设备寿命,并最大限度地提高投资回报,从而提高所有应用系统的可用性。

专业安装

凭借我们在电气和机械安装方面的全球专业知识,以及我们遍布多个国家经验丰富且持有执照的承包商网络所采用的最佳实践,我们将为您提供最佳服务。



特殊流体管理服务

Vertiv 的 流体管理服务 专为 Vertiv 设备中的冷却液需求量身定制,可清除污染物、排出空气并保证液冷系统的性能质量。

定制服务协议

Vertiv 可根据您独特的业务需求定制服务协议,确保您的液冷部署得到精准专业的处理。请查看我们的全球合同组合,了解我们如何为您提供服务。 我们可根据您的具体需求量身定制服务。



开始使用液冷服务

steps-01.png

支持液冷解决方案的设计。

利用数字孪生模型和专家指导,验证液冷设计的效率和可行性。

steps-02.png

验证安装情况并确保顺利启动。

我们的首要任务是进行全面验证,以确保启动过程顺利进行。

steps-03.png

测试、培训和交接。

进行所有必要的测试和培训,确保有效移交给客户团队。

steps-04.png

启动生命周期维护服务。

我们提供持续服务以维持运营连续性。



steps-02.png

验证安装情况并确保顺利启动。

我们的首要任务是进行全面验证,以确保启动过程顺利进行。

steps-04.png

启动生命周期维护服务。

我们提供持续服务以维持运营连续性。



常见问题

问:Vertiv 设备由谁安装和维护?

  • 答:专业技术人员负责安装和主动维护,并有庞大的持证承包商网络提供支持,以实现最佳服务交付。

问:Vertiv的服务级别协议有多灵活?

  • 答:Vertiv 提供可定制的协议,期限从 12 个月到积极的 5 年计划不等,以满足不同客户的需求。

问:Vertiv 使用哪些类型的冷却液?

  • 答:Vertiv 与 NVIDIA、Intel 和 Dell 等行业领先企业合作,共同寻找最有效的冷却液。此外,Vertiv 还与 Dow Chemical、Jeff Cool 和 Recochem 等公司合作,提供一流的冷却解决方案。

问:Vertiv液冷解决方案可以部署在哪些领域?

  • 答:Vertiv 的全球布局使其能够在各种环境中部署,满足广泛的冷却需求。

问:Vertiv 是否提供泄漏检测监控服务?

  • 答:泄漏检测是我们产品的重要组成部分,Vertiv 致力于开发先进的算法并确保最佳冷却液水平,这对于设备的寿命和可靠性至关重要。

请联系我们了解液冷服务

请填写以下表格,我们会尽快与您联系。


隐私声明同意

在收到并阅读了这份关于个人数据处理的隐私声明(根据欧盟法规 679/2016 第 13 条)后,我同意:

出于营销目的对我的个人数据进行处理,包括通过电子邮件了解行业趋势、活动、优惠和产品发布的信息。

请求处理中……

谢谢!您的投稿已发送。

为何选择 Vertiv?

Vertiv 深厚的基础设施专业知识通过我们对数据的运用以及从摇篮到坟墓的服务得到强化,使我们的客户能够深入了解技术和运营趋势,并有信心有效地管理风险、降低成本、提高利用率和做出更好的决策。

Industry and technology insight Image
Industry and technology insight

Vertiv 的服务能力基于深厚的行业和基础设施专业知识,并辅以多年积累的设备性能数据。正是这种组合,使其能够洞察运营趋势,从而实现有效的风险管理和设备优化。

A flexible and scalable partner Image
A flexible and scalable partner

Vertiv 与关键设施运营商合作,设计符合目标和预算的创新服务方案。从管理整个设施建设到维护偏远小型地点的设备,我们为日益严峻的基础设施挑战提供可扩展的解决方案。

Global reach, local support Image
Global reach, local support

作为一家真正的全球性组织,我们为世界各地关键设施提供始终如一的服务,所有服务均由经验丰富的本地专家提供。无论何时何地,只要您需要,我们都能为您的关键基础设施提供全方位支持。

选择您的本国语言