Vertiv 对可持续发展的承诺
我们的指导原则
- 我们改进产品性能,帮助客户实现节能、节水、减少碳足迹的目标。
- 我们在办公经营场所内,实施相关流程和创新,以节约能源、水资源及其他资源,并减少温室气体排放。
- 我们遵守所有适用的法律和法规,力求通过源头减量和回收利用,来减少并消除有害废弃物。
- 我们定期开展培训,以确保员工了解最新的法律法规、污染预防和废弃物更少化的更佳实践,以及技术发展。
- 我们对自身的运营进行审计,以确认符合上述原则。
帮助客户提升可持续性
Vertiv 针对关键基础设施提供的电源、制冷和监控产品,旨在协助客户降低对能源、水和空间的使用。我们还与客户在数据中心设计和系统架构方面携手展开工作,全面支持客户实现其可持续发展目标,无论是绿色设施,还是混合设施。我们还参与众多行业和政府行动,旨在减少能源使用、产品测试和认证工作。
我们的主要成就包括:
能效逻辑 (Energy Logic)
我们引领了 IT 行业能效逻辑 (Energy Logic) 的开发,能效逻辑是由 10 个步骤组成的路线图,旨在提升 IT 效率,改进支持系统。能效逻辑表明,在处理器级别节约一瓦的用电量,会在各系统之间产生级联效应,在设施级别产生三倍的节约。十多年来,Vertiv 一直都与全世界公开分享这一详细的战略,帮助各运营设施将能耗降低至一半。
数据中心评估
对于寻求数据中心节能的公司,Vertiv 是值得信赖的顾问。我们为数据中心和计算机机房提供能源优化服务,建议产品升级和更换,实现高达 60% 的能耗降低 ,并改善 IT 负载能力。
在澳大利亚,Vertiv 已获得 ISO 14001 环境管理系统认证,并拥有一名 NABERS 认证工程师进行数据中心评估。
节约用水及能源
Vertiv 的热管理解决方案在效率和节水方面处于市场领先地位。Vertiv 估计,自 2013 年推出无水冷却系统以来,我们每年在全世界范围内节约用水数十亿加仑,与开环水基系统相比,每次部署每年节约用水量 675 万加仑。我们还率先使用系统级热管理控制,使整个数据中心的热系统能够智能协作,从而降低能耗。
通过这些控制系统和先进的热交换器技术,热管理系列产品使客户能够实现 PUE 额定值低至 1.05。
Vertiv 的数百种制冷模式在效率和容量性能方面都获得了行业领先的 AHRI 认证® 地位1。
Vertiv 的电源保护解决方案可提供业内更高水平的效率,对于 1 类 UPS(由 IEC 62040-3 定义),其可用效率高于 98.5%。Vertiv 的专家与客户合作,根据每家工厂的特定需求制定更高效的解决方案。在为数据中心设计锂离子电池系统方面,我们在 UPS 行业处于领先地位。事实证明,锂离子电池系统比传统电池技术更加环保,使用寿命是传统电池技术的三倍,减少了浪费。我们在 8 个产品系列中提供符合能源之星标准的 UPS 系统,涵盖 78 种产品型号。
Vertiv 帮助电信运营商节省了一大笔电费,并通过其高效整流器消除数百万吨温室气体的排放。在不久的将来,Vertiv 将推出高效整流器,效率高达 98%,以进一步节省能源并减少二氧化碳的释放。
1AHRI Certified® 是美国空调、供暖和制冷协会的注册商标。
Vertiv 设施
Vertiv 在全球范围内正采取多项举措,以改善运营可持续性并持续超越客户期望。我们正在实施各种变革,更大限度地提高员工安全,改善工厂运营的环境状况,并鼓励在我们的制造流程中更有效地使用自然资源。随着减少对环境影响的机会出现,Vertiv 将开发新的创新和经营方式,以支持客户的可持续发展目标,并在我们的业务范围内实现可持续发展
- 在美国,维谛遵循能源与环境设计先锋 (LEED) 认证标准的同时,将可持续设计原则、技术和更佳实践融入其中,设计并建造了许多新设施。
- 在制造和办公设施中,维谛对废油、电子废弃物、废旧电池、废金属(包括铜、铝和钢等)、废纸板和废旧灯具制定了回收计划。
- 为了提高能源效率,对大多数地方的照明设备进行了升级。
- 在大多数制造设施——尤其是位于墨西哥雷诺萨和墨西卡利的制造设施中,推行节水实践。维谛位于雷诺萨的设施正在致力于一项超大型节水项目,该项目将回收并再利用空调冷凝水,用于为至少两座建筑物供电。
- 我们在美洲的制造和主要服务设施接受计划的第三方环境审查。这一流程包括对每一设施所有环境活动和适用法律合规性进行深入分析。
- 所有其他设施则将对选定环境开展环境自我评估。
- 我们在欧洲的运营机构已经取得了 EcoVadis 系统的银级身份,该系统可跟踪并改善企业社会责任 (CSR) 的表现情况。
- 我们在欧洲的运营机构致力于通过季度关键绩效指标 (KPI) 来实现一系列既定环境目标。
- 所有主要地点每五年接受一次节能机会计划 (ESOS) 审查。每次审查推出诸项项目以减少能源消耗,进而减少排放。
- 已对各车队进行了升级,可加大混合动力技术的使用,进而减少燃料消耗。
- 所有制造设施均通过 ISO 14001 认证,表明它们旨在更好地管理活动对环境的影响并展示良好的环境管理。
- 每年有百分之三十三的设施接受环境审查。
- 我们在中国的生产设施已获得 ISO 14001 环境管理体系认证,有助于减少污染物和排放,促进废弃物回收、节能降耗和减少原材料使用。
- 这些设施还获得了 ISO 50001 认证,为组织提供了一个公认的框架,用于制定有效的能源管理体系,以实施相关的国家法律法规,控制业务风险,并建立持续改进能源管理绩效的机制。
- 这些工厂已获得 OHSAS 18001 认证,旨在减少和防止由于事故和环境破坏造成的生命、财产和时间损失。
- 我们在中国的工厂正在实施节能减耗措施,包括:
- 用反馈负载代替阻性负载,以减少功率损耗。与阻性负载相比,反馈负载可节省 80% 以上的能耗。
- 中压车间功率因数补偿,提高功率因数,减少无功功率损耗。
- 各车间照明分区整改。每个车间可以单独控制照明,减少浪费。
- 工厂车间照明升级。使用更节能的 LED 灯取代荧光灯泡。