维谛技术(Vertiv)光电互补改造技术,营建绿色网络为双碳赋能

2022年9月28日

随着数字基础设施建设的加速推进,在我国“双碳”目标背景下,信息通信行业在碳减排方面挑战与机遇并存。

 

维谛技术(VertivNYSEVRT)作为领先的网络能源产品解决方案提供商,在通信和关键基础设施行业都有着丰富的经验和研发技术。

 

针对通信网络节能改造,维谛技术(Vertiv)推出了一系列创新技术方案,其中光电互补改造方案,以优异的性能在通信电源领域脱颖而出。

 

什么是光电互补

 

“光电互补,混合供电。在现有通信电源的基础上,增加光伏发电系统,将太阳能转化成电能,同时配合传统供电方式(市电、油机发电)互补使用,共同为负载提供电能。”

 

光电互补作用

 

800x450-zh-cn-news-2022-09-28-1_367234_0.jpg

 

光伏优先,即发即用。维谛技术(Vertiv)光电互补改造方案采用太阳能和市电混合为通信机房供电的控制管理系统,通过太阳能控制技术,将来自太阳电池方阵、市电或柴油发电机组的电源,转换为稳定可靠的低压直流电供给通信设备使用。

 

800x400-zh-cn-news-2022-09-28-2_367233_0.jpg

 

通过创新的“动态供电”监控技术,统一管理整流模块和光伏模块,在此基础上叠加储能(削峰填谷),模块休眠功能。实现绿色能源的有效利用,更节能降耗、安全可靠,并保障系统的稳定运行。

 

光电互补优势

 

四大优势赋能,制胜通信电源。融合四大优势,维谛技术(Vertiv)能够从元件到系统,从设计选型到运维管理,为客户提供从通信机房、户外通信基站的各种企业级可再生能源产品及解决方案。

 

01 绿色环保 高效节能

最大化使用太阳能,从而降低市电的使用量,而且配合锂电池储能方案,能够进一步降低碳排放。同时,在基站电源侧,维谛技术(Vertiv)的技术方案,可以通过第三代半导体氮化镓技术实现98%的高效转化,能效大幅提升,帮助企业实现节能降耗目标,助力低碳绿色发展。

 

02 稳定运行 安全可靠

系统通过CE认证,满足EN60950EN62109安全标准;全天实时跟踪整流模块负载率,动态休眠整流模块,跟踪效率可达99.5%,使模块工作在最佳效率点,降低整流模块损耗,最大化延长光伏供电时长,供电稳定可靠。

 

03 灵活组网 高效运维

维谛技术(Vertiv)品牌基站电源的监控模块可直接管理MPPT模块,系统提供RS232RS485智能接口、IP网口、干接点,灵活组网,可实现无人值守、远程监控,设备可免日常维护。

 

04 快速部署 适用性强

维谛技术(Vertiv)目前针对不同场景已经推出了多款产品,适用于所有品牌适龄、超龄组合式电源或嵌入式电源的光电互补改造。系统采用模块化热插拔设计,太阳能极板预制化,配置灵活、快速部署,有效节省成本和工期。

 

在“新基建”与能源行业深入融合发展的趋势下,维谛技术(Vertiv)基站光电互补改造技术,帮助运营商降低能耗,营建绿色网络,推动行业的技术升级和效率提升,助力社会减排降碳、实现绿色循环发展。

选择您的本国语言