Vertiv推出端到端AI电源和冷却解决方案,旨在简化北美数据中心基础设施的选择和部署。

2026年6月30日

Vertiv™ 360AI 高性能计算预制基础设施将在 Vertiv AI 解决方案创新路演北美巡回展上亮相。

俄亥俄州韦斯特维尔[2024 年 4 月 4 日] – 随着人工智能 (AI) 和高性能计算 (HPC) 不断颠覆数据中心格局,全球关键数字基础设施和连续性解决方案提供商 Vertiv (纽约证券交易所代码:VRT) 今日宣布推出全新的高密度数据中心基础设施解决方案组合,旨在满足加速计算 IT 架构对更高冷却和电力需求的需求。 全新的 Vertiv™ 360AI 解决方案通过预设计的基础设施解决方案、数字化管理和端到端服务,加速 AI 的普及应用,与传统基础设施安装相比,部署时间最多可缩短 50%。

Vertiv 360AI 提供了一种精简高效的方式,可为各种规模的 AI 工作负载提供电源和冷却解决方案。该解决方案涵盖电源、冷却、机柜、端到端生命周期服务和数字化管理。Vertiv 360AI 解决方案能够帮助客户缩短设计周期,并最大限度地减少安装和调试过程中出现问题的可能性,从而加快部署速度。这些解决方案具有灵活性和定制性,可尽可能地重复利用或改造现有冷却系统,从而降低部署成本和规模。

“Vertiv 的目标是帮助客户成功采用人工智能,”Vertiv 技术副总裁 Brad Wilson 表示。“我们的 Vertiv 360AI 产品组合为可扩展的人工智能基础设施提供了一条简化的路径,能够应对数据中心专业人员和系统集成商目前正在努力解决的新挑战,包括对风冷边缘和企业数据中心进行改造,以及构建超大规模的全新数据中心。”

Vertiv 360AI 提供从 AI 测试试点和边缘推理支持到全规模 AI 数据中心等一系列解决方案。初始版本的 Vertiv 360AI 每个机架可提供高达 100kW 的功率和冷却能力。Vertiv™ 360AI 的灵活冷却策略包括空液冷却、液气冷却、液液冷却和液冷制冷剂冷却等。Vertiv 360AI 还提供预制模块化解决方案,包括 IT 模块、冷却模块和电源模块,这些模块可以组合和扩展,以满足当前和未来的基础设施需求。对于没有冷冻水的客户,Vertiv 360AI 还可以提供室内分体式冷水机组,以制冷剂散热的方式进行液体冷却。

Vertiv 为人工智能和高性能计算提供广泛的冷却解决方案,包括后门式热交换器、芯片级液冷和冷却液分配单元 (CDU)、大容量自然冷却式冷水机组以及大容量冷冻水预制模块化数据中心解决方案。电源解决方案包括配备锂离子电池的不间断电源 (UPS)、母线、开关设备和电池储能系统 (BESS),以支持微电网应用。

Vertiv™ 360AI解决方案将于4月10日在俄亥俄州韦斯特维尔举行的 Vertiv AI解决方案创新巡回展北美首站活动中亮相。本次知识型展会将邀请Vertiv专家探讨人工智能对数据中心设计的影响,分析常见挑战并展望未来机遇。此次巡回展覆盖14个城市,面向数据中心专业人士和Vertiv渠道合作伙伴开放。此外,Vertiv还在 世界其他地区举办的活动中开展人工智能和数据中心相关讨论。

要了解更多关于Vertiv解决方案和Vertiv 360AI的信息,请访问 Vertiv.com。

关于维谛技术 (Vertiv)

Vertiv(纽约证券交易所代码:VRT)整合硬件、软件、分析和持续服务,助力客户的关键应用持续运行、高效运行,并随着业务需求不断扩展。Vertiv 提供从云端到网络边缘的电力、冷却和 IT 基础设施解决方案及服务组合,帮助客户应对当今数据中心、通信网络以及商业和工业设施面临的最重要挑战。Vertiv 总部位于美国俄亥俄州韦斯特维尔,业务遍及 130 多个国家和地区。欲了解更多信息以及 Vertiv 的最新新闻和内容,请访问 Vertiv.com。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》、证券法第27条和证券交易法第21E条所界定的前瞻性陈述。这些陈述仅为预测,实际事件或结果可能与本文所载前瞻性陈述存在重大差异。读者可参阅Vertiv向美国证券交易委员会提交的文件,包括其最新的10-K表年度报告和任何后续的10-Q表季度报告,以了解有关Vertiv及其运营的这些及其他重要风险因素的讨论。Vertiv没有义务,并且明确声明不承担任何义务,更新或修改其前瞻性陈述,无论是因为新信息、未来事件或其他原因。

联系方式

布里安娜·拉贝 - 鲁德·芬恩
Ebrianna.rabe@ruderfinn.com

相关洞察

选择您的本国语言