超大型数据中心是大规模的关键业务设施,旨在有效地支持功能强大、可扩展的应用程序,其通常与谷歌、亚马逊、Facebook、IBM 和微软等大型的数据生产公司相关联。
但是超大型数据中心和常规的数据中心有哪些不同?
简而言之,数据中心是专门的空间或建筑,容纳着企业的 IT 设备和服务器。公司可以利用其数据中心资源来运营业务,或将这些资源作为服务提供给公众。
企业数据中心和超大型数据中心可以从规模和性能两方面进行比较。
超大型数据中心比企业数据中心大得多,由于规模经济和定制设计的优势,前者的性能也显著优于后者。一个并非来自官方的定义:超大型数据中心的服务器数量应超过 5,000 台,面积应超过 10,000 平方英尺。
超大型数据中心的另一个不同点在于其处理的数据、进行的计算和存储服务量。调查表明,93% 的超大型数据中心公司的网速可达每秒 40 千兆字节 (Gbps) 甚至更快。该调查还表明,51% 的受访者认为,管理海量数据所需的带宽是一项日益严峻的挑战。
若比较电能利用率 (PUE) 指标(尽管数据中心之间的 PUE 常常无法相提并论),但大多数企业数据中心通常会公布这一数值,而数据中心的平均 PUE 在 1.67-1.8 之间。然而,谷歌超大型数据中心公布的 PUE 为 1.1,而 PUE 1.0 则代表着效率出色。从性能角度来看,两者之间的比较与全尺寸轿车和零排放车辆的比较类似。
“超大型”也指计算系统能以数量级扩展,能够满足巨大的需求。因此,超大型数据中心非常灵活,能够向上、向下以及横向扩展,从而满足任何服务负载。这意味着增加更多算力、以及增加更多设备,或者横向扩展到网络边缘的灵活能力。
从本质上讲,超大型数据中心“不单单在规模方面具备竞争优势,而且在构建和管理基础设施的某种方法方面也具备竞争优势,这种方法强调减少硬件、最大程度解聚(组件可以混用和匹配)、模块化、自动化和其他原则。”
了解详情:模块化数据中心全球五大超大型数据中心
截至 2021 年,已经有 600 多个超大型数据中心。为了真正了解超大型数据中心的规模,我们将使用通常的定义(即 10,000 平方英尺容纳 5,000 台服务器)来比较五个最大的超大型数据中心及其服务区域。
内蒙古信息园
- 总面积:1,070 万平方英尺
- 内蒙古信息园归中国电信拥有,是呼和浩特六个数据中心中最大的一个。
呼和浩特数据中心
- 总面积:770 万平方英尺
- 中国移动的呼和浩特数据中心是第二大数据中心,也位于呼和浩特信息园。
Citadel Campus
- 总面积:720 万平方英尺
- Citadel Campus 位于内华达州北部,是世界上最大的数据中心,由全球技术公司 Switch 拥有。它由高达 650 兆瓦 (MW) 的 100% 可再生能源提供电力。该园区可保证到硅谷的延迟为 4.5 毫秒 (ms),到硅谷海滩的延迟为 9 毫秒,到拉斯维加斯的延迟为 7 毫秒。
润泽国际信息港,中国廊坊
- 总面积:660 万平方英尺
- 润泽国际信息港位于中国廊坊,位于京津之间,是与 IBM 合作设计的第四代超级数据中心。
Switch SuperNAP,内华达州拉斯维加斯
- 总面积:330 万平方英尺
- SuperNAP 也归 Switch 所有,位于拉斯维加斯。SuperNAP 使用高达 531 MW 的 100% 绿色能源运行。
如需了解更多信息,请访问 vertiv.com。