项目背景
随着科技的发展,网络设备越来越小型化,对于用户而言在机房内减少关键基础设施的占用空间,能够最大限度地提升信息系统部署空间,从而提高机房单位面积的利用率与投资回报率。正是由于这一因素,采用紧凑型设计、随需扩展、能够大幅节省空间的微模块解决方案,在机房建设领域得到了越来越广泛的应用。尤其是在老旧机房升级改造中,因现有环境条件所限,更会想尽一切办法,最大限度地利用空间布局。
针对令人头疼的机房空间问题,中国医科大学附属盛京医院在机房改造中通过应用维谛技术(Vertiv)旗下的一款微模块解决方案,完美解决了这一行业用户普遍面临的痛点,并在可靠性、节能性等机房关键性能指标上全面实现了预期目标。
客户价值
在具备高可靠、高节能的同时,这款领先的模块化设计,为盛京医院机房构建了灵活、富于弹性的基础架构,可以随时响应业务需求。在拥有灵活弹性的基础上,SmartAisle™2解决方案基于领先的研发设计,还为盛京医院节省了近50平米的机房面积,极大提高了空间利用率,并营造了整齐划一、布局美观的整体环境。
案例简介 | |
---|---|
位置: |
中国辽宁省沈阳市 |
解决方案: |
|
关键需求: |
盛京医院出于保障信息中心及诊治设备不间断运行的考量,在采用高等级标准进行机房改造升级的同时,更按照高可靠、高可用、高节能的要求,对关键基础设施产品进行选型。盛京医院结合医院业务设备集中、密度高,热负荷大,数据流波峰明显等特殊性,对应用产品方案提出了具体且严格的要求。 |