将设备升级至 SmartRow,维谛帮助帕斯科县节省大量资金

2019年11月29日

项目背景

位于坦帕湾地区 (Tampa Bay-area) 的帕斯科 (Pasco County),拥有大约 475,000 名居民。该县需要为其中 4,000 多名用户提供技术服务和支持,包括应急人员、政府官员等。这些服务包括保障服务器功能稳定,以及满足民众电话/通信的需求。随着帕斯科县的 IT 需求持续增长,外加纳税人资助的实体所带来的预算限制,都要求该县的数据中心进行性价比和可用度极高的更新。

客户价值

  • 通过采用 SmartRow™ 产品,与传统机房相比,节省了 60% 的资源
  • 节省了 80,000 美元的安装成本,并在四个月内完成了整个项目
  • 将潜在的消防系统成本降低了 28,000 美元
  • 通过远程监控功能提高了 IT 生产力
  • 建立了一个具备内部消防系统和降噪装置的数据中心,让员工能够安全舒适地工作

案例简介
位置: 美国佛罗里达州帕斯科县(Pasco County, Florida, U.S.A.)
解决方案

SmartRow 基础设施解决方案

关键需求 为了更好地支持政府的重要政务,帕斯科县需要更新其数据中心环境,以应对不断增长的 IT 需求和有限的预算,并同时保持较高的安全性和可用性。
下载完整案例

相关洞察

选择您的本国语言