维谛技术携手企商在线,联合共创北京IT示范数据中心

2021年4月8日

项目背景

数字经济时代,数据中心正成为支撑云计算、5G大数据和人工智能发展的关键新型基础设施,在提信息化、数字化领域起到突出作用,也在稳投资、助升级、培植经济发展新动能等方面潜力巨大。第三方COLO数据中心,兼具新型基础设施建设和商业地产双重属性,适应新一代信息技术的演进。在中国IDC发展趋势中具有举足轻重的战略地位,凭借建设效率更高、大客户服务能力强的优势,第三方COLO数据中心在国内数据中心市场的占比稳步上升,进入了一个快速增长阶段。企商在线是具备核心资源竞争力的NCMSP(NETNIC Cloud Manager Service Platform)中立多云管理服务商。可以基于公有云、私有云环境,或混合云、多云环境,以应用为中心,为企业提供云化全生命周期服务。第三方COLO数据中心,必须以更低的成本和更快的速度,来满足内部数据中心的所有要求,并且能够提供更好的可靠性,在降低能耗、控制数据中心运营成本上,需要采用能够全面满足需求的创新产品和解决方案。


客户价值

节能环保:Liebert®PEX4S 空调采用环保R410A制冷剂,全变频系统输出实时可调,系统最高显热能效可达37,而且采用集中氟泵冷凝器实现更大程度的节地节能。

高可靠性:Liebert®PEX4S 空调采用无水设计,彻底避免了水进机房的风险,系统模块独立运行互不影响,同时系统颗粒度低,备份安全。

高灵活度:产品可以根据数据中心的成长逐步建设,能够根据实际IT负载情况精确输出制冷量,并可以随室外温度变化实时调节。

更易维护:Liebert®PEX4S 空调采用模块化设计,系统部件可以快速更换、检修,100%全正面维护设计,更大程度方便运维,而且室外系统采用耐腐蚀设计,减少了维护工作量,也由此降低了运维成本。

案例简介
位置:​

中国北京

解决方案:
  • Liebert®PEX4S全变频自然冷氟泵空调系统
  • Liebert®VCC 集中式冷凝器
  • Liebert®EXL系列大功率UPS
关键需求:

一方面,第三方云服务商需要有可快速扩容和按需调拨的数据中心,为业务的快速发展提供支持;另一方面,还要尽可能控制数据中心建设和运营成本,使得自身占据有利竞争优势。第三方COLO数据中心必须以更低的成本和更快的速度,来满足内部数据中心的所有要求,并且能够提供更好的可靠性

在降低能耗、控制数据中心运营成本上,需要采用能够全面满足需求的创新产品和解决方案。要应用产品在拥有高可靠性、高节能性的同时,还要具备良好的可施工性,方便项目工程施工。特别针对三里屯数据中心的高端整体定位,空调系统的选型方面,特别要求产品能够实现无水节能。

下载完整案例

选择您的本国语言