Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

Vertiv, Dünya Genelinde Oda ve Prefabrik Modüler Kurulumlarda Yüksek Kapasiteli Yapay Zeka Güç Taleplerini Destekleyen Yeni Nesil Kesintisiz Güç Kaynağını Tanıttı

Temmuz 16, 2024

Vertiv™ Trinergy™ Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS), yeni Vertiv™ PowerNexus çözümünün bir parçası olarak sunuluyor. Vertiv™ PowerBoard Switchgear ile birlikte kullanılabilen bu çözüm, daha az yer kaplayıp, daha az bakım gerektiriyor.

İstanbul, Türkiye [16 Temmuz, 2024] - Küresel çaptaki veri merkezlerinden gelen elektrik talebinin 2026 yılına kadar iki katına çıkması bekleniyor. Bu talep, büyük ölçüde yapay zeka (AI) ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) kaynaklı hesaplama ve soğutma gereksinimlerinden kaynaklanıyor. Bu nedenle, AI hesaplamalarını çalıştıran GPU'ların ve CPU'ların sürekli kullanılabilirliğini sağlamak için güçlü bir yedek güç çözümüne sahip olmak hayati önem taşıyor. Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv, veri merkezlerinin değişken yük taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış Vertiv™ Trinergy™ kesintisiz güç kaynağını (UPS) ve UPS ile sistem switchgear'ının yerden tasarruf sağlayan yakın bağlantısını sunan entegre bir çözüm olan Vertiv™ PowerNexus'u tanıttı. Vertiv Trinergy UPS, 1500, 2000 ve 2500 kVA kapasitelere sahip olarak dünya genelinde sunuluyor.

800x450-Trinergy_Prosp_Transparent_Background.png

Vertiv’in ürün sınıfındaki en güvenilir, dayanıklı ve verimli UPS 

Vertiv, Vertiv Trinergy'nin, Tier IV veri merkezleri için beklenen kullanılabilirlikten daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Vertiv Trinergy, %99.9999998 çalışma süresiyle, 10 yılda sadece 30 saniye kesinti süresi yaşarken, Tier IV veri merkezlerinde bu süre 10 yılda 8 saat kesinti olarak bekleniyor. Sistem, genişletilmiş yedekleme süreleri ve yenilikçi kendi kendini izole eden çekirdek tasarımı sayesinde dayanıklılığı artırıyor. Modüler yapısı, 500kW'lık fiziksel olarak ayrılmış çekirdekler içeriyor. Ayrıca her bir çekirdek, bir online UPS'in bileşenlerini içeriyor: inverter, redresör, güçlendirici/şarj cihazı ve özel, ayrılmış kontroller. Bu sayede, her çekirdek bağımsız olarak çalışabiliyor ve bakım sırasında bile güvenilir ve kesintisiz güç sağlıyor. 

Vertiv Global AC Güç Başkan Yardımcısı Kyle Keeper, "Bir veri merkezinin yüksek kapasiteli güce sahip olması, yoğun yapay zeka işlemleri ve yüksek performanslı bilgi işlem uygulamaları için son derece önem taşıyor. Vertiv™ Trinergy™ UPS, operasyonların geleceğe hazır hale gelmesi ve yapay zekanın getirdiği veri yoğunluğunu desteklemek için gerekli dayanıklılığı sağlıyor. Ayrıca, çeşitli yapay zeka uygulamalarına uyum sağlamak için gereken esnekliği sunuyor. Farklı birincil ve yedek güç kaynakları, lityum-iyon ve nikel-çinko aküler, yakıt hücreleri ve batarya enerji depolama sistemleri (BESS) dahil olmak üzere alternatif dağıtılmış enerji kaynaklarıyla sorunsuz bir şekilde entegre oluyor" dedi. 

Yerden tasarruf sağlayan tasarımı ile bakım maliyetlerini düşürüyor 

Vertiv Trinergy, modülerlik kavramını UPS mimarisinin tüm seviyelerine taşıyor. Yapı taşları, farklı kurulum türlerine uyacak şekilde birleştirilebiliyor ve kompakt yapısıyla önemli ölçüde alan tasarrufu sağlıyor. Güç dağıtımını tek bir bağlantı noktası üzerinden düzenleyerek, cihaz bağlantı noktalarının sayısını azaltıyor. 

Vertiv Trinergy'nin alan tasarrufu, yeni Vertiv™ PowerNexus çözümünün bir parçası olarak Vertiv™ PowerBoard Switchgear ile entegre edildiğinde daha da artıyor. Bu entegrasyon, iç baralarla bağlanmış tek bir blok oluşturarak kablolama malzemelerini, kurulum süresini ve işçilik maliyetlerini azaltıyor. Vertiv PowerNexus, saha ihtiyaçlarına esneklik sağlamak amacıyla güç platformu veya muhafaza içine entegre edilmiş olarak sunulabiliyor. Vertiv PowerNexus entegrasyonu fabrikada tamamlanıyor, böylece sahada kurulum süresi kısalıyor. Entegre Vertiv™ EPMS (enerji ve güç izleme sistemi) ile dahili enerji izleme, sistemin güvenliğini, güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini artırırken; daha fazla görünürlük sağlayıp bağlantı sayısını azaltıyor. 

UPS, Vertiv'in proje ve yaşam döngüsü hizmetleri portföyü tarafından desteklenebiliyor. Bu portföy, Vertiv LIFE gelişmiş olay yönetimi, duruma dayalı bakım analizleri ve sağlık puanları gibi veri destekli yeni bir hizmet paketini içeriyor. 

Dinamik Güç ve Enerji Tasarrufu

Vertiv™ Trinergy™, yüzde 97.1'e kadar olağanüstü bir çift dönüşüm verimliliği sunuyor ve Dynamic Online modu ile bu verimlilik yüzde 99'a kadar çıkabiliyor. Bu, işletme maliyetlerini ve enerji kaybını önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca, soğutma sistemi tüketimini azaltarak toplam sahip olma maliyetini (TCO) düşürüp geri ödeme süresini kısaltıyor. 

UPS, Dinamik Şebeke Desteği özelliği sayesinde talep yönetimi ve diğer şebeke hizmetlerine katılabiliyor. Bu özellik, ek enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra maliyetleri düşüp gelir elde etme imkanı sunuyor. 

Gelişmiş sürekli güçlendirici ile UPS, tam yükte bile sınırsız süreyle bir DC kaynağından çalışabiliyor. UPS, yedek veya birincil güç kaynağı olarak alternatif enerji kaynaklarını kullanabilen Vertiv™ DynaFlex Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) ile uyumlu olarak öne çıkıyor. Dizel jeneratörlerin yedek güç olarak kullanılmasının yerine, bu sistem ortalama onarım süresini (MTTR) önemli ölçüde azaltıyor ve karbon emisyonlarını düşürüyor.

800x600-b2b_no-skid_ns.jpg

Vertiv™ Trinergy™ UPS, Vertiv™ PowerNexus, Vertiv™ Hizmetleri veya yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) destekleyen diğer çözümler hakkında daha fazla bilgi için Vertiv.com'u ziyaret edin.

Vertiv Hakkında

Vertiv (NYSE: VRT) müşterilerinin hayati uygulamalarının sürekli çalışmasını, optimum düzeyde performans göstermesini ve iş ihtiyaçlarıyla birlikte büyümesini sağlamak için donanım, yazılım, analitik ve sürekli hizmetleri bir araya getiriyor. Vertiv, buluttan ağın ucuna kadar uzunan bir güç soğutma ve BT altyapı çözümleri ve hizmetleri potföyüyle günümüzün veri merkezlerinin iletişim ağlarının ve ticari ve endüstriyel tesislerin karşılaştığı en önemli zorlukları çözüyor. Şu anda merkezi Westerville, ABD’de bulunan Vertiv,130’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Daha fazla bilgi ve Vertiv’den en son haberler ve içerikler için Vertiv.com’u ziyaret edebilirsiniz.  

İleriye Dönük İfadeler

Bu metin, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası, Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası, Menkul Kıymetler Yasası’nın 27. Bölümü ve Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın 21E Bölümü anlamında ileriye dönük beyanlar içermektedir. Bu ifadeler sadece bir tahmindir. Fiili olaylar veya sonuçlar, burada belirtilen ileriye dönük beyanlardakilerden önemli ölçüde farklı olabilir.  Okuyucular, bunların ve vertiv ve operasyonlarıyla ilgili en son Yıllık Rapfor ve Form 10-Q ile ilgili müteakip Üç Aylık Raporlar dahil olmak üzere Vertiv7in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yaptığı dosyalara yönlendirilir, Vertiv’in yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka nedenlerle ileriye dönük beyanlarını güncelleme veya değiştirme yükümlülüğü yoktur ve bunlara yönelik herhangi bir yükümlülüğü açıkça reddeder.  

BASIN İLETİŞİMİ:

PİAR İLETİŞİM

Aylin Karakoç
aylin.karakoc@piariletisim.com

İlgili Makaleler

İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon