Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

Single-Phase UPS Lifecycle Management: Protecting IT Availability

• 21.10.19

In addition to tracking battery health, a battery lifecycle management program should enable oversight of the UPS itself. Much like an aging PC or server, the older a UPS system, the greater the risk of failure and the more the UPS will lack in terms of technological innovations and performance enhancements.

With an uninterruptible power supply (UPS), you have made a significant investment in power protection for your operations, so it doesn’t make sense to risk that investment on batteries that may not work when needed most. Your system availability depends on a working battery.

UPS batteries are built to provide several years of service, operating reliably even through repeated charging and occasional use while supporting critical loads. But like any battery, they have a defined lifecycle. The key challenge is to know when your batteries are nearing the end of their life expectancy and to be able to replace them before you get into a situation — such as a complete power outage — where they fail to protect the load.

These smaller UPS systems, ranging in capacity from 500 VA up to 20,000 VA, are usually overseen by IT/network managers and administrators within organizations having edge or remote computing locations. But when it comes to small or remote IT edge installations, out of sight is certainly not out of mind, especially with their vital role in meeting business and customer demands.

In this white paper, we will highlight the critical role of the battery within single-phase UPS systems and discuss the options for ensuring power and business continuity, especially as IT networks increase in size and complexity and/or become more dispersed.

Read the full white paper
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon