Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Возможности жидкостного охлаждения для ЦОД

По мере развития приложений, предъявляющих высокие требования к ресурсам процессора, операторы ЦОД начинают рассматривать возможности жидкостного охлаждения. Прогнозируется, что к 2026 году рынок жидкостного охлаждения вырастет до 3 млрд долл. США в связи с тем, что компании внедряют все больше облачных сервисов, используют искусственный интеллект (ИИ) для расширенной аналитики и автоматизированного принятия решений, а также начинают использовать блокчейн и криптовалюты.

В настоящее время ЦОДы обеспечивают питание стоек мощностью более 20 киловатт (кВт), но рынок двигается в сторону 50 кВт и более. Центральные (CPU) и графические процессоры (GPU) нового поколения имеют более высокие показатели тепловой плотности по сравнению с архитектурами предыдущего поколения. Кроме того, производители серверов «упаковывают» все больше процессоров (CPU и GPU) в каждую стойку, чтобы удовлетворять растущий спрос на высокопроизводительные вычислительные системы и приложения ИИ.

Мы уже видим, что возможности воздушного охлаждения не бесконечны. Системы воздушного охлаждения просто не могут охлаждать такие стойки высокой плотности эффективно и экологично.

В результате операторы ЦОД рассматривают возможности жидкостного охлаждения. При жидкостном охлаждении используются более высокие теплопередающие свойства воды или других жидкостей для эффективного и экономичного охлаждения стоек высокой плотности. Оно может быть в 3000 раз эффективнее, чем воздушное. Жидкостное охлаждение уже давно используется в мэйнфреймах и игровых системах, а теперь его начинают применять и для монтируемых в стойку серверов в ЦОДах по всему миру.

В компании Vertiv разработали разнообразные ресурсы, которые помогут вам понять проблемы, возможности и технические требования, связанные с жидкостным охлаждением. Эти ресурсы помогут вам принять решение, как применять и масштабировать жидкостное охлаждение на всю занимаемую площадь ЦОД.

Как быстро мы приближаемся к поворотному моменту, когда ЦОД перейдут на жидкостное охлаждение?


Посмотрите этот информативный технический вебинар и узнайте:

  • Требования к проектированию ЦОД, готовых к жидкостному охлаждению
  • Преодоление препятствий на пути к принятию рынком
  • Показатели энергоэффективности и экологичности для альтернативных вариантов жидкостного охлаждения
  • Эволюция экономических показателей охлаждения погружением

В том числе вы услышите технического директора Vertiv Стивена Ляна

Сравнение жидкостного и воздушного охлаждения: эволюция систем прецизионного кондиционирования

liquid-cooling-chart_333516_0.jpg

Варианты и характеристики жидкостного охлаждения

Операторы ЦОД выбирают один из трех подходов к жидкостному охлаждению. Они разрабатывают ЦОДы исключительно с жидкостным охлаждением, внедряют новую инфраструктуру для объектов с воздушным охлаждением, чтобы приготовить их к поддержке стоек с жидкостным охлаждением в будущем, а также интегрируют жидкостное охлаждение в существующие объекты с воздушным охлаждением, которым не хватает инфраструктуры для такой поддержки. Большинство, скорее всего, выберет последний путь, чтобы получить возможности, которые будут отвечать потребностям бизнеса в краткосрочной перспективе и обеспечат быструю окупаемость инвестиций.

При установке жидкостного охлаждения могут возникнуть сложности. Представители ЦОД захотят обсуждать с партнером ключевые вопросы, такие как требования к водопроводу, распределение охлаждающей жидкости, балансировку мощности, стратегии снижения рисков и системы отвода тепла.

Варианты жидкостного охлаждения:

  • Теплообменники в задней двери: пассивные или активные жидкостные теплообменники устанавливаются вместо задней дверцы стойки с оборудованием. Эти системы могут использоваться в сочетании с системами воздушного охлаждения для охлаждения сред со смешанной плотностью стоек.

  • Жидкостное охлаждение непосредственно на чипе: термоплаты охлаждения располагаются поверх компонентов, генерирующих тепло, для отвода тепла через однофазные термоплаты или двухфазные испарительные установки. Эти технологии охлаждения могут отводить около 70–75 % тепла, выделяемого оборудованием в стойке, оставляя 25–30 %, которое нужно удалять системами воздушного охлаждения.

  • Охлаждение погружением: в однофазных и двухфазных системах охлаждения погружением серверы и другие компоненты на стойке погружаются в теплопроводную изолирующую жидкость или текучую среду, что позволяет отказаться от воздушного охлаждения. Этот подход позволяет добиться максимальной теплопередачи жидкости и является наиболее энергоэффективной формой жидкостного охлаждения из представленных на рынке.

Требования к техническому обслуживанию систем жидкостного охлаждения

До сегодняшнего дня самым большим препятствием для роста применения жидкостного охлаждения было то, что операторы ЦОД беспокоились из-за рисков, связанных с подведением жидкости к стойке. Используемые сегодня системы жидкостного охлаждения минимизируют риск повреждения оборудования за счет ограничения количества распределяемых жидкостей и интеграции технологии обнаружения жидкостей в компоненты системы и в ключевые места в системе трубопроводов.

При использовании диэлектрических жидкостей риск повреждения оборудования вследствие утечек устраняется, но высокая стоимость таких жидкостей оправдывает применение систем обнаружения утечек, аналогичных тем, которые используются в системах на водной основе. Доклад организации Open Compute Project «Обнаружение и интеграция утечек» рекомендуется всем, кто начинает использовать жидкостное охлаждение в своем ЦОДе

В какой бы точке пути к реализации жидкостного охлаждения вы ни были, у Vertiv есть решения и услуги, которые помогут вам достичь поставленных целей и выполнить технические требования.

Будучи мировым лидером в системах прецизионного кондиционирования, компания Vertiv применяет комплексный подход к жидкостному охлаждению. В основе наших решений многолетние исследования и разработки, сделанные в сотрудничестве с университетами-партнерами Центра энергосберегающих электронных систем (ES2), проектом Green Grid and Open Compute Project и Green Revolution Cooling.

Благодаря этим усилиям и широкомасштабной программе НИОКР в сфере жидкостного охлаждения решения Vertiv меняются вместе с меняющимися требованиями клиентов. Мы предлагаем портфель решений гибридного воздушного и жидкостного охлаждения, а также полностью жидкостного охлаждения для ЦОД, включая:

  • Блоки распределения охлаждающей жидкости (CDU) и чиллеры для помещений, позволяющие сформировать комплексные инфраструктурные решения для жидкостного охлаждения в ЦОДах

  • Активные и пассивные теплообменники для задней двери

  • Инновационные эффективные системы охлаждения погружением

  • Системы отвода тепла, предназначенные для работы с жидкостными охлаждающими блоками и чиллерами

  • Решения по модернизации, которые позволяют модифицировать оборудование воздушного охлаждения для обеспечения жидкостного охлаждения

  • Наработанные методики и услуги по вводу в эксплуатацию, запуску и эксплуатации инфраструктуры жидкостного охлаждения

Продолжить разговор
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион