Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Vertiv открывает инновационный завод в Хорватии для развития интегрированных модульных решений

апреля 22, 2021

Инвестиции в 10 миллионов евро позволят более чем вдвое увеличить объем производства модульных центров обработки данных заводской готовности для региона ЕМЕА

Москва, Россия [22 апреля 2021 г.] — Компания Vertiv Holdings Co (NYSE: VRT), глобальный поставщик решений для критически важной инфраструктуры и обеспечения непрерывности процессов, анонсировала открытие нового завода в Ругвице (Хорватия) для расширения поставок интегрированных модульных решений в страны EMEA.

Благодаря этому производственные территории увеличились на 130 % и 60% соответственно. Кроме того, это позволило с легкостью расширить производственные мощности для удовлетворения потребностей растущего рынка модульных ЦОДов заводской готовности.

«Мы часто слышим о таких ИТ-трендах, как 5G, Интернет вещей и искусственный интеллект, но гораздо реже — о физической инфраструктуре, которая стоит за всеми этими технологиями, — поясняет Джордано Альбертацци, президент компании Vertiv в регионе EMEA. — Мы видим, что рынок модульных решений для поддержки ИТ-трендов расширяется и инвестируем как в производственные мощности, так и в инновации, чтобы и дальше удовлетворять потребности наших клиентов и быть на шаг впереди конкурентов».

На новом заводе также будет применяться ряд инновационных технологий для изготовления модулей заводской готовности и оборудования для охлаждения.

 «Завод в Ругвице оснащен новейшими технологиями, оборудованием и испытательными лабораториями для обеспечения бесперебойности производственных процессов, — отмечает Виктор Петик, вице-президент подразделения по интегрированным модульным решениям Vertiv в регионе EMEA. — На заводе будет производиться весь спектр модульных решений от наземных кабельных станций для подключения к сети Интернет и связи между разными регионами до блоков центров обработки данных, разработанных под заказ. Новый завод подтверждает наше стремление к инновациям и развитию, и я горжусь тем, что за последний год мы создали около 150 рабочих мест».

В прошлом году аналитическая компания Omdia, работающая в области технологий, опубликовала исследование, в котором Vertiv заняла второе место на мировом рынке  ведущих поставщиков модульных ЦОД заводской готовности. Проведенное исследование также показало значительный рост популярности модульных ЦОД по всему миру. Компания Omdia объяснила этот ошеломляющий рост различными факторами, среди которых масштабируемость решений, а также высокая скорость их развертывания.

Существует несколько видов модульных ЦОД для различных сценариев использования. Например, ИТ-решения и модели, разработанные с учетом конкретных особенностей объектов, или так называемые универсальные модули (со встроенной системой охлаждения и обеспечением бесперебойного питания), которые обычно используются в сфере образования и здравоохранения, в промышленности и других производственных средах. Для таких решений предусмотрен автоматический ввод в эксплуатацию. Это не только сокращает время развертывания до нескольких дней, но и снижает вероятность обнаружения дефектов, поскольку все компоненты заранее собраны и протестированы в заводских условиях.

Модульные ЦОД заводской готовности компании Vertiv подходят для различных сценариев применения. Например, Vertiv™ SmartMod™ — полностью автономные, легкие в настройке и готовые к поставке модули для ЦОДов — можно быстро ввести в эксплуатацию и при этом сэкономить рабочее пространство, а модуль питания Vertiv™ позволяет быстро развернуть мощности для критической инфраструктуры.

Vertiv также предлагает услуги разработки индивидуальных модульных ЦОД, включая проектирование и системную интеграцию.

Подробнее о том, как компания Vertiv помогает владельцам и операторам ЦОД с легкостью масштабировать новые решения, вы можете узнать по ссылке: https://www.vertiv.com/ru-emea/.

О компании Vertiv

Компания Vertiv  занимается оборудованием, программным обеспечением, аналитикой и другими услугами, обеспечивающими функционирование жизненно важных структур клиентов, а также оптимальную работу предприятий в соотвествие с их бизнес-потребностями. Vertiv решает наиболее важные задачи, которые сегодня стоят перед центрами обработки данных, сетями связи, коммерческими и промышленнными объектами, предлагая портфель решени и услуг в области электроснабжения, охлаждения и ИТ-инфраструктуры от облака до переферии.

Штаб-квартира Vertiv находится в городе Колумбус, штат Огайо (США) и компания ведет бизнес более чем в 130 странах.  Дополнительную информацию, а также новости и материалы компании Vertiv можно найти на сайте https://www.vertiv.com/ru-emea/.

Положение о соответствии информации

Настоящий выпуск содержит прогнозные заявления согласно закону 1995 года «О реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам», раздела 27 и раздела 21Е о бирже ценных бумаг. Все утверждения в данном пресс-релизе основываются на субъективной оценке. События или результаты могут существенно отличаться от указанных в прогнозном заявлении, изложенном в настоящем документе. Читателям предлагается ознакомиться с документами Vertiv из отдела по контролю за торговлей ценными бумагам, включая ее последний Годовой отчет по форме 10-K и любые последующие Ежеквартальные отчеты по форме 10-Q для обсуждения этих и других важных факторов риска, касающихся Vertiv и ее деятельности. Veritiv не несет никаких обязательств и прямо отказывается от каких-либо обязательств по обновлению или изменению своих прогнозных заявлений, будь то в результате появления новой информации, последующих событий или иным образом

Контакты для СМИ:

Анастасия Гутор
PR-агентство PR Partner
gutor@prpartner.ru
+7 (966) 380-91-62

Статьи на похожие темы

Modular Data Center Innovation Forum Image

Мероприятия

Modular Data Center Innovation Forum
Welcome to SmartMod! Come on in! Image

Темы статей

Welcome to SmartMod! Come on in!
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион