Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Новые инвестиции позволят расширить возможности тестирования источников бесперебойного питания для заказчиков Vertiv по всему миру

Россия, Москва [11 февраля 2020 года] — Компания Vertiv (NYSE: VRT), глобальный поставщик решений для критически важной инфраструктуры и обеспечения непрерывности бизнес-процессов, расширяет деятельность Центра Компетенций AC Power в г. Болонья (Италия) в начале 2020 года. Компания планирует построить новую структуру электропитания мощностью 4 вольт-ампера — это поможет расширить возможности тестирования и повысит гибкость и эффективность работы оборудования. Данное решение — ответ на появление по всему миру более крупных ЦОДов и промышленных предприятий, а также на растущую потребность заказчиков в предварительных испытаниях оборудования на удаленных площадках для ускорения его развертывания на самом объекте.

Vertiv — ведущий поставщик оборудования для ЦОДов, ПО, средств аналитики и услуг текущей поддержки. Клиентская база компании включает 70% организаций из списка Fortune 500. В Центре Компетенций представители этих организаций могут своими глазами увидеть, как происходит защита их критически важной инфраструктуры данных и протестировать ее работу в различных режимах энергоснабжения.

Расширение Центра Компетенций позволит увеличить доступную мощность тестирования крупных источников бесперебойного питания (UPS) более чем в два раза — до 7,5 вольт-ампер. Новая площадка будет поддерживать проведение шести испытаний одновременно. На объекте уже выполняются нагрузочные тесты, что позволяет избежать потери энергии и дает возможность использовать около 96% от ее объема повторно. Планируемое расширение также включает динамическое тестирование батарей, современную систему моделирования прямого тока, заменяющую любые батарейные конфигурации, а также возможность тестирования систем мощностью 480В. Конечная цель — повышение эффективности испытаний. В новом испытательном центре AC Power заказчики со всего мира смогут ознакомиться с последними технологическими решениями, а также проверить все системы Vertiv в смоделированных условиях на реальном объекте.

Решение об инвестициях в Центр Компетенций было принято через шесть лет после его открытия. На тот момент это была единственная площадка в Европе, специально предназначенная для валидации инфраструктуры ЦОДов. Заказчики могли проверить технические характеристики, межоперационную совместимость и эффективность источников бесперебойного питания в реальных условиях до их установки в демо-режиме. Помимо этого, сегодня текущие и потенциальные клиенты могут получить экспертную консультацию инженеров и R&D-специалистов Vertiv.

Андреа Ферро, директор подразделения AC Power компании Vertiv в регионе ЕМЕА, отмечает следующее: «Открытие этого центра шесть лет назад и расширение его деятельности в этом году — важнейшие события для всей отрасли. Это свидетельствует о том, что Vertiv эффективно поддерживает растущую базу клиентов, предоставляя им целый ряд новых возможностей. Удаленные испытания оборудования могут проходить сразу на нескольких площадках. Когда заказчики лично и в режиме реального времени могут проверить надежность и экономическую эффективность решений Vertiv, они становятся уверенными в своем выборе».

Расширение объекта планируется завершить к 2021 году, первый этап проекта будет запущен в начале 2020 года. Дополнительная информация о решениях AC Power и центрах обслуживания клиентов Vertiv представлена на сайте Vertiv.com.

О компании Vertiv

Компания Vertiv (NYSE: VRT) занимается оборудованием, программным обеспечением, аналитикой и другими услугами, обеспечивающими функционирование жизненно важных структур клиентов, а также оптимальную работу предприятий в соответствии с их бизнес-потребностями. Будучи архитектором непрерывности™, Vertiv решает наиболее важные задачи, которые сегодня стоят перед центрами обработки данных, сетями связи, коммерческими и промышленнными объектами, предлагая портфель решени и услуг в области электроснабжения, охлаждения и ИТ-инфраструктуры от облака до переферии.

Штаб-квартира Vertiv находится в городе Колумбус, штат Огайо (США) и компания ведет бизнес более чем в 130 странах.  Дополнительную информацию, а также новости и материалы компании Vertiv можно найти на сайте Vertiv.com.

Контакты для СМИ:

Анастасия Гутор
PR-агентство PR Partner
E: gutor@prpartner.ru
Tel: +7 (966) 380-91-62

Статьи на похожие темы

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион