Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Как избежать простоев с помощью резервных стоечных блоков распределения питания (Rack PDU)

Принцип «установить и забыть» точно не применим к управлению ЦОД, особенно если требуется избежать непредвиденных простоев. Средний ущерб от простоя составляет почти 9000 долларов США в минуту — одного отключения достаточно, чтобы значительно снизить прибыль компании. Руководители ЦОД должны принимать активные меры, которые помогают им снизить этот риск.

Один из наиболее эффективных методов — это проектирование полностью резервированной инфраструктуры энергоснабжения ЦОД. Это означает, что для каждой стойки или шкафа оборудования доступны два стоечных блока распределения питания (rPDU). Если операторы используют rPDU, 100-процентная надежность которых была проверена производителем, и правильно управляют ими, они могут существенно снизить вероятность сбоя инфраструктуры резервного энергоснабжения.

Начните с надежного бренда rPDU...

Найдите интеллектуальные rPDU с нужным набором возможностей.

Если у вас есть устаревшие серверы с одним шнуром, в первую очередь необходимо приобрести автоматические переключатели. Они обеспечивают подключение к первичным и вторичным источникам питания через один кабель. Это крайне важно для эффективного переключения на резервное оборудование. Теперь давайте поговорим об rPDU.

Руководители ЦОД должны использовать блоки rPDU с дистанционной коммутацией. В идеале они должны поддерживать многоцветную индикацию, чтобы можно было понять, к каким источникам питания подключен каждый из них. Кроме того, можно использовать интеллектуальные rPDU. Они поддерживают дистанционный мониторинг распределения энергии как в масштабах предприятия, так и на уровне отдельных устройств. Клиенты могут задать установить пороговые значения тока, напряжения и т. д., чтобы при превышении второго порогового значения предварительно назначенный персонал получал оповещение с помощью простого протокола управления сетью (SNMP), SMS или по электронной почте.

Несмотря на то, что этот вариант становится все популярнее, крайне важно выбрать интеллектуальный rPDU, использующий протокол RSTP (протокол высокоскоростного связующего дерева). В противном случае каждый rPDU потребуется подключить к сетевому коммутатору. При использовании RSTP технические специалисты могут подключить rPDU последовательно, используя два соединения с коммутатором: одно в конце цепи и одно в начале. Обычно это может привести к созданию петель коммутации, но RSTP разработан специально для предотвращения этой проблемы.

... И правильно настройте нагрузку

Крайне важно работать с надежными производителями rPDU, которые тщательно протестировали свои продукты и гарантируют их надежность. Кроме того, следует убедиться, что эти инструменты поддерживают необходимые функции, а именно те, которые указаны выше.

Тем не менее, все это будет впустую, если использовать эту технологию неосторожно. В частности, важно не подавать слишком много энергии на каждый rPDU. Простое наличие двух rPDU не гарантируют резервирование, если потребляемая мощность на каждом из этих превышает 50 процентов. Если первичный источник питания отключается, только один из блоков rPDU будет потреблять всю электроэнергию, то есть будет работать на полной мощности.

В то же время использование блоков rPDU не на всей мощности далеко не всегда означает преимущество. По данным Brandon Perryman, неполная нагрузка цепей может привести к росту расходов на электроэнергии. Другими словами, нагрузка на rPDU должна составлять половину от номинальной мощности, если она разделена между двумя каналами, или полную номинальную мощность, если она проходит через только один канал. Опять же, надежный производитель оригинального оборудования тщательно тестирует продукты, чтобы убедиться, что они могут выдержать максимальную нагрузку.

Надежность и надлежащее использование — это основа резервирования инфраструктуры энергоснабжения. Помните это, и тогда вы сможете немного дольше отдохнуть этим летом, не беспокоясь о том, что происходит в ЦОД.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион