Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Телекоммуникационные компании на распутье инфраструктуры автономных транспортных средств

Эрик Ле Кальвез (Eric Le Calvez) •

Подключаемые к сети транспортные средства — это одна из реальных возможностей, позволяющих возместить крупные инвестиции компаний телекоммуникационного сектора в сети 5G.

Однако на данный момент вопрос о том, смогут ли сети 5G занять место ключевого компонента экосистемы автономных транспортных средств, остается открытым. Придется ли телекоммуникационным компаниям отказаться от источника столь потенциально высокого дохода?

Подключаемые к сети автомобили уже появились на дорогах, но понадобятся ли им сети 5G?

По оценкам Gartner, 250 миллионов подключаемых к сети автомобилей появится на дорогах к 2020 г. И хотя речь идет не о беспилотных автомобилях из научной фантастики, в них будет использоваться беспроводное подключение для обеспечения ряда автоматизированных процедур управления, информационно-развлекательных функций и интегрированных средств обработки и передачи информации в целях повышения безопасности на дорогах.

Несмотря на почти полное отсутствие сомнений в том, что подключаемые к сети автомобили — это наше будущее, в недавнее время велись ожесточенные споры о том, как такие автономные автомобили будут взаимодействовать друг с другом и окружающей их инфраструктурой.

В одном углу ринга находятся производители автомобилей, включая Renault, Toyota и Hyundai, которые отдают предпочтение системе связи между транспортными средствами (V2V). В ней применяется технология с малым радиусом действия, использующая особый диапазон частотного спектра для обмена данными между автомобилями. Сторонники этой технологии ссылаются на то, что она уже доступна, и поэтому для появления на дорогах транспортных средств, в которых дополнительные функции безопасности обеспечиваются за счет подключения к сети, не потребуется много времени.

В противоположном углу ринга находятся телекоммуникационные компании, а также такие автопроизводители, как Volkswagen и BMW. Эта группа отдает предпочтение сотовой системе с дальним радиусом действия, при использовании которой автомобили обмениваются радиоволнами, а также сигналами мобильных телефонов и другими данными.

Очевидно, что у телекоммуникационных компаний есть собственный интерес в распространении систем второго типа. Как было сказано выше, инвестиции в развитие сетей 5G сопряжены со значительными капитальными затратами, а телекоммуникационным компаниям необходима убедительная стратегия монетизации.

Однако аргумент в пользу сотового подключения с дальним радиусом действия обусловлен не только потребностью в «заполнении сети». Чтобы разобраться в этом вопросе, рассмотрим сценарий использования подключаемых к сети транспортных средств более подробно.

Связь V2V позволяет транспортным средствам общаться друг с другом, благодаря чему автомобили могут перемещаться по дорогам в гораздо более плотных потоках путем синхронизации своих реакций во избежание дорожно-транспортных происшествий. А некоторые ставят перед собой и более амбициозные цели, предполагающие возможность взаимодействия транспортных средств с находящейся поблизости инфраструктурой и даже пешеходами. Это позволяет по-новому взглянуть на способы снижения смертности и случаев травмирования в результате дорожно-транспортных происшествий посредством автоматизации. Это также означает оптимизацию потоков автотранспорта за счет отслеживания транспортных сетей и поиска наименее загруженных маршрутов.

Такие сценарии использования называют связями транспортного средства с любыми другими объектами (V2X). Для их реализации потребуется функция, которая зависит от развертываемых в настоящее время сетей 5G. V2X будет работать медленней V2V, но будет иметь более комплексный характер с точки зрения формирования более интеллектуальной и безопасной системы дорожного движения.

Золотая середина?

Ожидается, что ближайшей осенью Европейская комиссия объявит, какой технологии подключения автомобилей она отдаст предпочтение. До сегодняшнего дня официальные организации настаивали на том, чтобы в законодательстве соблюдался «нейтралитет в отношении к технологиям», и требовали производителей встраивать системы, способные работать как с Wi-Fi, так и с 5G.

Некоторые представители телекоммуникационной отрасли до сих пор испытывают обеспокоенность в связи с тем, что в принимаемых законах предпочтения будут на стороне Wi-Fi, а при таком исходе они будут в значительной степени лишены стимула и впредь инвестировать в развитие сетей 5G. Тем не менее, принимая во внимание тот факт, что многие ведущие автопроизводители и телекоммуникационные компании преследуют более широкие цели внедрения функции V2X, рост значимости сетей 5G кажется неизбежным.

Телекоммуникационным компаниям придется действовать быстро и уверенно, чтобы ухватиться за возможности, связанные с автоматизированными транспортными средствами. Однако для поддержки новых сценариев использования потребуется готовая инфраструктура. Именно поэтому особое значение будут иметь те, кто занимается инженерными службами и обеспечением функционирования ЦОД, поскольку телекоммуникационные компании хотят позиционировать себя в качестве основного стержня сети для подключения автомобилей.

Если говорить о подключаемых к сети автомобилях V2X, производительность такой сети и связанного с ней ЦОД будет в буквальном смысле жизненно важной (один из 4 архетипов периферии, определенных компанией Vertiv). С учетом этого обстоятельства телекоммуникационные компании, которые хотели бы принимать участие в развитии подключаемых к сети автомобилей, должны посодействовать созданию критической инфраструктуры для поддержки предложения по обслуживанию сетей V2X. Далее приведены основные моменты, которые следует рассмотреть руководителям инженерных служб, нацеленным на участие в развитии этого направления:

Сокращение задержек благодаря сети 5G

V2X гарантирует автоматизированное реагирование на сопряженные с риском ситуации, снижение количества ДТП, случаев травмирования и гибели людей. Однако при сбое оркестрации сети в критический момент эти системы будут лишены своей основополагающей функции, а жизни людей окажутся под угрозой. К счастью, небольшая задержка является одним из главных коммерческих доводов сетей 5G. Для обеспечения этого преимущества телекоммуникационным компаниям следует перенести обработку ближе к дорожной инфраструктуре, которая в настоящее время часто является «мертвой зоной» для данных. Это можно обеспечить за счет создания сети периферийных ЦОД.

Безопасность подключаемых к сети транспортных средств

Безопасность является еще одной важной причиной для беспокойства, поскольку каждое подключенное к сети транспортное средство становится новым оконечным устройством, через которое в сеть могут проникнуть злоумышленники. Поэтому парк подключаемых к сети автомобилей необходимо защитить от хакеров и вредоносного программного обеспечения. Европейское государственно-частное партнерство в области инфраструктуры сетей 5G (5GPPP) рекомендует телекоммуникационным компаниям инвестировать в стандартизированные технологии обеспечения безопасности, включая сегментирование сетей, микросегментирование и пространство коммуникаций машинного типа, для повышения защиты против угроз.

Аналитика данных автономных автомобилей

Сбор и анализ данных будут играть важнейшую роль в экономике подключаемых к сети автомобилей. По мнению Генерального директора компании Ford Марка Филдса (Mark Fields), результаты анализа помогут производителям «сформировать представление о впечатлениях клиента и создать новые виды услуг». Местным органам власти эти данные помогут оптимизировать потоки транспортных средств и повысить безопасность дорожного движения.

ЦОД должны обеспечить базовую инфраструктуру для управления возросшими требованиями к вычислительным процедурам и ресурсам хранения, которые появятся в связи с подключаемыми к сети автомобилями. Начиная с источников питания переменного и постоянного тока и заканчивая серверами, стойками, коммутаторами, дисковым пространством, мощностью, охлаждением и удаленным управлением, каждый элемент ЦОД должен демонстрировать высочайшие показатели и обладать новейшими функциональными возможностями, чтобы обеспечить эффективный анализ данных, значительная часть которого будет осуществляться в режиме реального времени. Телекоммуникационные функции и функции обработки данных должны быть реализованы с максимальной плотностью, чтобы вписаться в имеющиеся площади телекоммуникационных компаний и отвечать параметрам существующей сетевой среды.

Благодаря сетям 5G подключаемые автомобили обеспечат грандиозные рыночные возможности для телекоммуникационного сектора, который находится в поиске новых источников дохода и пытается обеспечить свою востребованность за пределами конвейера обработки данных. Однако в этом случае большие возможности влекут за собой и большую ответственность. Никогда прежде инфраструктура не имела такого большого значения, и поэтому специалисты в области создания и эксплуатации инфраструктуры окажутся в самом центре этих событий.

Чтобы узнать больше о том, как компания Vertiv предоставляет различые возможности операторам связи посредством своих сетей, средств доступа и ключевых объектов по всему миру, свяжитесь с нами.

Статьи на похожие темы

The FANGs are out for 5G  Image

Сообщения в блоге

The FANGs are out for 5G
Deploying a Hybrid Solution? Consider these Factors Image

Сообщения в блоге

Deploying a Hybrid Solution? Consider these Factors
The Importance of Being Connected Image

Сообщения в блоге

The Importance of Being Connected
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион