Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Нужна большая вычислительная мощность прямо сейчас? Попробуйте готовый модульный центр обработки данных

Основные характеристики Vertiv SmartMod™ и обновленного силового модуля, предназначенных для увеличения мощности и решения проблем с развертыванием, в отчете 451 Research

Постоянная потребность в увеличении вычислительной мощности, которая может быть развернута в самые короткие сроки, в особенности на сетевой периферии, создает предпосылки для беспрецедентной цифровой трансформации на объектах клиентов компании Vertiv.

Готовые модульные центры обработки данных и залы электропитания позволяют удовлетворить эту потребность и в конечном итоге ускоряют развитие одного из наиболее быстро растущих рынков инфраструктуры ЦОД. Компания 451 Research прогнозирует устойчивый рост рынка готовых решений на протяжении последующих двух лет и увеличение доходов в этом сегменте до 4 миллиардов долл. США к 2020 году.

Что скрывается за этими изменениями в области инфраструктуры ЦОД?

В то время как рабочие нагрузки в некоторых областях применения переводятся в облачные среды и среды совместного размещения, многие компании предпочитают оставлять часть данных на своих объектах по причине требований безопасности и малых задержек.

Однако по мере увеличения плотности для подобных вариантов с размещением на объектах встает вопрос о вычислительной мощности. Готовые модульные системы обеспечивают быстрое решение для наращивания мощности при небольшой занимаемой площади. Они являются примером широкомасштабного перехода в отрасли от сложных систем с разрозненным оборудованием и компонентами к более простым решениям, которые разрабатываются на основе стандартных блоков.

Как решения на основе модульных ЦОД Vertiv позволяют удовлетворить эти потребности?

Для объектов, которым необходим готовый модульный ЦОД в случае незапланированного развертывания или развертывания «под ключ» с поддержкой быстрой масштабируемости, компания Vertiv предлагает решения SmartMod и Power Module. Решения Vertiv SmartMod, которые входят в портфолио стандартной продукции, позволяют потенциальным клиентам выбирать из числа понятных конфигураций продукта и быстро получать ценовые предложения и ориентировочные сроки доставки. Vertiv Power Module поставляется в двух основных версиях и позволяет оптимизировать проекты по организации или переоборудованию центров обработки данных без капитальных изменений существующего объекта и проведения строительных работ.

Например, недавно компания Vertiv развернула 11 залов электропитания в течение 6 месяцев с соблюдением строгих рамок имеющегося бюджета для компании-поставщика услуг, которая нуждалась в быстром масштабировании пропускной способности объекта с темным волокном на нейтральной линии. В другом сценарии компания Vertiv поставила и обеспечила получение разрешения для инфраструктуры модульного ЦОД, который должен был соответствовать строительным нормам и требованиям сейсмоустойчивости, применяемым к телекоммуникационным объектам в Канаде. С момента размещения первоначального заказа и до ввода объекта в эксплуатацию прошло всего 24 недели.

Еще в одном случае компании Vertiv пришлось учитывать повышенные требования казино к скорости развертывания и стабильной производительности. К счастью, упрощенная процедура размещения заказов на системы SmartMod позволила нам в короткие сроки увеличить игровые мощности клиента без вмешательства в свободное пространство имеющегося ЦОД.

Линейка решений Vertiv SmartMod ориентирована на небольшие потребности в мощности. Каждый модуль включает в себя все компоненты, необходимые не только в текущий момент, но и в более отдаленной перспективе, такие как Vertiv Intelligence и удаленное управление. Более того, модуль легко регулируется с учетом требований клиента. Каждый модуль может включать от 2 до 12 стоек и обрабатывать до 90 кВт нагрузки при наличии одного корпуса или до 180 кВт нагрузки при наличии двух объединенных корпусов.

Модули Vertiv Power Module поддерживают горизонтальное масштабирование с шагом в 120 или 200 кВт до 600 кВт в системе с одним корпусом и могут наращиваться за счет дополнительных модулей. Все модули Power Module оснащены собственными системами охлаждения, пожаротушения, коммутационными панелями и могут вмещать аккумуляторы в количестве, необходимом для поддержания полной нагрузки в течение пяти минут. Монолитная версия на 1000 или 1200 кВт, разработанная на основе ведущей в отрасли системы ИБП Liebert EXL S1, предлагает решение для критически важных высокоплотных систем электропитания, используемых на более крупных объектах.

Обновленные линейки Vertiv SmartMod и Power Module можно купить прямо сейчас в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, а в начале этого года они должны появиться и в Северной Америке.

Чтобы узнать больше о рынке готовых модульных решений и преимуществах использования Vertiv SmartMod и Power Module, скачайте отчет компании 451 Research под названием «Vertiv добавляет готовые продукты в свое портфолио для индивидуальной адаптации ЦОД».

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион