Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Создание «иммунитета» физической инфраструктуры в сфере здравоохранения

Последняя публикация в серии, которая исследует основные показатели инфраструктуры системы здравоохранения, посвящена угрозам, которым физическая инфраструктура подвергается каждый день. В ней обсуждается, как руководители предприятий могут обеспечить защиту систем здравоохранения за счет решений и практик, которые способствуют оптимизации как продуктов, так и людей, чтобы обеспечить надежность, соответствие требованиям и эффективность системы здравоохранения при минимальной совокупной стоимости владения.

Ежедневно люди контактируют с 60 000 микробов1. Но здоровая иммунная система защищает организм, предотвращая заболевания.

В здравоохранении также существуют постоянные угрозы непрерывности деятельности. К ним относятся, в том числе, такие факторы, как устаревшая физическая инфраструктура, растущая стоимость электроэнергетики, стихийные бедствия, постоянно меняющиеся нормативные требования, а также нехватка квалифицированных работников. Даже по отдельности каждая из этих угроз может нарушить работу жизненно важных функций систем здравоохранения или поставить под угрозу их прибыльность. В совокупности же они создают сложную многоаспектную среду, которая требует, чтобы руководители предприятий активно предпринимали шаги по оптимизации операций и физической инфраструктуры, поддерживающей их. Подобно людям, которым нужно правильно питаться, регулярно отдыхать и проходить медосмотр, физическая инфраструктура систем здравоохранения требует таких же целенаправленных усилий.

Думая не только о сети.

Предыдущие публикации в этой серии были посвящены, главным образом, цифровой инфраструктуре, и мерами, которые руководители ЦОД и ИТ-отделов могут принять для обеспечения доступности медицинских данных и оборудования. Но все они бесполезны при неэффективной физической и электротехнической инфраструктуре медицинского учреждения. И действительно, ведь даже лучшие системы ИБП обеспечат резервное питание лишь ненадолго. Физическая инфраструктура включает:

  • систему распределения питания от точек ввода до конечных точек
  • системы отопления, вентиляции и кондиционирования зданий
  • альтернативные источники питания для поддержания температуры, работу аварийного освещения, систем обнаружения пожара, систем сигнализации, канализационных стоков и утилизации отходов
  • автоматические переключатели для передачи питания на резервный генератор

Каждый из этих активов требует грамотного технического обслуживания и оптимизации для того, чтобы системы здравоохранения могли надежно обеспечить безопасное обслуживание пациентов, даже при отказе основного источника питания или при стихийном бедствии. Физическая инфраструктура относится к сфере деятельности административно-хозяйственного руководства, и эти специалисты должны работать с ИТ-отделом для обеспечения непрерывности работы систем здравоохранения.

А когда угрозы непрерывности работы возникают повсюду, каждый директор по АХЧ должен руководствоваться тремя основными принципами устойчивости («иммунитета») физической инфраструктуры:

  • Надлежащее обслуживание активов. Техническое обслуживание является основным компонентом бюджета каждой больницы, а также ключевым фактором обеспечения непрерывности и соблюдения нормативных требований. Электрические и механические системы — одни из самых ценных активов на вашем предприятии, которые могут оказать значительное влияние на прибыль. Регулярные оценки и надлежащая практика технического обслуживания в соответствии с Рекомендуемой методикой эксплуатации электрооборудования NFPA70B и Рекомендации NETA по частоте проведения технического обслуживаниягарантируют, что рабочее состояние физической инфраструктуры и обеспечивая бесперебойную работу систем здравоохранения даже при возникновении аварийных ситуаций. Техническое обслуживание увеличивает срок службы оборудования и экономически более эффективно, чем его ремонт или замена, из-за которых снижается совокупная стоимость владения. Кроме того, надлежащее техническое обслуживание обеспечивает эффективную работу и оптимальные настройки оборудования, не позволяя расти расходу энергопотребления, способствуя дальнейшему снижению эксплуатационных расходов и достижению наилучших показателей ENERGY STAR®. На существующих объектах инвестирование в процесс повторного ввода может дать вам исчерпывающее представление о состоянии, производительности и эффективности инфраструктуры, которая поддерживает ваши операции и определить активы, которые необходимо обслужить, оптимизировать или заменить для обеспечения максимально надежной и эффективной работы.

  • Соответствие растущим и меняющимся требованиям к надежности и безопасности системы. Часто техническое обслуживание — не просто лучшая практика, а требование. Соблюдать нормативные требования — не самая простая задача для организаций здравоохранения. Различные регулирующие органы определяют все аспекты, начиная с того, как и когда проводить техническое обслуживание электрических системы, до того, как обеспечить безопасность данных пациентов в случае чрезвычайной ситуации. Несоблюдение этих постоянно меняющихся требований и обязательств не только увеличивает риск наложения серьезных штрафов и санкций, но и ставит под угрозу выплаты страховых компаний, подвергает ваше оборудование и репутацию компании риску и может нанести вред работникам и пациентам. Три области нормативного соответствия, которые наиболее серьезно влияют на непрерывность здравоохранения:

    • Готовность к чрезвычайным ситуациям. Даже при самых разрушительных стихийных бедствиях больницы должны продолжать работать. Общество зависит от способности больниц выступать в роли центров экстренного реагирования и оказывать помощь пострадавшим в таких случаях. Соответственно, организация Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) опубликовала постановление, которое требует от больниц в городах и сельской местности и учреждений долгосрочного медицинского ухода оценки их аварийных и резервных энергосистем в соответствии с NFPA 99, NFPA 110 и NFPA 111. В этих документах описаны требования к пожарным системам, системам жизнеобеспечения, аварийному и резервному энергоснабжению, а также содержится информация о том, когда и как эти системы должны проверяться и испытываться и какие принципы технического обслуживания должны соблюдаться для обеспечения соответствия требованиям.

      Согласно последнему списку наиболее сложных стандартов Объединенной комиссии, больницы чаще всего не могут обеспечить соответствие систем пожаротушения и коммунальных систем. Таким образом, повышение осведомленности об этих стандартах является ключевым фактором для всех руководителей АХЧ учреждений здравоохранения. Они также должны соответствовать новому стандарту, NFPA 1221 — Стандарт установки, обслуживания и использования систем связи служб экстренной помощи. Этот стандарт охватывает все аспекты предоставления услуг: от приема звонков до отправки экипажей спасательных служб по правильному адресу в соответствующий период времени. Он содержит в себе подробные критерии монтажа, производительности, эксплуатации и обслуживания систем и объектов связи служб экстренного реагирования.

    • Стандарты резервного питания HIPAA. Если вы работаете в сфере здравоохранения, всегда стоит помнить о законе HIPAA. А руководителям АХЧ важно помнить, что правила и нормы HIPAA остаются в силе даже при прекращении энергоснабжения. Правила HIPAA в отношении планирования действий в чрезвычайных ситуациях включают в себя стандарт резервного питания—Раздел 45 CFR § 164.308(a)(7)(ii)(C)— который диктует, что должны делать организации здравоохранения для защиты данных во время перебоев в подаче электроэнергии, гарантирует, что у поставщиков будет доступ к данным пациентов, которые им необходимы для оказания медицинской помощи, и обеспечит безопасность данных даже при работе в аварийной ситуации. Соблюсти это требование можно только при грамотном тестировании и техническом обслуживании, гарантирующем эффективную работу резервного электропитания при любых обстоятельствах.

    • Электробезопасность для работников. Безопасность пациентов всегда является важнейшим фактором в сфере здравоохранения, но безопасность работников важна не в меньшей степени. Управление по охране труда Министерства труда США (OSHA) устанавливает требования в этой области, а Стандарт NFPA 70E® по электробезопасности на рабочем месте® содержит рекомендации по соблюдению требований OSHA. В целом, целью требований и стандартов является защита работников от опасности поражения электрическим током и снижения количества травм и несчастных случаев, возникающих в результате удара током, электрической дуги дуговой вспышки и дугового разряда. Некоторые из ключевых действий, которые могут предпринять директора по АХЧ, обеспечивают соблюдение требований OSHA:

      • Проведение регулярных электрических испытаний для выявления проблем с такими электрическими компонентами, как коммутационные устройства, прерыватели, распределительные щиты, реле и защитные устройства, которые могут отключать систему.

      • Проведение анализа дуговой защиты для выявления угроз безопасности работников, расчет степени опасности вспышки дуги и разработка программы безопасности, которая включает обучение работников, средства индивидуальной защиты и предупреждающие этикетки на оборудовании.

      • Обновление единой принципиальной схемы для понимания электрической инфраструктуры и формирования плана, обеспечивающего надлежащую защиту и надежность системы.

      • Проведение периодических проверок на короткое замыкание, что позволит убедиться в правильной установке и координации устройств для быстрой изоляции неисправности и улучшения защиты оборудования, персонала и бизнеса в целом.

      • Предоставление документации и отчетов, чтобы показать, что компоненты электросистемы были надлежащим образом настроены, сохранены, проверены и проверены.


  • Усовершенствование знаний и навыков персонала. Обеспечение эффективности, нормативных требований и выполнение задач по техническому обслуживанию — это непростая задача для сотрудников системы здравоохранения, которая усложняется по мере распространения сетей медицинских организаций. Привлечение квалифицированной сторонней организации к испытаниям и техобслуживанию на регулярной основе поможет вашим сотрудникам работать максимально эффективно и оптимизировать производительность. Правильный партнер должен быть хорошо осведомлен о требованиях в области здравоохранения, включая HIPAA, и иметь опыт работы в учреждениях здравоохранения. Если вы используете партнера для любых специализаций, таких как тестирование и обслуживание вашей электрической системы, убедитесь, что технические специалисты по обслуживанию обладают необходимыми знаниями, подготовкой и сертификацией для работы с находящимися под напряжением оборудованием, включая сертификацию NETA. Квалифицированные специалисты могут помочь:

    • В создании программы регулярного профилактического обслуживания, которая поможет проверить соответствие требованиям регулирующих органов и соблюдать новейшие стандарты и передовые методы, одновременно сокращая время незапланированных простоев и отвлекающих факторов, связанных с инструктажем и учебными тревогами, которые отвлекают сотрудников от работы.

    • При техническом обслуживании в различных удаленных местах, экономя время и сокращая количество выездов персонала на проверку оборудования.

    • В документировании мероприятий по техническому обслуживанию, чтобы продемонстрировать соответствие нормативным требованиям и снизить нагрузку на ваших сотрудников на обеспечение соответствия этим требованиям.

    • При сборе и хранении данных оборудования для обеспечения удобного доступа к информации о тенденциях и производительности оборудования, что поможет сотрудникам более эффективно принимать решения и устанавливать приоритеты модернизации и ремонта.


    В конечном итоге, аутсорсинг обслуживания электрических систем и систем отопления, вентиляции и кондиционирования может способствовать повышению эффективности и уверенности в том, что бизнес делает все возможное для обеспечения соответствия требованиям и сохранения данных, пациентов, сотрудников и гарантии безопасности бизнеса в целом.

Управляйте и минимизируйте риски

От ликвидации последствий чрезвычайной ситуации до соблюдения нормативных требований — немногие отрасли сталкиваются с такими рисками, как здравоохранение. И ставки высоки, как никогда. Ключ к обеспечению безопасности пациентов, защите репутации организации и повышению ее финансовой стабильности начинается с развития «иммунитета» организации здравоохранения за счет оптимизированной инфраструктуры, а также гибких услуг и поддержки для вашей команды.

Чтобы узнать больше о том, как обеспечить надежность, долговечность и соответствие требованиям с оптимизацией на каждом уровне для наименьшей совокупной стоимости владения свяжитесь с Vertiv или посетите наш сайт Vertiv.com/healthcare чтобы узнать, как наши решения помогают более чем 80% систем здравоохранения США обеспечить непрерывность жизненно важных функций.

1 – Новости ABC - https://abcnews.go.com/Health/ColdandFlUnews/story?id=5727571&page=1

Просмотреть инфографику

Подпишитесь на наш блог, чтобы быть в курсе последних тенденций, технологий и новостей.
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион