Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Adotando imperativos estratégicos: Repensando os modernos data centers empresariais e de IA

4 min. Ler

Os cinco imperativos da Vertiv oferecem um roadmap estratégico para enfrentar os desafios de integração da IA.

O aumento expressivo no uso de inteligência artificial (IA) introduziu novas demandas para a infraestrutura, estimulando uma mudança nas estratégias e processos de design de longa data. Com base em sua ampla experiência em ajudar empresas e data centers a navegar por mudanças tecnológicas, a Vertiv desenvolveu princípios de design e imperativos estratégicos específicos para IA de forma a atender aos requisitos ímpares das cargas de trabalho e da densidade da IA.

O e-book, "Imperativos estratégicos: Estabelecendo prioridades para a sua transformação de IA", discute cinco princípios-chave que servem como blocos fundamentais para construir, reforçar ou fazer o retrofit de data centers para IA. Setores e empresas podem usar esses insights para orientar seus esforços atuais na modernização de sua infraestrutura legada e considerá-los como um roadmap para futuras implantações, implementações e atualizações.

Banner AI.png

Impacto da IA no data center

A IA abrange vários subcampos e tecnologias, incluindo aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, visão computacional, robótica, sistemas especializados e IA generativa. Essas tecnologias são interconectadas e muitas vezes se baseiam umas nas outras para habilitar sistemas de IA mais avançados. O lançamento de produtos de IA generativa (GenAI) acessíveis ao público acelerou a adoção da IA de uma forma que outros tipos não fizeram.

Essa rápida adoção coloca uma pressão significativa sobre os operadores de data centers, que agora têm a tarefa de tomar decisões críticas para apoiar as iniciativas de IA de suas organizações hoje e no futuro. As estratégias e decisões sobre gastos que esses líderes implementarem serão fundamentais na evolução dos data centers nas próximas décadas.

Um dos desafios mais urgentes é o aumento dramático no consumo de energia estimulado pelas cargas de trabalho da IA. Pesquisas da Agência Internacional de Energia (IEA) indicam que a demanda global dos data centers por eletricidade deve dobrar entre 2022 e 2026. Além disso, um estudo da Goldman Sachs sugere que os data centers podem representar até 21% da demanda global de energia até 2030. Esse aumento no uso de energia ressalta a necessidade de soluções inovadoras para garantir a eficiência nas operações do data center.

Adoção de IA.png

Figura 1. Percentual de organizações que adotaram a IA em pelo menos uma função. O uso de IA generativa quase dobrou entre 2023 e 2024. Fonte: McKinsey.

Os cinco imperativos da Vertiv para data centers de IA

A Vertiv identificou cinco imperativos fundamentais para o sucesso do data center na era da IA: transformação, eficiência, velocidade, confiança e prontidão para o futuro. Esses imperativos fornecem um roadmap para os operadores de data center navegarem pelas complexidades da IA e entregarem soluções escaláveis em diferentes verticais empresariais.

Abaixo está uma visão geral dos imperativos que o e-book discute em detalhes, e também como isso se reflete nas principais indústrias que têm sido beneficiadas e podem se beneficiar ainda mais dos resultados do uso da IA e das mudanças na infraestrutura: serviços de saúde, manufaturas, governo e serviços bancários e financeiros.

  • Ser transformador: Esse imperativo enfatiza a necessidade de os data centers adotarem novas estratégias para as tecnologias e o design que possam lidar com os mais recentes avanços e demandas. Por exemplo, as cargas de trabalho da IA são consideravelmente mais intensivas em energia e fisicamente mais densas do que as cargas de trabalho tradicionais do data center, exigindo novas abordagens para a remoção de calor e o gerenciamento de energia.
  • Ser eficiente: Esse imperativo se concentra na simplificação das operações para alcançar o máximo de produtividade com o mínimo de desperdício. A IA pode melhorar significativamente a eficiência organizacional automatizando processos de rotina, acelerando a análise de grandes conjuntos de dados e alinhando a previsão e o treinamento das habilidades necessárias para processar os dados coletados.
  • Ser o primeiro: Esse imperativo destaca a importância de ser o primeiro a comercializar soluções movidas a IA, criando uma vantagem competitiva. Uma abordagem integrada para a infraestrutura crítica que une o design de alimentação de energia e de resfriamento pode reduzir os riscos e acelerar a velocidade de implementação.
  • Ser confiante: Este imperativo enfatiza a importância da confiabilidade e da segurança em todos os aspectos das operações. O planejamento cuidadoso pode ajudar as empresas a ter a infraestrutura de data center certa para respaldar a sua estratégia para IA.
  • Estar pronto para o futuro: Esse imperativo incentiva uma abordagem proativa, permitindo que os data centers estejam sempre preparados para o que está por vir. A densidade e a performance das plataformas de IA estão crescendo rapidamente, e os racks de alta densidade de hoje logo serão eclipsados por racks de densidade ainda maior.

Otimize data centers para o futuro impulsionado pela IA

Ao adotar os cinco imperativos da Vertiv e repensar o design da infraestrutura, as empresas e os data centers podem navegar pelas complexidades da IA e entregar soluções escaláveis que se alinhem com as estratégias de negócios e seus respectivos objetivos para o crescimento e para o futuro. Esses princípios fornecem uma estrutura abrangente para transformar as operações do data center, impulsionar a eficiência, acelerar a implementação, aumentar a confiança e preparar-se para demandas futuras. À medida que a IA continuar evoluindo, os data centers que adotam esses imperativos estarão bem posicionados para prosperar em um cenário tecnológico em rápida mudança.

Saiba como a IA está moldando a sua indústria

IA em Serviços Financeiros: Calculando os benefícios dos data centers próprios versus terceirizados
IA no Governo: Inovações em serviços públicos e iniciativas globais
IA nos Setor de Saúde: Por que o potencial de salvar vidas supera as ameaças percebidas
IA na Manufatura: Abordando a integração e a prontidão da infraestrutura


Inteligência artificial

Hub de IA VertivTM

Infraestrutura projetada para estar várias gerações de computação à frente, desde já.

Saiba mais
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma