Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Validating AI Factory design challenges with physical system-level testing

2 min. Ler

AI factory economics at scale depend on validated systems instead of individual components. Learn why infrastructure must be simulated and tested as an interdependent whole before deployment.

Download the app brief

AI factories are rewriting the economics of compute infrastructure at scale. Billions in capital committed against a single operational question: can electrical capacity be converted into productive compute quickly, reliably, and at a cost structure that justifies the investment?

The answer depends on how the complete physical system behaves as a convergent whole under real-world AI workload conditions. Namely, the power trains, thermal chains, controls, software, and the interfaces between them, working in sync.

Five intensifying forces are driving this shift:

  • Density is compressing the margin for error at the rack level.
  • Speed is making time to productive capacity the defining competitive metric.
  • Scale is turning manageable interactions into dominant engineering challenges.
  • Complexity is multiplying the interfaces where design intent diverges from physical reality.
  • Dynamic workload profiles are rendering steady-state assumptions obsolete.

The traditional validation approaches of testing individual components against isolated specifications remain necessary. However, they no longer address the question operators are asking on the ground: does the system work when everything runs simultaneously?

The gaps that matter most exist at the interfaces and seams between systems.

This application brief introduces a closed-loop validation methodology that connects virtual simulation, physical systems-level testing, field deployment, and operational learning into a continuous cycle. Each iteration reduces the variance between what was designed and what is delivered.

Figure 1. The closed loop enables the continuous reduction of variance between design intent and physical and operational reality. Source: Vertiv.

It examines how decades of distributed critical infrastructure validation capability can be consolidated and focused specifically for AI factory systems: validating combined power, thermal, and control behavior at greater scale, speed, and fidelity. And it frames the economic argument around four metrics that connect infrastructure performance to AI factory outcomes.

The brief provides a capacity validation framework; the questions to ask at each phase of the lifecycle, the indicators that distinguish validated confidence from inherited assumption, and the engineering logic behind treating infrastructure as a system rather than a collection of parts.

The infrastructure either performs as a validated system or performs as an assumption. AI factory economics leave increasingly little room for the latter.


AI All Services Inteligência artificial Disponibilidade e Tempo de Atividade Cloud Computing Colocation Energia Crítica Inovação em data center Design com foco no digital Edge Eficiência Densificação extrema Otimização de Instalações Campi em escala de gigawatts Liquid Cooling Maintenance Testing Monitoramento Transformação da arquitetura de energia Services Infraestrutura Unificada
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma