Diversas empresas da indústria usam áudio e vídeo em suas operações cotidianas. Essas organizações precisam receber e compartilhar dados, processar uma intensa alimentação de dados sem latência e colaborar em operações de missão crítica e em tempo real. Essa é a forma como os Switches KVM DisplayPort as ajudam a conquistar seus objetivos.
O que é o Switch KWM DisplayPort? Um Switch KWM DisplayPort é um switch de teclado, vídeo, monitor e mouse (KVM) que fornece a capacidade de conectar um ou mais monitores DisplayPort, teclados USB e mouses USB. Quando combinados com a funcionalidade do Switch KVM Seguro, eles proporcionam segurança reforçada para operações sensíveis.
Para que são usados? Os Switches KVM DisplayPort permitem aos usuários visualizar e processar vídeo e áudio de alta resolução, transferir dados com altas velocidades e compartilhar periféricos como discos rígidos (HDs) e webcams. Assim como outros Switches KVM, eles também proporcionam um ponto único de acesso para dispositivos remotos e para valiosos dados do sistema, sem comprometer a saúde ou a segurança dos dispositivos. Isso reduz a necessidade de caros equipamentos de computação, dimensiona o tempo e os esforços das equipes de TI e possibilita organizações regulamentadas e de missão crítica a cumprir com rigorosos controles de segurança.
O que eles ajudam a gerenciar?
- Áudio e vídeo em estações de trabalho com várias telas
 - Periféricos de USB 3.0, como HDs e webcams
 - A visualização e processamento seguros da alimentação de informações em diferentes redes ou estações de trabalho.
 
O que é especial sobre eles?
- O pessoal pode controlar PCs e servidores onde eles estiverem localizados, seja na sala ao lado ou no outro lado do mundo.
 - Os Switches KVM DisplayPort permitem que os usuários recebam e processem sem latência arquivos de áudio e vídeo com grande quantidade de dados, possibilitando operações em tempo real.
 - Os usuários podem assistir vídeos em resolução 4K de definição ultra alta, para ter imagens impressionantemente claras.
 - Quando usados com USB 3.0 ou acima, esses switches possibilitam velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps.
 - Esses switches fornecem quatro canais isolados e seguros para receber e processar informações.
 - Eles possibilitam o manuseio seguro das informações em diferentes redes, o que protege seus diferentes níveis de classificação.
 - Eles controlam de dois a quatro dispositivos conectados, como computadores, HDs, webcams e outros.
 
Quem os usa? Os clientes representativos para os Switches KVM DisplayPort incluem empresas de filmes, vídeo, entretenimento e novas empresas; empresas de serviços financeiros; jogadores; organizações governamentais; provedores de serviços gerenciados e equipes de segurança e vigilância em organizações da indústria.
Por que eles são importantes? As empresas usam cada vez mais recursos de áudio e vídeo para conduzir suas operações e precisam dar meios aos colaboradores para acessar dados chaves e participar em decisões críticas. Em setores como o de serviços financeiros, problemas de latência podem danificar as operações. Nos serviços governamentais, áudio e vídeo são instrumentais para executar operações de missão crítica nas áreas militares, de segurança nacional e outras.
Quais indústrias os usam?
- Empresas de filmes, vídeo, entretenimento e notícias usam Switches KVM DisplayPort para processar áudio e vídeo com grande quantidade de dados e colaborar na pós-produção.
 - Empresas de arquitetura e construção usam Switches KVM DisplayPort para realizar trabalhos em CAD (desenho auxiliado por computador), desenvolvendo modelos e renderizações complexos.
 - Empresas de serviços financeiros usam Switches KVM DisplayPort para receber e compartilhar grandes quantidades de dados entre usuários, sem latência. Os usuários processam informações em tempo real para tomar decisões, como negócios financeiros.
 - Jogadores usam diversas telas e vídeos de alta resolução para assegurar uma experiência de jogo imersiva.
 - Organizações governamentais incorporam feeds de áudio e vídeo em tempo real para tomar decisões e gerir operações de missão crítica.
 - Provedores de serviços gerenciados e empresas da indústria aproveitam as telas de alta resolução, os recursos de transferência de dados e de colaboração para gerenciar as operações dos data centers para seus clientes e para eles mesmos.
 - Equipes de segurança da informação em empresas da indústria precisam monitorar as redes, sistemas e aplicativos de TI buscando anomalias e usam telas de alta resolução para processar a grande quantidade de dados em tempo real que recebem.
 - Equipes de vigilância monitoram feeds de vídeo para manter a segurança física em sites locais e remotos.
 
Que benefícios eles proporcionam?
- Incorporam múltiplas fontes de áudio e vídeo
 - Proporcionam vídeo de alta qualidade, criando uma experiência imersiva
 - A visualização e processamento de informações complexas
 - Possibilitam a colaboração altamente segura, protegendo a informação
 - Possibilitam o chaveamento contínuo, confiável e robusto
 - Empoderam os colaboradores para que trabalhem de forma mais eficiente
 - Eliminam a latência e a perda de qualidade
 - Reduzem níveis de ruído e emissões
 - Reduzem os custos, já que diversos computadores podem ser substituídos por telas
 - Proporcionam suporte a USB expandido
 
Quais soluções a Vertiv oferece?
Vertiv Avocent Desktop KVM & KM
Por que usar soluções Vertiv?Os Switches Desktop KVM Seguro da Vertiv proporcionam acesso seguro e comprovado a áudio e vídeo para operações de missão crítica em tempo real. Eles permitem o manuseio seguro da informação em diferentes níveis de classificação, para múltiplos níveis de capacidade física e de CAC. A série SC900 proporciona chaveamento entre redes por botão de pressão. Também apresenta compatibilidade com alta resolução, usando tecnologias HDMI, DisplayPort e DVI.