Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

STEM: Um Desafio para as Mulheres na América Latina

Yadira Suárez •

Precisamos desenvolver competências de liderança entre as meninas desde uma tenra idade e ajudá-las a construir autoestima de forma que possam desafiar os estereótipos e confiar em sua capacidade de aproveitar todas as oportunidades que surjam. Esse é o melhor conselho para as jovens mulheres interessadas em carreiras nas áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM). O Dia Internacional da Mulher é uma ocasião ideal para planejar a participação das mulheres nessas disciplinas.

Depois de vinte anos trabalhando na área de tecnologia, estou convencida que a educação em STEM precisa ser encorajada. Agora, mais do que nunca, as mulheres precisam estar preparadas para enfrentar novos desafios e oportunidades. Precisamos de profissionais com a habilidade para resolver problemas, para inovar e para explorar as possibilidades oferecidas por esse setor.

Antes de trabalhar para a Vertiv, meus chefes diretos sempre foram homens, mas, em 2019, já na Vertiv e após uma reestruturação na organização, tive uma chefe mulher. No início, achei que seria difícil me adaptar a uma liderança feminina, mas foi ótimo, ela mostrou mais empatia ao tomar decisões e uma melhor compreensão em situações emocionais. Por exemplo, quando adoeci da Covid, ela acompanhou 100% a minha recuperação e me apoiou fazendo o acompanhamento, durante minha ausência, das ações que eu estava liderando.

Gradualmente, as mulheres abriram seu caminho no mundo da ciência, tanto em posições de pesquisa quanto em posições de liderança e inovação que beneficiaram o avanço científico. Mas isto levou bastante tempo e ainda há uma longa jornada a percorrer.

Por exemplo, como destaca a revista Muy Interesante, alguns dos primeiros sistemas de reconhecimento de voz foram calibrados para vozes masculinas, significando que vozes femininas não eram reconhecidas. Isso mostra que as decisões técnicas foram baseadas exclusivamente sobre experiências, opiniões e julgamentos de homens, muitas vezes negligenciando as necessidades das mulheres.

Para que sejam feitas mudanças pervasivas e duradouras, é muito importante que a riqueza de possibilidades nas carreiras STEM sejam mostradas e modeladas desde uma tenra idade e ao longo de todo o sistema educacional. Deve ser mostrado que essas oportunidades não são apenas para homens, apresentando histórias de sucesso como a de Diana Trujillo, uma engenheira aeroespacial colombiana e líder da missão NASA Curiosity.

Adriana Angarita, uma Engenheira de Sistemas e líder anterior da Associação das Universidades Privadas do Panamá, concorda que a educação a partir de uma tenra idade é crucial. ”Precisamos encorajar meninos e meninas a compreender que cada um deles precisa tomar uma decisão e que é possível superar as adversidades e alcançar o resultado final, uma carreira em STEM. Precisamos ajudar a empoderar as meninas para que se libertem de seus medos, percebam que não precisam ser perfeitas e que precisam escutar a elas próprias, investigar por qual área se sentem mais atraídas e, sobretudo, acreditar em suas habilidades.”

De acordo com o estudo Mulheres em Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática na América Latina e no Caribe, por Alessandro Bello, apenas 30% das mulheres na região são estudantes de STEM. Em 2050, 75% dos empregos serão nesse setor e por isso é necessário que tanto as famílias quando os educadores encorajem jovens a se interessar por essas áreas de estudo.

María Noel Vaeza, Diretora Regional Feminina das Nações Unidas para as Américas e o Caribe menciona nesse estudo que as disciplinas de STEM são essenciais para endereçar alguns dos principais desafios da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, desde melhorar a saúde e combater as mudanças climáticas até a igualdade de gênero em todos os níveis.

Conselho de uma Estudante de PhD

  • Procure bons mentores que nos inspirem.
  • Desde cedo, com pouca idade, participe de clubes, concursos e feiras de ciências.
  • Promova STEM nas escolas, explore as diferentes áreas.
  • Quando o número de mulheres aumentar, homens e mulheres terão oportunidades iguais em STEM.

* Valentina Rangel, estudante de PhD no Malaker Lab, Departamento de Química, Universidade de Yale.

De acordo com os profissionais consultados, as mulheres algumas vezes passam muitos anos estudando em campos relacionados às ciências, especialmente engenharia, mas deixam o setor antes de alcançar posições de gestão porque sentem que há menos oportunidades para desenvolvimento, salários mais baixos e menos exposição no trabalho.

Agora que as ferramentas tecnológicas passaram a ter um papel importante no novo normal da Covid-19, toda a sociedade, especialmente aqueles envolvidos em desenvolver novos talentos, deveriam insistir na necessidade de despertar a curiosidade nos jovens para que continuem usando as ferramentas tecnológicas em benefício do seu desenvolvimento e obtenham as competências que o futuro exigirá.

Na Vertiv, estamos convencidos que a inclusão de mais mulheres pode ajudar a atender a necessidade de profissionais qualificados nesse campo. E é por isso que desejamos empoderar e encorajar estudantes do sexo feminino nos campos de STEM a serem parte da indústria de data centers através de várias iniciativas apoiadas pela mentoria e orientação. Também organizamos a semana de empoderamento para a Equipe de Marketing das Américas, para empoderá-las a ajudá-las com seu crescimento pessoal e profissional, e a qual contribuiu para que fosse criada uma comunidade dentro dos membros da nossa organização, compartilhando experiências e melhores práticas.

É vital que a indústria de tecnologia crie oportunidades iguais e inclusivas para as mulheres. A ciência não tem gênero e esses passos são necessários para o bem-estar e desenvolvimento da sociedade. Vamos criar uma conscientização entre os jovens para que eles acreditem em suas capacidades e desenvolvam todo o seu potencial.

Além disso, é importante continuar a fortalecer as políticas públicas na área de ciência e tecnologia para reconhecer as questões de gênero e promover incentivos de forma que as mulheres não precisem decidir entre a maternidade e seu trabalho, bem como garantir oportunidades iguais e uma educação abrangente desde a infância.

Para mais informações, clique aqui.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma