Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Unidade de Controle Vertiv™ NetSure™: Deslocamento de Pico e Corte de Pico Explicados

David Wilson •

À medida que fornecedores de eletricidade ao redor do mundo lutam cada vez mais para equilibrar a oferta e a demanda, vários adotam políticas de preços para ajudar a gerenciar a pressão em suas redes. Essas políticas são usadas como alavancas para recompensar consumidores por equilibrar suas redes, ao persuadi-los a adiar (ou deslocar) seu uso de eletricidade, e esses são conceitos que as operadoras de telecom precisam conhecer e compreender.

A primeira política é a Precificação por Tempo de Uso. Ela se refere a quando o custo da eletricidade é previsível por dia e hora, permitindo aos consumidores planejar quando usar eletricidade da rede – e, tão importante quanto, quando adiar o uso da rede elétrica em favor da energia localizada no site. A precificação por Tempo de Uso é comum em diversas partes do mundo, incluindo a Irlanda e Suécia na Europa, Índia e Paquistão na Ásia e no Oriente Médio e em partes do Canadá e dos Estados Unidos – especificamente em Ontário e na Califórnia, na América do Norte.

A Precificação por Demanda não é previsível e a precificação por surtos é intencionalmente dolorosa em um esforço de reduzir a demanda. Concessionárias com Precificação por Demanda requerem que os clientes reajam quando os preços sobem. Concessionárias em todos os lugares, como a Reliant Energy no Texas e a EnergiNet na Dinamarca, estão adotando a Precificação por Demanda.

Há duas estratégias adaptativas que as operadoras de telecom podem usar para lidar com essas políticas das concessionárias:

a. Deslocamento de Pico, ou Peak Shifting, para concessionárias que usam as previsíveis tarifas por Tempo de Uso
b. Corte de Pico, ou Peak Shaving, para concessionárias que usam as imprevisíveis tarifas de surtos e Precificação por Demanda volátil

A Unidade de Controle (NCU) Vertiv™ NetSure™ habilita ambas as estratégias. Vamos examinar cada uma delas com mais detalhes.

Deslocamento de Pico, ou Peak Shifting, para Concessionárias que usam a Planejada Precificação por Tempo de Uso

Com o Deslocamento de Pico, a operadora de telecom pode planejar uma rotina repetida que defina os períodos de operação de alto custo e de baixo custo. Em um período de alto custo, os retificadores revertem sua relação com as baterias e reduzam o funcionamento, permitindo que as baterias deem suporte à carga. Os retificadores nunca desligam completamente, mas mantêm uma posição de standby, sempre disponíveis e nunca comprometendo a capacidade de entregar os serviços.

Quando o site entrar em seu planejado período operacional de baixo custo, os retificadores retomam seu papel principal de dar suporte à carga e recarregar as baterias, até que o próximo ciclo planejado seja programado. Esses deslocamentos de carga são tão regulares quanto o relógio.

Essa técnica casa bem com a introdução das baterias de íon-lítio que usam menos espaço, se recuperam mais rapidamente e são mais robustas do que as baterias de chumbo-ácido. Falaremos mais sobre as baterias de íon-lítio e o controlador NetSure™ em posteriores publicações do blog.

Corte de Pico, ou Peak Shaving, para Concessionárias que usam a imprevisível Precificação por Surtos

O Corte de Pico permite que as operadoras desloquem a carga de um site em tempo real quando houver um pico de demanda e a Precificação por Demanda elevar os custos da eletricidade.

Um ótimo exemplo da necessidade do Corte de Pico é a Energinet da Dinamarca, cujo custo da eletricidade flutua pela hora, a cada hora. Em 14 de dezembro de 2021, o custo para operar era de 34,52 centavos de euro por kWhr as 17:00 h, mas as 20:00 h o custo caiu para 13,2 centavos de euro por kWhr. Se olharmos para o mês de dezembro, o custo da eletricidade (Energinet DK1) variou entre 0,57 a 62 centavos de euro por kWhr.

O Corte de Pico é uma estratégia eficaz para esse custo operacional imprevisível. Ao utilizar uma central de controle de energia integrada que possa mudar a fonte primária de energia remotamente, as operadoras podem reduzir o quanto puxam da rede durante os horários de pico. Com o Corte de Pico, as operadoras transferem o site para as baterias ou outras fontes de energia, como um gerador ou células a combustível.

Essa técnica também pode se adequar bem com energia solar, reduzindo os custos de operação durante o dia e reduzindo o uso da energia de backup – combustível e baterias – quando um site se desconecta da rede elétrica.

Deslocamento de Pico ou Corte de Pico são estratégias cada vez mais comuns – embora ainda subutilizadas – para gerenciar as incertezas da rede elétrica e os custos de eletricidade. Nossa esperança é que ao melhor compreender os conceitos e como eles são utilizados, mais operações de missão crítica ficarão confortáveis com algum nível de gerenciamento inteligente da carga.

A sua organização está usando deslocamento ou corte de pico? Se não está, por que?

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma