Novo guia de implantação, baseado em pesquisas da Vertiv e da STL Partners, ajuda organizações a determinar seus arquétipos de IA e onde deve estar localizada a infraestrutura de suporte
Abordagem baseada em cargas de trabalho conecta os requisitos de negócio a modelos de infraestrutura dimensionados adequadamente e projetos de referência para reduzir os riscos de implantação
COLUMBUS, Ohio [14 de outubro de 2026] — A Vertiv Holdings Co. (NYSE: VRT), líder global em infraestrutura digital crítica, e o Deloitte Center for Integrated Research anunciaram hoje uma colaboração para ajudar as empresas a enfrentar um desafio crucial na transição da inteligência artificial da experimentação para a produção: determinar onde as cargas de trabalho de IA devem ser executadas e se a infraestrutura física disponível pode suportá-las.
O novo guia da Vertiv Projetando a infraestrutura para a IA empresarial, desenvolvido pela Vertiv e pela STL Partners, empresa de pesquisa em infraestrutura digital, oferece aos líderes de negócios, TI e instalações uma estrutura baseada em cargas de trabalho para tomar essas decisões antes de se comprometerem com um plano de infraestrutura. Partindo do resultado de negócio pretendido e da carga de trabalho de IA, as organizações podem avaliar o local de implantação, os requisitos de infraestrutura e o grau de preparação das instalações e, em seguida, alinhar cada carga de trabalho a um modelo de infraestrutura física e a um projeto de referência adequados para dar continuidade ao planejamento e à validação técnica.
A pesquisa que fundamenta o guia destaca uma consideração crucial à medida que as empresas levam as cargas de trabalho de IA para uma operação sustentada em produção: o grau de preparação da infraestrutura pode determinar onde as cargas de trabalho podem ser implantadas e com que rapidez podem entrar em produção. A disponibilidade de energia, refrigeração, conectividade e capacidade operacional pode determinar se uma carga de trabalho pode ser suportada em uma instalação existente ou se exige um modelo de implantação diferente.
O guia traduz essas considerações em um processo de quatro etapas: (1) definir o resultado de negócio pretendido e a carga de trabalho de IA, (2) avaliar a escala, o desempenho e os requisitos operacionais da carga de trabalho, (3) determinar o local de implantação mais adequado e (4) associar a carga de trabalho e o local a um modelo de infraestrutura física e a um projeto de referência.
“A próxima fase da IA empresarial será definida não apenas pelos modelos e pela computação, mas também pela capacidade das organizações de fornecer a energia, a refrigeração, a conectividade e o ambiente operacional que cada carga de trabalho exige”, afirmou Giordano Albertazzi, CEO da Vertiv. “Ao começar pela carga de trabalho, as empresas podem tomar decisões de infraestrutura com mais antecedência, identificar limitações mais cedo e construir um caminho mais sólido entre suas ambições em IA e a produção.”
“Os aspectos econômicos e os requisitos operacionais da IA mudam à medida que as cargas de trabalho entram em produção”, afirmou Nicholas Merizzi, sócio e líder de Silicon2Service nos Estados Unidos da Deloitte Consulting LLP. “As organizações precisam considerar em conjunto o valor para o negócio, a governança, a responsabilidade operacional e a infraestrutura. Incorporar essas questões ao processo de planejamento desde uma etapa mais inicial oferece aos líderes uma base mais sólida para decidir onde as cargas de trabalho de IA devem ser executadas e como devem ser suportadas ao longo do tempo.”
O processo reconhece que a IA empresarial compreende um portfólio de cargas de trabalho, em vez de uma única decisão de infraestrutura. As cargas de trabalho exploratórias podem permanecer na nuvem, enquanto as de operação sustentada ou críticas para o negócio podem favorecer a infraestrutura híbrida ou a capacidade gerenciada pela empresa. Cargas de trabalho que exigem tempos de resposta mais rápidos, maior controle, proximidade dos dados ou desempenho específico do modelo podem precisar ser executadas na borda da rede ou em outro ambiente controlado.
A abordagem específica para cada carga de trabalho permite que a nuvem pública, o colocation, a capacidade própria da empresa, os ambientes híbridos e a infraestrutura de borda desempenhem seus respectivos papéis. Em vez de defender de forma ampla o uso da nuvem ou se posicionar contra ele, o guia oferece um método consistente para determinar o ambiente operacional adequado para cada carga de trabalho de IA.
A pesquisa classifica as cargas de trabalho de IA empresarial em seis arquétipos que abrangem o desenvolvimento de modelos, o retreinamento e quatro categorias de uso em produção. Esses arquétipos ajudam as organizações a identificar cargas de trabalho com requisitos semelhantes de desempenho, operação e infraestrutura, criando uma base mais consistente para o planejamento. Cada carga de trabalho pode, então, ser alinhada a um dos quatro modelos de infraestrutura física: cluster de IA na borda, cluster pequeno de IA, cluster grande de IA e cluster de IA de alta densidade.
Os quatro modelos oferecem um ponto de partida para decisões que envolvem energia, refrigeração, controles, conectividade, resiliência, suporte operacional e crescimento futuro. Os projetos de referência correspondentes podem, então, ser adaptados com base na avaliação do local, nos requisitos das cargas de trabalho e na engenharia de detalhamento.
O grau de preparação das instalações é crucial nos quatro modelos. O guia ajuda as empresas a avaliar se um local proposto dispõe de energia, refrigeração, conectividade, capacidade operacional e espaço para crescimento suficientes. Realizar essa avaliação com antecedência pode ajudar a identificar limitações de infraestrutura antes que se tornem barreiras à implantação.
O guia completo, Projetando a infraestrutura para a IA empresarial, detalha os seis arquétipos de cargas de trabalho, os quatro modelos de infraestrutura física e um roteiro de quatro fases para planejar, implantar e evoluir a infraestrutura de IA empresarial. Ele está disponível em Vertiv.com.
Sobre a Vertiv
A Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, análise de dados e serviços contínuos para permitir que as aplicações vitais de seus clientes operem de forma ininterrupta, tenham desempenho ideal e cresçam de acordo com as necessidades de seus negócios. A Vertiv resolve os desafios mais importantes enfrentados pelos data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais atuais com um portfólio de soluções e serviços de energia, refrigeração e infraestrutura de TI que se estende da nuvem à borda da rede. Com sede em Westerville, Ohio, Estados Unidos, a Vertiv atua em mais de 130 países. Para mais informações e para conhecer as últimas notícias e conteúdos da Vertiv, acesse Vertiv.com.
Declarações prospectivas
Este comunicado contém declarações prospectivas nos termos da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Privados de 1995, da Seção 27 da Lei de Valores Mobiliários e da Seção 21E da Lei de Negociação de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Essas declarações são apenas previsões. Os acontecimentos ou resultados reais podem diferir substancialmente daqueles expressos nas declarações prospectivas apresentadas neste documento. Recomenda-se que os leitores consultem os documentos apresentados pela Vertiv à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, incluindo seu relatório anual mais recente no Formulário 10-K e quaisquer relatórios trimestrais posteriores no Formulário 10-Q, para uma discussão desses e de outros fatores de risco importantes relacionados à Vertiv e às suas operações. A Vertiv não tem obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas e se exime expressamente de qualquer obrigação de fazê-lo, seja em decorrência de novas informações, acontecimentos futuros ou outras circunstâncias.
Para consultas da imprensa, entre em contato com:
Ruder Finn para a Vertiv
E-mail: Vertiv@RuderFinn.com