Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Por que é importante monitorar a temperatura da sala de servidores?

Imagine uma sala de servidores em um data center de uma provedora de serviços de colocation. Ela é cheia de máquinas que fazem a computação para diversas empresas e sistemas de refrigeração para garantir que os servidores permaneçam dentro dos limites aceitáveis de temperatura. Cada uma das empresas que aluga espaço no data center depende do funcionamento ótimo destes equipamentos nessa sala. E é por isso que os gestores de TI precisam garantir que os servidores estão funcionando a plena capacidade em todos os momentos.

Mas como os gestores de TI fazem para fazer a manutenção de seu equipamento de TI? Como os data centers mantém um alto nível de funcionamento ao mesmo tempo em que reduzem custos e o uso de energia elétrica? Uma das formas importantes é através do monitoramento da temperatura dentro da sala de servidores.

A temperatura e a ASHRAE

Equipamentos de computação geram muito calor. Portanto, são necessários sistemas de refrigeração para manter uma temperatura baixa e garantir a segurança das máquinas. O monitoramento de temperatura pode ajudar aos gestores atingir esse objetivo. Por exemplo, Clive Longbottom, colaborador da ComputerWeekly, observou que monitorar os pontos de calor dentro do data center é essencial na prevenção de incêndios.

Há limites aceitáveis para a temperatura e umidade de um data center. O colaborador da Computerworkd, Patrick Thibodeau, observou que em 2013, a Administração de Serviços Gerais dos Estados Unidos (U.S. General Services Administration) recomendou o uso de temperaturas de 22,2 graus C a 26,6 graus C, argumentando que isso poderia economizar de 4 a 5% nos custos de energia para cada grau de aumento da temperatura. Entretanto, de acordo com o Energy 350 em 2014, a Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado determinou que para alcançar a máxima eficiência, a maior temperatura que um data center deveria alcançar seria de 32 graus Celsius.

Como pode-se observar, essas diretrizes estão em constante mudança. Na medida em que a atenção nacional e global continua voltada para a eficiência energética, as provedoras de data centers estão tentando encontrar novas formas para cortar custos e reduzir seu impacto no meio ambiente. Isso não é fácil - de acordo com o Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, os data centers usaram em 2013 energia elétrica suficiente para alimentar o dobro de residências da cidade de New York - ou uma enormidade de energia de 91 bilhões de quilowatt-hora.

Como resposta a esses números crescentes, algumas empresas estão fazendo esforços orquestrados para tornarem-se mais eficientes. Como resultado, o mercado para eficiência energética está mais aquecido do que nunca. De acordo com um recente estudo publicado pela Research and Markets, o mercado global para data centers 'green' deve crescer com uma taxa de composta anual de 30,8% de 2015 a 2022, a partir de um mercado de 25,87 bilhões de dólares em 2014. Em outras palavras, a eficiência energética em data centers é uma coisa muito importante agora - mas como os data centers se tornam mais eficientes e atingem essa designação de 'green'?

A importância do monitoramento

Monitorar a temperatura na sala de servidores pode fazer a diferença quando as empresas estão tentando tanto economizar recursos financeiros quanto reduzir sua pegada de carbono no longo prazo. Sensores de temperatura colocados em posições estratégicas pela sala de servidores podem ajudar a proporcionar aos gestores de data center informações em tempo real sobre o quão quente, frio ou úmido está o local. Com esses dados, a equipe de TI saberá se precisa ajustar os mecanismos de refrigeração, potencialmente eliminando pontos de calor e evitando caros focos de incêndio na sala de servidores.

Quando as empresas investem em tecnologias de monitoramento de data centers, como as oferecidas pela Vertiv, essas tecnologias podem fazer a diferença no longo prazo para a eficiência energética e economia de custos. Nossos sistemas de monitoramento de temperatura e umidade vêm com alertas integrados, de forma que os membros da equipe de TI saibam quando modificar equipamentos. Desta forma, através de alertas e ajustes dos sistemas de refrigeração, a temperatura da sala de servidores pode ser facilmente gerenciada e os data centers podem alcançar a máxima eficiência.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma