Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Involta Improves Efficiency and Meets Service Level Agreements

13/3/19

Background

In its efforts to generate cost savings by further improving energy efficiency in one of its data center facilities, this provider of managed and colocation services wanted to utilize a low-risk solution that could maximize the performance of its existing Liebert DSE system. To achieve these goals, Involta chose Liebert DSE Optimization. This enhancement to the Liebert iCOM™ controls used by the water-free cooling system is designed to modify operation to reduce power consumption.

Results

  • More precise cooling to match changing load requirements
  • Improved efficiency with smoother transitions between free and mechanical cooling
  • Reduced power consumption and cost savings due to more economization hours
  • Strengthened business reputation through consistent fulfillment of contractual obligations

 

Case Summary
Location: Akron, Ohio
Critical Need: With continued consolidation of IT equipment in its colocation facility and higher rack densities, Involta sought a thermal management solution that would allow the company to utilize its existing Liebert DSE free-cooling system to improve energy efficiency and drive savings to the bottom line while consistently meeting customers’ SLAs.
Vertiv Solution: Liebert DSE Optimization

Conteúdo Relacionado

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma