Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

랙 온도 모니터링: 편안한 데이터센터 장비의 비결

서버는 분명히 일부 환기 및 자가 냉각 기능을 가지고 있지만, 우리는 이를 온혈이라고 부르는 일이 거의 없습니다. 주변 온도가 화씨 1도 증가할 때마다 평균 CPU의 온도가 화씨 1도 증가합니다. 즉, 데이터 센터 온도와 랙 장비 온도 사이에 는 명확한 상관관계 가 있습니다.

정확히 언제 문제가 되나요? 장비에 따라 다르지만, 서버가 몇 분 이상 화씨 86~95도의 온도에서 작동할 경우 대부분의 CPU가 녹을 위험이 있습니다.

대부분의 데이터 센터는 일반적으로 ASHRAE의 권장 범위인 화씨 64.4도 및 80.4도 (변이는 습도 및 이슬점과 같은 요인의 영향을 받음)를 준수하여 주변 온도를 낮추는 것을 목표로 합니다. 이 범위는 CPU의 반환 불가 지점보다 낮은 것이 분명합니다. 그러나 최신 고밀도 시설의 데이터 센터 온도는 랙에서 랙까지 거의 고정되지 않습니다. 공기 흐름 결함 및 기타 파괴적인 조건으로 인한 열점은 중요한 장비의 격리된 경우에 과열의 위험이 될 수 있습니다.

또한 데이터 센터 온도는 현재 일어나고 있는 일뿐만 아니라 일어날 수 있는 일에 관한 것입니다. 역사는 위험한 온도 스파이크로 이어지는 CRAC 고장에 대한 공포로 가득합니다. 그렇습니다. 더 높은 온도에서 서버를 실행하는 것이 더 효율적입니다. 비용과 환경을 절약할 수 있습니다. 그러나 가장자리에 가깝게 작동하면 CRAC 고장 시 온도가 위험 수준으로 훨씬 더 빠르게 상승합니다.

그렇다고 해서 데이터 센터 관리자가 장비를 따뜻하게 가동하는 것을 막는 것은 아닙니다. 대신, 안전한 임계값을 초과하는 랙 온도의 징후를 발견하는 경우 신속하게 반응하는 데 필요한 온도 가시성을 확보하도록 권장합니다. 불편한 데이터 센터 장비는 불만이 없습니다. 이제 막 종료되고 중요한 운영이 필요합니다.

실시간 온도 모니터링을 통해

ASHRAE는 랙당 최소 6개의 온도 센서를 설치할 것을 권장합니다. 공기 흡입 및 배기 온도를 모니터링하기 위해 3개는 전면(상단 중앙 및 하단)에, 3개는 후면에 있습니다. 고밀도 시설은 보다 정밀한 온도 및 공기 흐름 모델을 만들기 위해 랙당 6개 이상의 센서를 사용하는 경우가 많으며, 특히 주변 온도 80°F에서 작동하는 데이터 센터에 적합합니다.

이유를 설명하여 주시기 바랍니다. 간단한 답은 핫스팟을 볼 수 없으면 찾을 수 없기 때문입니다. 데이터 센터의 네트워크에 연결된 실시간 온도 모니터링은 지정된 직원에게 SNMP, SMS 또는 이메일을 통해 안전한 온도 임계값이 초과되었음을 알립니다.

센서가 많을수록 merrier도 많아집니다. 항상 실시간 알림 시스템을 이용할 수 있다는 점을 알고 계시면 좋습니다. 편차의 근본 원인을 추적할 수 있도록 많은 랙 센서로 구동되는 컴퓨터 생성 모델을 보는 것이 훨씬 더 좋습니다.

서버가 추위를 막지 않도록 하십시오.

열 서버의 양을 고려할 때 평균보다 낮은 온도에 대해 우려하는 데이터 센터 관리자는 훨씬 적습니다. 그럼에도 불구하고, 온도가 화씨 65도 아래로 떨어지면 다른 이유로 위험해집니다.

주변 온도가 낮으면 수분이 더 적을 수 있습니다. 결과적으로, 저온 환경에서의 높은 상대 습도는 응축을 초래할 것이다. 그리고 우리 대부분이 4학년 과학을 통해 알고 있듯이 물과 전기는 잘 놀지 못합니다. 수분은 서버의 CPU와 마더보드를 빠르고 비가역적으로 작동시킬 수 있습니다.

따라서 데이터 센터 온도를 균형잡기 행동으로 생각하는 것이 중요합니다. 습도 및 이슬점과 같은 다른 환경 변수에 대한 고려 없이 온도가 떨어지도록 허용하면 장비에 과도한 위험이 발생할 수 있습니다. 또한, 화씨 65도 미만으로 떨어지는 냉각 용량에 대한 타당성은 거의 없습니다. 전력 사용 효율(PUE) 비율에 필요한 마지막 것은 권장 온도 미만으로 시설을 냉각하는 데 적용되는 에너지입니다.

서버가 추위를 감지하는 상황을 방지하려면 습도 및 이슬점 센서 네트워크로 온도 모니터를 보완해야 합니다. 온도 센서와 협력하여 시설 관리자는 상대 습도 또는 온도가 응축 위험을 야기하는 수준에 도달하면 실시간으로 알림을 받습니다. 반대로, 습도 수준이 너무 낮으면, 민감한 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 전하를 유도할 만큼 공기가 충분히 건조해질 수 있다.

예, 미션 크리티컬 데이터센터 장비는 유지보수가 매우 중요합니다. 아마도 바뀌지 않을 것입니다. 그러나 포괄적인 데이터 센터 모니터링을 통해 필요한 순간에 서버에 필요한 것이 무엇인지 정확히 알 수 있습니다.

PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역