Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Non compromettere la disponibilità per ottenere una maggiore efficienza del data center

Per contrastare il crescente costo dell'energia, negli ultimi anni diverse modalità operative ECO hanno rappresentato un'interessante evoluzione nella tecnologia UPS. Tuttavia, molte di queste modalità rimangono più uno strumento di marketing che una soluzione concreta per migliorare l'efficienza del data center, poiché l'aumento dell'efficienza comporta spesso una riduzione della disponibilità del carico.

Ma è davvero necessario sacrificare la disponibilità per ottenere una maggiore efficienza in un data center?

Vertiv ha recentemente introdotto sul mercato nuovi modi di migliorare l’efficienza che stanno contribuendo a ridurre al minimo la PUE dei data center, pur mantenendo i massimi livelli di disponibilità.

Conoscenza

Modalità Dynamic Online: nessun compromesso tra disponibilità ed efficienza

La modalità Dynamic Online offre un'elevata efficienza energetica con una protezione dell'alimentazione quasi equivalente alla doppia conversione, eliminando la necessità di scegliere tra efficienza e disponibilità.

La modalità Dynamic Online consente di raggiungere un'efficienza operativa fino al 99% senza compromettere la disponibilità. È in grado di combinare la superiore disponibilità di una modalità a doppia conversione con il significativo risparmio energetico di una modalità ad alta efficienza, riducendo così il costo totale di proprietà (TCO). Ad esempio, se si confronta il costo dell'energia dissipata da un UPS senza trasformatore da 1 MW e dallo stesso UPS utilizzando la modalità Dynamic Online, il risparmio sulla bolletta energetica può superare i 15.000 dollari all'anno.

UPS Liebert EXL S1, Infografica interattiva da 100-1200kW

Modalità di funzionamento ad alta efficienza

La topologia di UPS attualmente più usata nel settore è quella a doppia conversione. Tuttavia, la maggior parte dei fornitori di UPS ha introdotto la modalità ECO per incrementare ulteriormente i livelli di efficienza.

Un UPS che lavora in modalità Dynamic Online può passare in sicurezza dalla modalità ad alta efficienza (con un’efficienza del 99%) alla modalità inverter con un trasferimento di 0 millisecondi, fornendo così una protezione completa dell’alimentazione del carico in qualsiasi condizione di interruzione dell’alimentazione in ingresso. Si tratta delle stesse prestazioni in uscita e della stessa qualità dell'alimentazione offerta negli UPS standard a doppia conversione, ma con perdite ridotte del 60%.

La nostra nuova generazione di soluzioni UPS offre nuove opportunità per infrastrutture realmente efficienti grazie alla modalità Dynamic Online

800x600-exl_243981_0,png

UPS Liebert EXL S1

Liebert® EXL S1 è un UPS monolitico senza trasformatore che combina un ingombro ottimizzato e ai vertici del settore con un'elevata densità di potenza, offrendo al contempo eccellente efficienza operativa, solida protezione elettrica e funzionalità di parallelismo intelligente che ottimizzano le prestazioni ai carichi parziali, contribuendo a una significativa riduzione dei costi operativi. Disponibile in configurazioni a modulo singolo e con bypass distribuito. Compatibile con i sistemi di batterie agli ioni di litio.

Ulteriori informazioni sull’UPS Vertiv™ Liebert® EXL S1

L’efficienza è tutto

Vertiv™ Trinergy

Con l'aumento della domanda energetica e dei relativi costi, ottenere il massimo dal proprio UPS, come Vertiv™ Trinergy™, è fondamentale per garantire l'efficienza energetica e contenere le spese operative. Vertiv™ Trinergy™ offre un'efficienza in doppia conversione fino al 97,1%, che può aumentare fino al 99% grazie alla modalità Dynamic Online, riducendo al minimo i costi operativi e la dissipazione energetica (kW).

Scopri Vertiv™ Trinergy

Case Study in primo piano

Case Study

Revolutionizing Sweden's Data Landscape: Inside Conapto's Cutting...

8/3/24 Scopri di più

Contatta un esperto
Compila il modulo seguente e ti ricontatteremo il prima possibile.


Nome

Cognome

Indirizzo e-mail

Telefono

Società

Paese

CAP

Commento


Consenso all'informativa sulla privacy

Confermo di aver ricevuto e letto questa informativa sulla privacy sul trattamento dei dati personali (in conformità all’articolo 13 del regolamento 679/2016 UE) e:

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing, compreso l’invio di e-mail informative su tendenze del mercato, eventi, offerte e lanci di prodotti.

Elaborazione richiesta...

Grazie! La tua richiesta è stata inviata.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione