Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Converged physical infrastructure for NVIDIA Vera Rubin DSX AI factories

7 min. Lettura

Simulation-ready power and cooling infrastructure models

Vertiv™ is delivering converged physical infrastructure designs for the NVIDIA Vera Rubin DSX AI factory reference design and the NVIDIA Omniverse™ digital twin blueprint. Vertiv™ OneCore for NVIDIA Vera Rubin DSX enables AI factory builders with parameterized infrastructure models and deployment-ready building blocks that span power, cooling, controls, and lifecycle services featuring:

Simulation-ready power and cooling infrastructure
Validated interfaces for seamless integration
Standardized, repeatable infrastructure building blocks
 

Vertiv™ OneCore for NVIDIA Vera Rubin DSX is designed to deliver:

faster with pre-engineered reference designs1

less time for infrastructure deployment2

more cumulative AI token output
in the first 12 months3

lower TCO4

1. Modeled. Time to an initial integrated design, configured and validated in the digital twin: 3 days vs. a 30-day conventional design process. Results vary by project

2. Modeled. On-site power and cooling deployment with Vertiv factory-built infrastructure: 45 days vs. a 90-day conventional on-site baseline. Results vary by project

3. Modeled. First 12 months measured from design kickoff: 317 vs. 245 productive days at equal installed capacity (3 + 45 vs. 30 + 90 days). Actual results will vary.

4. In aggregate, including the prefabricated shell, compared to traditional construction methods.

Orchestrating converged physical infrastructure for the AI era

Turn complex AI infrastructure from a collection of separate products into converged, simulation-ready physical system

Vertiv™ OneCore for NVIDIA Vera Rubin DSX

A groundbreaking, turnkey data center infrastructure platform designed to accelerate deployment and simplify delivery for hyperscale and large-scale environments.

  • Standardized reference designs at 12.5, 50, 125, and 250 MW
  • Scales seamlessly up to 1 GW
  • Delivers clear, repeatable path from initial deployment to campus‑level expansion
Learn more

VertivTM AI Hub

Un'infrastruttura progettata per supportare con anticipo più generazioni di piattaforme di calcolo, a partire da ORA.

Ulteriori informazioni
Login dei partner

Lingua & Ubicazione