Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Ottimizzato per l’AI: I data center di EdgeConneX sfruttano la tecnologia di alimentazione avanzata di Vertiv

7 min. Lettura

EdgeConneX ha collaborato con Vertiv per testare rigorosamente le prestazioni di sistemi UPS di grande capacità sottoposti alle estreme richieste di potenza generate dai carichi AI a consumo variabile I test condotti sull’UPS Vertiv™ EXL S1, progettato con la stessa architettura avanzata di Vertiv™ Trinergy™, hanno confermato che l’UPS fornisce una continuità dell’alimentazione affidabile ed efficienza energetica, soddisfacendo le rigorose esigenze dei data center basati sull’AI. Questa partnership evidenzia come le innovative tecnologie di alimentazione di Vertiv consentano a EdgeConneX di trasformare la propria visione dei data center basati sull’AI in realtà, promuovendo l’intelligenza digitale e fornendo valore in tutti i settori a livello globale.

Background:

Con l’accelerazione dell’adozione dell’AI, i data center devono affrontare sfide senza precedenti nella gestione di richieste di alimentazione sempre più dinamiche. EdgeConneX, fornitore globale di data center, ha collaborato con Vertiv, leader globale nelle tecnologie delle infrastrutture critiche per convalidare le prestazioni dell’UPS Vertiv™ EXL S1, il grande sistema UPS di Vertiv che condivide l’architettura dei componenti con il Vertiv™ Trinergy™, lanciato di recente, per vedere come funzionano i sistemi con carichi variabili AI. S1 I risultati hanno dimostrato che le soluzioni UPS di Vertiv offrono una continuità dell’alimentazione affidabile e un’efficienza energetica, consentendo la resilienza e le prestazioni richieste per i data center basati sull’AI.

Risultati:

  • Regolazione stabile dell'uscita: L’UPS Vertiv™ EXL S1 ha mantenuto una tensione e una corrente di uscita stabili durante i cicli di calcolo e inattività elevati della formazione AI, mantenendo un’erogazione di potenza costante nonostante le rapide fluttuazioni del carico.
  • Transizione di potenza senza interruzioni: L’UPS Vertiv™ EXL S1 ha dimostrato transizioni fluide tra alimentazione di rete e di generatore, gestendo efficacemente lo switch senza interruzioni o problemi di qualità dell’alimentazione, il che è fondamentale per mantenere le prestazioni delle applicazioni AI.
  • Capacità di sovraccarico: Il sistema UPS ha gestito le condizioni di sovraccarico supportando le attività di elaborazione intensiva dell'AI senza alcun degrado delle prestazioni.
Sommario
​Sede:​

Atlanta, Stati Uniti

Esigenza fondamentale:

I carichi variabili dell’AI presentano sfide significative per i data center, tra cui rapide fluttuazioni dell’alimentazione, elevate esigenze energetiche sostenute e la necessità di transizioni senza interruzioni tra le fonti di alimentazione. L’infrastruttura tradizionale spesso fa fatica a stare al passo, con conseguenti inefficienze e potenziali interruzioni. Per superare queste sfide, EdgeConneX ha collaborato con Vertiv per convalidare rigorosamente i suoi sistemi UPS Vertiv™, dimostrando di essere in grado di gestire in modo affidabile gli intensi e imprevedibili requisiti energetici dei carichi variabili AI.

Grazie alle soluzioni di alimentazione avanzate di Vertiv, EdgeConneX ha sviluppato con successo data center ottimizzati per l’AI, pronti a supportare la prossima ondata di innovazione digitale. Questa collaborazione sottolinea l’importanza fondamentale dell’infrastruttura di alimentazione resiliente per guidare il futuro del computing basato sull’AI.

La soluzione di Vertiv:

Scarica il case study


Case Study AI Disponibilità e operatività Critical power Innovazione nei data center Edge computing Efficienza Densificazione estrema Trasformazione dell’architettura di alimentazione Infrastruttura unificata

VertivTM AI Hub

Un'infrastruttura progettata per supportare con anticipo più generazioni di piattaforme di calcolo, a partire da ORA.

Ulteriori informazioni
Login dei partner

Lingua & Ubicazione