Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Compass Datacenters e Vertiv collaborano alla flessibilità del raffreddamento per l’AI

2 min. Lettura

Background:

Quando i carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale hanno iniziato a superare le soglie tradizionali di raffreddamento, Compass Datacenters ha identificato una lacuna tecnica critica nelle capacità di gestione termica. L’azienda ha collaborato con Vertiv in un’iniziativa ingegneristica intensiva durata 11 mesi per sviluppare un sistema di raffreddamento integrato in grado di soddisfare le esigenze di elaborazione ad alta densità, sia attuali sia future. I requisiti tecnici erano stringenti: sviluppare una soluzione di raffreddamento ibrida che potesse funzionare negli spazi fisici già disponibili dei data center, garantendo al tempo stesso semplicità di implementazione e continuità delle operazioni.

Punti salienti:

Vertiv™ CoolPhase Flex è un’innovazione nel campo del raffreddamento ibrido che combina il raffreddamento ad aria basato su refrigerante con la tecnologia di raffreddamento a liquido direct-to-chip in un’unica piattaforma modulare. Sviluppata attraverso una collaborazione ingegneristica tra Vertiv e Compass Datacenters, questa soluzione offre:

  • Doppia capacità di raffreddamento: raffreddamento integrato ad aria e liquido in un unico sistema
  • Thermal management avanzato per ambienti GPU ad alta densità
  • Design modulare che consente una scalabilità flessibile della capacità
  • Monitoraggio intelligente tramite l’integrazione di analisi predittive
  • Integrazione perfetta con l’infrastruttura standard del data center
  • Manutenzione semplificata grazie a cicli di assistenza ottimizzati

Scarica il case study


Intelligenza artificiale Innovazione nei data center In evidenza Evoluzione della catena termica

VertivTM AI Hub

Un'infrastruttura progettata per supportare con anticipo più generazioni di piattaforme di calcolo, a partire da ORA.

Ulteriori informazioni
Login dei partner

Lingua & Ubicazione