Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Operation, catena di fornitura e governance

Definizione di standard rigorosi, in linea con i nostri valori

>>

Ottimizzazione dell'impatto ambientale e sociale

>

Sostenere i nostri valori e principi

>>

Agire sulla base di principi
di integrità

Operazioni responsabili

Vertiv adotta pratiche commerciali responsabili che perseguono i migliori interessi di dipendenti, clienti, azionisti e comunità in cui siamo presenti. Ci impegniamo per implementare processi e programmi volti a ridurre il consumo di energia e a ridurre al minimo la nostra impronta di carbonio e la produzione di rifiuti tramite continui miglioramenti e iniziative di aggiornamento delle facilities e dei processi operativi. Per procedere sulla via del miglioramento ci affidiamo al Vertiv Operating System, un approccio olistico concepito per formare e responsabilizzare i dipendenti nell’individuazione e nell’eliminazione degli sprechi nei processi produttivi.

Per monitorare i nostri progressi a favore di operazioni più efficienti, monitoriamo parametri importanti come le emissioni di carbonio, i consumi energetici e idrici, la produzione di rifiuti, il riciclaggio, la gestione della sicurezza e le pratiche di gestione ambientale.

alt
alt

Vertiv adotta pratiche commerciali responsabili che perseguono i migliori interessi di dipendenti, clienti, azionisti e comunità in cui siamo presenti. Ci impegniamo per implementare processi e programmi volti a ridurre il consumo di energia e a ridurre al minimo la nostra impronta di carbonio e la produzione di rifiuti tramite continui miglioramenti e iniziative di aggiornamento delle facilities e dei processi operativi. Per procedere sulla via del miglioramento ci affidiamo al Vertiv Operating System, un approccio olistico concepito per formare e responsabilizzare i dipendenti nell’individuazione e nell’eliminazione degli sprechi nei processi produttivi.

Per monitorare i nostri progressi a favore di operazioni più efficienti, monitoriamo parametri importanti come le emissioni di carbonio, i consumi energetici e idrici, la produzione di rifiuti, il riciclaggio, la gestione della sicurezza e le pratiche di gestione ambientale.

alt

Gestione ambientale

Vertiv adotta sistemi di gestione ambientale in tutti i suoi stabilimenti di produzione a livello mondiale. Molti dei nostri stabilimenti hanno ottenuto la certificazione ISO 14001, ampiamente riconosciuta come lo standard di riferimento per la gestione responsabile dei sistemi ambientali.

Continuiamo a condurre valutazioni approfondite per individuare le certificazioni maggiormente rilevanti per ogni sito e abbiamo realizzato una roadmap strategica per dare priorità alle iniziative di certificazione nelle sedi principali.

Adottiamo politiche ambientali aziendali che fungono da pietra miliare per le nostre operazioni, fissando uno standard universale di riferimento per tutta la nostra impronta globale. In più, le singole sedi possono attuare misure supplementari per conformarsi alle normative locali.

alt

Gestione ambientale

Vertiv adotta sistemi di gestione ambientale in tutti i suoi stabilimenti di produzione a livello mondiale. Molti dei nostri stabilimenti hanno ottenuto la certificazione ISO 14001, ampiamente riconosciuta come lo standard di riferimento per la gestione responsabile dei sistemi ambientali.

Continuiamo a condurre valutazioni approfondite per individuare le certificazioni maggiormente rilevanti per ogni sito e abbiamo realizzato una roadmap strategica per dare priorità alle iniziative di certificazione nelle sedi principali.

Adottiamo politiche ambientali aziendali che fungono da pietra miliare per le nostre operazioni, fissando uno standard universale di riferimento per tutta la nostra impronta globale. In più, le singole sedi possono attuare misure supplementari per conformarsi alle normative locali.

Efficienza operativa

Nell’ambito del nostro processo di miglioramento continuo volto a incrementare l’efficienza operativa, nel 2024 abbiamo implementato progetti di riduzione di energia, acqua e rifiuti, nonché iniziative di riciclo, in tutte le nostre operazioni globali. Sono stati selezionati progetti che davano la priorità all'efficienza, al miglioramento dei processi operativi e dell'impatto ambientale nelle nostre attività di produzione e nelle nostre operazioni. Queste iniziative hanno definito metriche che vengono monitorate e tracciate per valutare i progressi.

Dal 2024 in quattro dei nostri stabilimenti di produzione abbiamo iniziato a utilizzare l'energia solare e stiamo esplorando opzioni relative alle energie rinnovabile in loco per molto altri impianti di produzione e operativi. Le nostre organizzazioni operative e produttive continuano a collaborare e a sviluppare idee innovative per ridurre l’uso di energia, acqua e materiali, condividendo idee e best practice all’interno dell’azienda.

alt

alt

Efficienza operativa

Nell’ambito del nostro processo di miglioramento continuo volto a incrementare l’efficienza operativa, nel 2024 abbiamo implementato progetti di riduzione di energia, acqua e rifiuti, nonché iniziative di riciclo, in tutte le nostre operazioni globali. Sono stati selezionati progetti che davano la priorità all'efficienza, al miglioramento dei processi operativi e dell'impatto ambientale nelle nostre attività di produzione e nelle nostre operazioni. Queste iniziative hanno definito metriche che vengono monitorate e tracciate per valutare i progressi.

Dal 2024 in quattro dei nostri stabilimenti di produzione abbiamo iniziato a utilizzare l'energia solare e stiamo esplorando opzioni relative alle energie rinnovabile in loco per molto altri impianti di produzione e operativi. Le nostre organizzazioni operative e produttive continuano a collaborare e a sviluppare idee innovative per ridurre l’uso di energia, acqua e materiali, condividendo idee e best practice all’interno dell’azienda.

Collaborare per il progresso

Vertiv crede nella collaborazione con clienti, partner e altri leader del settore sui temi ambientali legati alle infrastrutture digitali critiche. Per questo partecipiamo a numerose iniziative volte a ridurre l’impatto ambientale delle nostre operazioni e dell’intero settore. Esempi di questi sforzi includono:

E2P2 è un programma di ricerca finanziato dall’Unione Europea che mira a sviluppare e dimostrare celle a combustibile a basso impatto ambientale, in grado di fornire soluzioni di alimentazione primaria economiche e resilienti per l’ambiente dei data center.

Vertiv è partner fondatore di RISE, un istituto di ricerca che supervisiona un programma per promuovere la sostenibilità nel settore dei data center.

La SDIA riunisce stakeholder di diversi settori, pubblici e privati, per realizzare la propria roadmap verso infrastrutture digitali sostenibili entro il 2030.

Programma volto a comprendere e affrontare le esigenze di raffreddamento dei data center tropicali, rispondendo alle sfide legate a consumo energetico e di raffreddamento, impronta di carbonio e aumento della densità dei rack.

EUDCA contribuisce allo sviluppo del Climate Neutral Data Centre Pact, un’iniziativa di autoregolamentazione che definisce linee guida per sostenere l’obiettivo della Commissione Europea di data center climaticamente neutri entro il 2050.

Questa iniziativa ha lo scopo di sviluppare sistemi di raffreddamento innovativi, ad alte prestazioni e alta affidabilità per l’elettronica di calcolo, consentendo una nuova generazione di sistemi ad alta densità di potenza e data center, riducendo l’impatto ambientale del raffreddamento.

Pratiche responsabili in materia di ambiente, salute e sicurezza (EHS)

La sicurezza rimane un valore fondamentale per Vertiv. Riteniamo che aziende e organizzazioni abbiano la responsabilità di creare un ambiente di lavoro sicuro per i propri dipendenti. Progettiamo e applichiamo politiche e pratiche volte a tutelare le persone e le comunità in cui operiamo.

Policy aziendali in ambito EHS

Le nostre politiche aziendali in materia di ambiente e sicurezza definiscono requisiti e standard completi per le pratiche di ambiente, salute e sicurezza in tutta l’organizzazione. Queste politiche si applicano a tutti i dipendenti Vertiv, ai contractor e ai visitatori presenti nelle nostre sedi o che operano per nostro conto.

L’importanza di ambiente, salute e sicurezza è evidente a tutti i livelli dell’organizzazione. Il nostro EHS performance scorecard include indicatori di performance sia preventivi che consuntivi ed è revisionato mensilmente dal CEO e dal team esecutivo, contribuendo al reporting EHS verso il Consiglio di Amministrazione Vertiv.

Dichiarazione sulla policy per la sicurezza

Dichiarazione sulla policy ambientale

Policy aziendali in ambito EHS

Le nostre politiche aziendali in materia di ambiente e sicurezza definiscono requisiti e standard completi per le pratiche di ambiente, salute e sicurezza in tutta l’organizzazione. Queste politiche si applicano a tutti i dipendenti Vertiv, ai contractor e ai visitatori presenti nelle nostre sedi o che operano per nostro conto.

L’importanza di ambiente, salute e sicurezza è evidente a tutti i livelli dell’organizzazione. Il nostro EHS performance scorecard include indicatori di performance sia preventivi che consuntivi ed è revisionato mensilmente dal CEO e dal team esecutivo, contribuendo al reporting EHS verso il Consiglio di Amministrazione Vertiv.

Dichiarazione sulla policy per la sicurezza

Dichiarazione sulla policy ambientale

Occupational Health and Safety Management System

Abbiamo adottato un sistema globale di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro per gestire le nostre pratiche in materia di ambiente, salute e sicurezza. Questo sistema di gestione riguarda i dipendenti, i collaboratori temporanei, gli appaltatori e i subappaltatori ed è conforme alla norma ISO 45001:2018, uno standard riconosciuto a livello internazionale che mira a ridurre i rischi e a promuovere ambienti di lavoro più sicuri.

Policy sulla qualità e certificazioni

Occupational Health and Safety Management System

Abbiamo adottato un sistema globale di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro per gestire le nostre pratiche in materia di ambiente, salute e sicurezza. Questo sistema di gestione riguarda i dipendenti, i collaboratori temporanei, gli appaltatori e i subappaltatori ed è conforme alla norma ISO 45001:2018, uno standard riconosciuto a livello internazionale che mira a ridurre i rischi e a promuovere ambienti di lavoro più sicuri.

Policy sulla qualità e certificazioni

Gestione del rischio in materia di ambiente, salute e sicurezza (EHS) per proteggere le persone

Vertiv ha adottato procedure affidabili volte a individuare e mitigare regolarmente i pericoli legati al lavoro e a valutarne i rischi. Tramite il nostro programma di sicurezza per la segnalazione degli incidenti segnaliamo eventuali infortuni e incidenti a supervisori e responsabili competenti, svolgiamo indagini approfondite per individuare le cause fondamentali, condividiamo i risultati e intraprendiamo azioni correttive per evitare incidenti futuri. In più, il programma di sicurezza per la comunicazione dei pericoli applicato da Vertiv garantisce che dipendenti, visitatori, clienti e provider di servizi abbiano accesso a informazioni sulla sicurezza, sulla salute e sulle emergenze per quanto riguarda le sostanze chimiche utilizzate nelle facilities o nei cantieri di Vertiv.

Gestione del rischio in materia di ambiente, salute e sicurezza (EHS) per proteggere le persone

Vertiv ha adottato procedure affidabili volte a individuare e mitigare regolarmente i pericoli legati al lavoro e a valutarne i rischi. Tramite il nostro programma di sicurezza per la segnalazione degli incidenti segnaliamo eventuali infortuni e incidenti a supervisori e responsabili competenti, svolgiamo indagini approfondite per individuare le cause fondamentali, condividiamo i risultati e intraprendiamo azioni correttive per evitare incidenti futuri. In più, il programma di sicurezza per la comunicazione dei pericoli applicato da Vertiv garantisce che dipendenti, visitatori, clienti e provider di servizi abbiano accesso a informazioni sulla sicurezza, sulla salute e sulle emergenze per quanto riguarda le sostanze chimiche utilizzate nelle facilities o nei cantieri di Vertiv.

Vertiv dispone di molti altri programmi, politiche e sistemi progettati per ridurre il rischio in ambito EHS. Vediamone alcuni:

  • Ingresso negli spazi confinati
  • Sicurezza dei contractor
  • Controllo dell’energia pericolosa
  • Pianificazione delle emergenze
  • Gestione ambientale
  • Ergonomia
  • Gestione delle facilities
  • Protezione anticaduta
  • Protezione antincendio
  • Comunicazione dei rischi
  • Materiali pericolosi
  • Segnalazione degli incidenti
  • Igiene industriale
  • Analisi della sicurezza sul lavoro
  • Sistemi di gestione
  • Movimentazione e stoccaggio dei materiali
  • Protezioni sui macchinari
  • Farmaci e primo soccorso
  • Dispositivi di protezione individuale
  • Osservazioni sui comportamenti sicuri
  • Cartelli e segnalazione dei pericoli fisici
  • Comitati di supporto
  • Sistemi e registri di formazione
  • Superfici di transito e di lavoro
  • Gestione dei fornitori

Login dei partner

Lingua & Ubicazione