Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Vertiv inaugura un nuovo e innovativo stabilimento in Croazia per sostenere la continua richiesta di soluzioni modulari integrate

aprile 22, 2021

L’investimento di 10 milioni di euro raddoppierà la capacità produttiva di data center modulari prefabbricati per EMEA

Milano [22 aprile 2021] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche, ha annunciato oggi l’apertura di un nuovo sito produttivo a Rugvica, in Croazia, per sostenere l’offerta di soluzioni modulari integrate (IMS) nell’area EMEA. Rispetto alle capacità produttive precedenti del sito, l’impianto offre il 130% in più di superficie interna e il 60% in più di quella esterna, con spazi che possono essere facilmente ampliati per rispondere alle esigenze del mercato dei data center modulari prefabbricati (PFM) in costante crescita. La nuova struttura comprende anche una serie di importanti innovazioni per la realizzazione di moduli PFM e di unità di trattamento dell'aria per la gestione termica.

"Sentiamo molto parlare di trend IT e dei vantaggi assicurati dalle tecnologie come il 5G, l'IoT e l'AI, ma si citano meno gli aspetti tecnici legati all'innovativa infrastruttura fisica che c'è alla base", sottolinea Giordano Albertazzi, presidente di Vertiv in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). "Stiamo assistendo a una forte crescita nell'adozione di soluzioni modulari prefabbricate per supportare queste nuove tecnologie e, in qualità di leader di mercato, investiamo sia in maggiore capacità che in innovazioni per continuare a soddisfare le esigenze dei nostri clienti e mantenere una posizione all’avanguardia. Questo nuovo impianto ha l’obiettivo fondamentale di sostenere i piani di sviluppo e consentire il successo dei nostri clienti in EMEA e a livello globale, e riflette i costanti investimenti nei mercati in cui operiamo."

"L’impianto produttivo di Rugvica vanta le più avanzate tecnologie, i processi di produzione, le apparecchiature e i laboratori di collaudo", afferma Viktor Petik, VP per il business IMS di Vertiv in EMEA. "La struttura è progettata per fornire una gamma completa di soluzioni modulari prefabbricate, dalle postazioni di cablaggio che alimentano Internet e collegano le aree geografiche, ai moduli di montaggio dei data center su richiesta. Il nuovo stabilimento testimonia il nostro impegno verso l'innovazione e la crescita, e sono orgoglioso di confermare che abbiamo creato 150 nuovi posti di lavoro nell'ultimo anno, molti dei quali sono ingegneri o professionisti qualificati di questa regione".

L'anno scorso, Vertiv è stata classificata dalla società di analisi tecnologica Omdia come uno dei fornitori leader nel mercato dei data center PFM con la seconda quota di mercato più alta a livello mondiale. La ricerca ha evidenziato che benefici come le capacità di scalabilità in totale sicurezza stanno guidando una crescita significativa nell'adozione di soluzioni PFM in tutte le aree geografiche. Omdia ha attribuito questa forte crescita a fattori quali la modularità, i vantaggi della produzione e dell'integrazione off-side e la velocità di implementazione.

I data center PFM sono disponibili in molteplici modelli per diversi ambiti di utilizzo, compresi i progetti specifici per strutture IT e i cosiddetti moduli all-in-one con infrastrutture IT, moduli di alimentazione e di raffreddamento perfettamente integrati, che sono comunemente utilizzati nei settori formativi, industriali e sanitari, nonché in ambienti remoti e impegnativi da supportare. L'approccio 'plug and play' ha il vantaggio non solo di ridurre i tempi per l'avvio e la messa in servizio, a pochi giorni invece di settimane o mesi, ma anche di ridurre i potenziali problemi legati alla conformità, poiché i componenti sono pre-integrati e pre-testati off-site.

La progettazione dei moduli PFM di Vertiv copre un’ampia offerta differenziata in grado di soddisfare le specifiche esigenze dei clienti, come il Vertiv™ SmartMod™, una gamma di prodotti PFM completamente autonoma, facilmente configurabile e pronta per la consegna, che consente di implementare rapidamente nuovi ambienti per data center, e il Vertiv™ Power Module, un'infrastruttura critica efficiente e dotata di un sistema di alimentazione che può essere rapidamente implementata come unità autonoma. Vertiv fornisce anche soluzioni PFM completamente personalizzate, che includono design, gestione del progetto e integrazione del sistema.

Per ulteriori informazioni su come Vertiv può supportare i proprietari e i gestori di data center, consultare www.Vertiv.com/SWC.

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per assicurare la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti in linea con la crescita delle esigenze aziendali. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di comunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Columbus, in Ohio (USA) e una presenza globale, Vertiv impiega circa 20.000 dipendenti e opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti su notizie e contributi da Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente da quelli della dichiarazione previsionale esposta nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le proprie dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 02 47718627
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

 

Articoli correlati

Welcome to SmartMod! Come on in! Image

Argomenti degli articoli

Welcome to SmartMod! Come on in!
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione