Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Milano [18 maggio 2021] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità, oggi ha presentato Vertiv™ VRC-S, un micro data center completamente assemblato in fabbrica progettato per installazioni edge e altri piccoli siti IT. Disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), Vertiv VRC-S incorpora in un rack IT all-in-one ad alta efficienza, un’unità di distribuzione dell’alimentazione su rack (rPDU), il gruppo di continuità (UPS) Vertiv™ Liebert® GXT5 certificato Energy Star 2.0, sensori e software di monitoraggio e il sistema di raffreddamento per rack Vertiv™ VRC.

“La scelta e l’implementazione di un micro data center non è mai stata così semplice e veloce e può anche essere sperimentata virtualmente con la nostra nuova app di realtà aumentata”, ha affermato Alex Pope vice president of integrated rack solutions di Vertiv EMEA. “Vertiv VRC-S è una soluzione plug and play molto efficiente che può essere consegnata presso la sede del cliente in pochi giorni e che include un UPS che alimenta il raffreddamento in rack, un sistema di ventilazione di backup, un’unità per la distribuzione dell’energia per le risorse IT e un sistema di monitoraggio pre-installato per semplificare la connessione alla rete elettrica e alla rete IT. Si tratta di una nuova offerta che rientra nella costante strategia di innovazione di Vertiv che, attraverso continui investimenti in ricerca e sviluppo, intende portare progressivamente sul mercato soluzioni di micro data center sempre più edge-ready”.

Ideale per installazioni edge in settori quali retail, trasporti, sanità e applicazioni per l’industria leggera, Vertiv VRC-S è disponibile in una serie di modelli standard predefiniti che possono essere consegnati in pochi giorni e installati in poche ore. Il micro data center Vertiv VRC-S può essere sperimentato virtualmente con Vertiv XR, la nuova applicazione mobile basata su realtà aumentata (AR) che consente agli utenti di intraprendere un’esplorazione coinvolgente di tutti i componenti dell’unità e che mostra anche le modalità operative e le caratteristiche più nascoste, invisibili a occhio nudo, ma con funzionalità end-to-end d’avanguardia. Ulteriori informazioni sull’esperienza AR che anima Vertiv VRC-S sono disponibili sul sito di Vertiv, mentre l’app Vertiv XR può essere scaricata gratuitamente su Google Play (Android) e Apple App Store (iOS).

I micro data center sono progettati per supportare applicazioni di edge computing ovunque siano necessarie risorse di elaborazione di dimensioni ridotte. A differenza dei data center modulari prefabbricati che in genere sono installazioni autonome più grandi da posizionare all’esterno degli edifici principali o in luoghi remoti, i micro data center – che hanno le dimensioni di un rack standard – possono venire installati in ambienti come uffici, cliniche, negozi o altri spazi commerciali o industriali. Vertiv VRC-S è pre-ingegnerizzato e assemblato in fabbrica per offrire la massima affidabilità, efficienza e velocità di implementazione.

La struttura di Vertiv™ VRC-S utilizza un esclusivo corridoio caldo/freddo all’interno del rack per un flusso d’aria efficiente che previene il surriscaldamento. L’unità di raffreddamento Vertiv VRC-S è progettata specificamente per i carichi IT Edge. Utilizzando ventilatori a velocità variabile e un compressore a velocità variabile, l’unità adatta la capacità di raffreddamento all’effettiva dissipazione del calore IT, riducendo così al minimo il consumo di energia. L’UPS Vertiv™ Liebert ® GXT5 on-line a doppia conversione ad alta efficienza fornisce continuità di alimentazione a tutti i component integrati, compreso il sistema di raffreddamento da 3,5 kW e il sistema di ventilazione di backup. Vertiv™ Geist™ rPDU fornisce la distribuzione dell’alimentazione con commutazione a livello di presa e include il software Vertiv™ Intelligence Director per il monitoraggio e la gestione da remoto dell’intero sistema di alimentazione e raffreddamento attraverso un unico indirizzo IP. Questo semplifica il monitoraggio, il controllo e la manutenzione predittiva da remoto.

Vertiv VRC-S viene fornito con una garanzia di tre anni che copre l’intero sistema. I servizi di installazione e manutenzione predittiva sono disponibili tramite professionisti Vertiv e partner di canale altamente qualificati. Ulteriori informazioni su Vertiv VRC-S e sul portfolio completo delle soluzioni Vertiv sono disponibili sul sito www.Vertiv.com/WhatsTheirEdge

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per assicurare la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Columbus, in Ohio (USA) e una presenza globale, Vertiv ha circa 20.000 dipendenti e opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti di notizie e contenuti Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 02 47718627
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

 

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione