Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

How Chilled Water Systems Meet Data Center Availability and Sustainability Goals

How Chilled Water Systems Meet Data Center Availability and Sustainability Goals

The data center industry continues to develop larger data centers to meet capacity demands, while at the same time taking steps to significantly reduce the impact of data centers on the environment. Cooling systems, and in particular, chilled water systems can play an important role in this evolution. They allow owners and operators to develop new data centers that are more efficient by addressing both direct and indirect emissions, which are factored into the total equivalent warming impact (TEWI) metric. The ability of a chilled water system to drive down both direct and indirect emissions allows critical facility operators to achieve a low TEWI. Chilled water systems also effectively balance water and energy usage for efficient cooling systems to support a low water usage effectiveness (WUE). The combination of low TEWI and low WUE makes chilled water systems one of the most sustainable choices for data center thermal management in terms of energy and water efficiency. These systems have been adapted to follow the evolution of data centers to non-raised floor designs and can help facilitate the transition to liquid cooling.

Today’s chilled water systems reduce direct emissions by limiting the amount of refrigerant used compared to other technologies and enabling the use of new, greener refrigerant types available in the market. These systems also reduce indirect emissions when they adopt new technologies and the system is optimized via best practices regarding system control, as described in this paper.

Fill in the fields below and get your Chilled Water Solution white paper.

Consenso all'informativa sulla privacy

Confermo di aver ricevuto e letto questa informativa sulla privacy relativa al trattamento dei dati personali (in conformità all’articolo 13 del regolamento 679/2016 UE) e acconsento a quanto segue:

 

Select your avatar and see how you can test chilled water systems

Take a virtual visit to our Chilled Water High-Technology Innovation Labs

EXPLORE NOW  

Innovation-Labs-Banner4-Gif-800x450.gif

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione