Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Telco & Edge Computing: opportunità, distrazione o minaccia (video introduttivo)

Le società di telecomunicazioni sono pronte a cogliere le opportunità e le sfide poste dall’edge computing alla loro infrastruttura IT e alle reti 5G? Guarda il video qui sopra e visita Minaccia od opportunità? Cosa significa l’edge computing per le società di telecomunicazioni e il settore IT, per il forte impatto dell’edge computing sull’infrastruttura IT di queste ultime. L’edge computing è il principale fattore abilitante delle reti 5G e dei dispositivi connessi a Internet e, in quanti tale, una delle tecnologie più importanti del prossimo decennio. Per questo motivo, offre grandi opportunità per le società di telecomunicazioni, ma presenta anche grandi sfide. La nostra commissione di esperti di telecomunicazioni globali ne ha discusso e ha rivelato chi sono i principali beneficiari dell’edge nel settore delle telecomunicazioni.

Le società di telecomunicazioni sono pronte a cogliere le opportunità e le sfide poste dall’edge computing alla loro infrastruttura IT e alle reti 5G? Guarda i video clip qui sotto per scoprire cosa dicono i nostri esperti.

Quali sono i tre punti chiave che consentono alle società di telecomunicazioni di monetizzare il 5G?

Vuoi sapere come le società di telecomunicazioni possono monetizzare la loro architettura di rete 5G? Guarda il video qui sopra e visita Minaccia od opportunità? Cosa significa l’edge computing per le società di telecomunicazioni e il settore IT, per il forte impatto dell’edge computing sull’infrastruttura IT di queste ultime. In vista della trasformazione dell’esperienza utente grazie al 5G, Jon Abbot, direttore delle telecomunicazioni, espone il suo punto di vista sui tre punti chiave necessari affinché gli operatori di telecomunicazione non realizzino solo una piattaforma dove gli altri possano distribuire contenuti, ma possano anche monetizzare i propri investimenti.

In che modo le società di telecomunicazioni possono gestire la potenza dell’edge computing necessaria per il 5G?

Ti stai chiedendo quanto le società di telecomunicazioni siano in grado di gestire la potenza di calcolo richiesta dal 5G e la sua sovrapposizione con la rete IT? Guarda il video qui sopra e visita Minaccia od opportunità? Che cosa significa l’edge computing per le società di telecomunicazioni e il settore IT, per scoprire il pieno impatto dell’edge computing sul settore IT delle società di telecomunicazioni. Questo si sta trasformando in un problema di competitività per gli operatori di telecomunicazioni. Fernando Garcia, General Manager di Vertiv LATAM, apre il dibattito su questo argomento.

Come fornire la giusta potenza giusta alla rete edge, per il 5G?

In che modo gli operatori stanno affrontando la sfida di fornire energia sia alle apparecchiature di telecomunicazione sia all’edge computing necessari per il 5G? Guarda il video qui sopra e visita Minaccia od opportunità? Che cosa significa l’edge computing per le società di telecomunicazioni e il settore IT, per scoprire il forte impatto dell’edge computing sul settore IT delle società Telco. Il 5G non richiede una potenza qualsiasi, ma la potenza giusta. Danny Wong, Director Telecoms Asia, parla di come gli operatori superino questo problema, pur rimanendo efficienti dal punto di vista energetico.

Che cosa è necessario per sbloccare il potenziale della rete edge per il settore Telco?

Vuoi sapere qual è la prossima fase dell’infrastruttura di rete per le telecomunicazioni, basata sul 5G e sull’edge computing? Guarda il video qui sopra e visita Minaccia od opportunità? Che cosa significa l’edge computing per le società di telecomunicazioni e il settore IT, per scoprire il forte impatto dell’edge computing sul settore IT delle società Telco. Per motivi di ottimizzazione, gli operatori hanno già implementato sistemi di elaborazione e archiviazione in siti centralizzati. Scott Armul, Vice President of DC Power Systems Vertiv, parla della naturale evoluzione di questa strategia in vista del 5G e dell’edge.

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione