Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

L'Università di Pisa adotta le soluzioni ad alta densità di Vertiv per il suo Green Data Center

marzo 26, 2024

Background: 

Riconosciuta a livello internazionale, l'Università di Pisa è un'istituzione pubblica con 20 dipartimenti e centri di ricerca di alto livello in vari settori, tra cui agricoltura, astrofisica, informatica, ingegneria, medicina e veterinaria. Fondata nel 1343, l'università ha forti legami con rinomati istituti, istituzioni culturali e industrie, in particolare nel campo dell'informatica.

Nel 2016, l'Università di Pisa ha intrapreso un progetto di sviluppo di un nuovo data center chiamato The Green Datacenter. Vertiv è stata selezionata per fornire l'infrastruttura critica e il successo dell'implementazione del progetto ha portato a una solida relazione tecnica e strategica con l'università.

Recentemente, l'università si è rivolta a Vertiv per espandere il data center e supportare le applicazioni di calcolo ad alte prestazioni.

Risultati:

Il miglioramento dell'efficienza energetica è stato ottenuto grazie all'implementazione di strategie quali la chiusura dei corridoi freddi e l'adozione del raffreddamento ibrido, una tecnologia di gestione termica all'avanguardia che ottimizza le condizioni ambientali esterne per ridurre il consumo energetico e i costi di manutenzione del sistema.

Queste soluzioni hanno facilitato l'espansione del data center nonostante i vincoli che ostacolavano la crescita all'interno della struttura dell'edificio esistente.

Case Summary
Location:​

Pisa, Italia

Critical Need:

La sfida consisteva nel mantenere il design e l'interfaccia utente originali, incorporando al contempo nuovi elementi tecnologici che rispondessero alle esigenze in evoluzione dell'HPC e supportassero un'elevata flessibilità operativa.

Vertiv Solution:
  • VertivDCC Containment

  • Liebert® XDU liquid cooling units

  • Vertiv™ Liebert® PDX-PI direct expansion floor-mount cooling systems

  • Vertiv™ Liebert® CRV

  • Vertiv Liebert® APM 500 kVA

  • Vertiv™ Liebert® RXA switchgear units 400 kW Power Module

  • Vertiv™ Geist™ Switched PDUs

  • VertivVR racks

  • Vertiv™ Environet™ Alert software

Leggi il case study

PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione