Il distretto scolastico unificato di Twin Rivers, che comprende più di 45 scuole, si è trovato nella necessità di spostare e aggiornare il proprio data center, adottando un nuovo approccio in grado di gestire meglio esigenze mission-critical in continua crescita.
Cliente
Il distretto scolastico unificato di Twin Rivers è il 29° per dimensioni della California. È composto da 29 scuole elementari, cinque medie, quattro istituti superiori, tre charter school in sette località e sette scuole alternative, per un totale di circa 27.000 studenti.
La sfida
Il distretto scolastico unificato di Twin Rivers, che comprende più di 45 scuole, si è trovato nella necessità di spostare e aggiornare il proprio data center, adottando un nuovo approccio in grado di gestire meglio esigenze mission-critical in continua crescita. Il trasferimento e l’aggiornamento di un intero data center per un distretto scolastico è un’operazione estremamente costosa e dispendiosa in termini di tempo.
Soluzione
Anziché trasferire un data center di grandi dimensioni e già obsoleto, Vertiv ha semplificato i requisiti mission-critical del distretto in uno SmartAisle™ da 14 rack. Qualora Twin Rivers si dovesse trovare nella necessità di incrementare la capacità in termini di dati, potrà semplicemente ampliare lo SmartAisle senza sprecare risorse per trasferire e sostituire il data center.
Lo SmartAisle di Vertiv è la soluzione ideale per qualsiasi trasferimento e ripristino mission-critical. La semplicità e la rapidità di implementazione consentono a Vertiv di accelerare l’installazione per prevenire perdite di produttività senza sforare il budget. Grazie all’efficienza avanzata del sistema di raffreddamento di precisione Liebert® CRV basato su file, SmartAisle offre PUE in media inferiori del 15-25% rispetto a qualsiasi data center con progettazione standard e una capacità analoga.
Riepilogo del caso
Ubicazione: California (Stati Uniti)
Requisito chiave: Twin Rivers aveva bisogno di trasferire il proprio data center in un altro edificio, sostituendo parallelamente i 35 rack con una struttura dati più piccola ed efficiente per ridurre i costi operativi. Il tutto limitando al minimo il tempo di inattività durante il processo.
Prodotti/Servizi: la soluzione SmartAisle garantisce notevoli risparmi in termini di CAPEX e OPEX grazie a un sistema intelligente integrato basato su file. Questa infrastruttura incorpora rack, alimentazione, raffreddamento e gestione in una soluzione per data center olistica.
Risultati:
- Configurazione di una soluzione SmartAisle con chiusura del corridoio freddo e riduzione del numero di rack da 35 a 14
- Riduzione dei costi mediante la limitazione dei tempi di installazione e l’eliminazione della necessità di aggiornamenti delle sale computer
- Introduzione di un sistema di raffreddamento per file con 4 CRV
- Distribuzione dell’alimentazione ad alta densità con doppio busway modulare sopraelevato
- Elaborazione di una progettazione facile da riprodurre più volte altrove
- Riduzione al minimo del tempo di inattività e delle perdite di produttività