Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Il leader dell’elettronica di consumo garantisce l’affidabilità dei data center a elevata criticità senza generatori di emergenza

giugno 22, 2022


Background

The electronics and computing industries are today’s leaders in enabling digitization of both society and the global economy. The technologies and products developed and manufactured within these two sectors radically alter how data is being captured, distributed and consumed. Fortunately, one of the leading manufacturers in this sector has embraced the mission of modernizing internal operations while promoting high levels of both sustainability and circularity.

Results

  • Zero downtime since the solution was installed
  • Easy access to dashboards that reveal power system performance in granular detail
  • Self-healing data center power distribution network
  • Reduced energy consumption and low carbon emissions

 

Case Summary
Location:​

Tjele, Denmark

Critical Need:

Ensure the internet applications from this tech company stay up and running in an environment with no backup generators

Vertiv Solution:
  • Power distribution and control system (PDCS)
  • Electrical power management system (EPMS)
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione