Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Vertiv introduce una soluzione infrastrutturale preingegnerizzata a file per accelerare l’implementazione di data center edge ed Edge AI in Nord America

13/8/26

Vertiv™ SmartRow™ 2 offre rack, alimentazione, raffreddamento e gestione centralizzata in un design flessibile e indipendente dall’ambiente

Westerville, Ohio [16 aprile 2024] — I data center edge vengono spesso implementati in ambienti non convenzionali con infrastrutture e livelli di protezione inadeguati per le apparecchiature IT, causando frequentemente processi di implementazione lenti e complessi. Per migliorare la disponibilità di queste applicazioni sempre più critiche, Vertiv (NYSE: VRT), leader globale nelle infrastrutture digitali critiche e nelle soluzioni per la continuità operativa, ha presentato Vertiv™ SmartRow™ 2, un’innovativa soluzione edge data center preingegnerizzata progettata per ridurre fino all’80% i tempi di implementazione e fino al 30% i costi rispetto alla realizzazione tradizionale di un data center edge. Il sistema è ideale per supportare l’ecosistema AI all’edge, fornendo un’infrastruttura completa per le piattaforme di elaborazione che raccolgono e trasmettono dati destinati ai processi di intelligenza artificiale. SmartRow™ 2 è attualmente disponibile in Nord America con capacità comprese tra 10 kW e 20 kW.

SmartRow 2 è una soluzione pronta per l’implementazione che include raffreddamento in-row, protezione e distribuzione dell’alimentazione, rack IT e gestione remota a livello di sistema, riducendo al minimo la pianificazione e la preparazione. Per semplificare ulteriormente l’implementazione, Vertiv fornisce servizi di gestione dei progetti, assemblaggio e avvio, oltre a una garanzia limitata di 1 anno sull’intero sistema. In base all’evoluzione delle esigenze, la soluzione può essere ampliata per ospitare fino a cinque rack IT, con una capacità di alimentazione per rack compresa tra 3,3 kW e 6,6 kW. In base all’evoluzione delle esigenze, la soluzione può essere ampliata per ospitare fino a cinque rack IT, con una capacità di alimentazione per rack compresa tra 3,3 kW e 6,6 kW.

“Con l’aumento della domanda di bassa latenza, i data center edge non stanno solo diventando più diffusi, ma si stanno affermando sempre più come hub per processi aziendali mission-critical”, ha affermato Joshua Schnack, Vice President of Global IT Solutions Product Management di Vertiv. “SmartRow 2 offre velocità e semplicità superiori rispetto a un’implementazione edge tradizionale, consentendo di installare l’infrastruttura in meno di una settimana, contro i tempi tipici che possono arrivare a 12 mesi. Questo permette alle aziende di aggiungere rapidamente capacità IT e di scalare con agilità per supportare la crescita futura.”

SmartRow™ 2 è dotato di corridoi caldo e freddo completamente contenuti, con un sistema di raffreddamento in-row che fa circolare l’aria fredda all’interno di rack sigillati da 19 pollici conformi allo standard EIA310. Concentrando il raffreddamento esclusivamente sul sistema anziché sull’intero ambiente e regolando in tempo reale la capacità frigorifera in funzione del carico IT, Vertiv™ SmartRow™ 2 può ridurre mediamente del 20% il consumo energetico per il raffreddamento e le emissioni di CO2 rispetto a carichi IT analoghi installati in infrastrutture non preconfigurate e non contenute. Ventilatori di emergenza installati in ciascun rack offrono un ulteriore livello di protezione, attivandosi automaticamente in situazioni critiche per evacuare il calore e fornire più tempo per un arresto controllato del sistema.

Il sistema centralizzato di gestione IT e dell’infrastruttura consente agli operatori di accedere e controllare da remoto il raffreddamento, l’alimentazione e le serrature delle porte SmartRow 2, oltre a consentire la gestione dei processori di servizio sull’apparecchiatura IT, il tutto tramite un’unica interfaccia. Il software di monitoraggio opzionale si integra perfettamente con SmartRow 2 e fornisce dati consolidati, navigazione 3D, gestione multisito, gestione multisistema, navigazione elettrica, report e registri cronologici, accesso alle porte e altro ancora.

Vertiv ha anche recentemente annunciato il suo portfolio end-to-end per le implementazioni di High Performance Compute (HPC) e AI, Vertiv™ 360AI. Le soluzioni includono alimentazione, raffreddamento, armadi, servizi end-to-end per il ciclo di vita e gestione digitalizzata.

Per ulteriori informazioni su Vertiv SmartRow 2 e sulle offerte complete di alimentazione, raffreddamento e IT di Vertiv, comprese le soluzioni AI/HPC, visitare Vertiv.com.

Informazioni su Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) riunisce hardware, software, analisi e servizi in corso per consentire alle applicazioni vitali dei propri clienti di funzionare in modo continuo, funzionare in modo ottimale e crescere con le loro esigenze aziendali. Vertiv risolve le sfide più importanti che i data center, le reti di comunicazione e le strutture commerciali e industriali di oggi devono affrontare con un portfolio di soluzioni e servizi per l’alimentazione, il raffreddamento e l’infrastruttura IT che si estende dal cloud all’edge della rete. Con sede a Westerville, Ohio (Stati Uniti), Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per ulteriori informazioni e per le ultime notizie e i contenuti di Vertiv, visitare il sito Vertiv.com.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27 del Securities Act e della Sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli eventi o i risultati effettivi possono differire materialmente da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali qui esposte. I lettori sono invitati a presentare i documenti presentati da Vertiv alla Securities and Exchange Commission, compresa la sua più recente Relazione annuale sul Modulo 10-K e qualsiasi successiva Relazione trimestrale sul Modulo 10-Q per una discussione su questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le sue operazioni. Vertiv non ha alcun obbligo e declina espressamente qualsiasi obbligo di aggiornare o modificare le proprie dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

CONTATTO

Brianna Rabe - Ruder Finn
E brianna.rabe@ruderfinn.com

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione