Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

iGenius (Domyn) lancia uno dei più grandi data center di intelligenza artificiale sovrana al mondo, sfruttando l’infrastruttura Vertiv, il computing accelerato NVIDIA e Omniverse

28/7/26

Incarna una fusione di potenza computazionale eccezionale, efficienza energetica e sovranità dei dati, bilanciando al contempo rigorosi requisiti di sicurezza dei dati.

COLUMBUS, Ohio [22 aprile 2025] – Vertiv (NYSE: VRT), fornitore globale di infrastrutture digitali critiche, ha annunciato una collaborazione rivoluzionaria con NVIDIA e il rinomato pioniere dell’AI iGenius (ora Domyn) per l’implementazione di Colosseum, uno dei più grandi supercomputer NVIDIA DGX AI al mondo con NVIDIA Grace Blackwell Superchips. Colosseum ridefinirà il panorama digitale attraverso un data center di AI sovrano unico nel suo genere per i carichi di lavoro regolamentati.

Progettato per soddisfare le esigenze di settori altamente regolamentati come finanza, sanità e pubblica amministrazione, Colosseum incarnerà una fusione di potenza computazionale trasformativa, efficienza energetica e sovranità dei dati, bilanciando al contempo rigorosi requisiti di sicurezza dei dati.

Colosseum, un SuperPOD NVIDIA DGX, è l'ultimo progresso in una collaborazione di lunga data tra Vertiv e NVIDIA. È strategicamente posizionata nell’Italia meridionale per soddisfare i requisiti governativi regionali, segnando una pietra miliare significativa nel panorama dell’AI in Europa.

“Sfruttando la potenza del computing accelerato all'avanguardia di NVIDIA e l'innovativa esperienza infrastrutturale di Vertiv, Colosseum testimonia il potenziale di trasformazione dell'AI sovrana”, ha affermato Uljan Sharka, CEO di iGenius. “Stiamo dimostrando come i sistemi modulari e l’infrastruttura specifica per il software consentano una nuova era di AI mission-critical”.


Modulare per design. Progettato per l’efficienza.

Colosseum combina l'esperienza di Vertiv nella gestione dell'infrastruttura, il computing accelerato NVIDIA e il progetto NVIDIA Omniverse per la progettazione e le operazioni di AI Factory. L'implementazione sfrutterà la piattaforma dell'infrastruttura dell'architettura di riferimento 360AI di Vertiv per l'alimentazione e il raffreddamento dei data center, progettata per NVIDIA GB200 NVL72, sviluppato in collaborazione con NVIDIA e lanciato alla fine del 2024.

Questo sistema modulare e scalabile consente a iGenius di implementare uno dei supercomputer AI hyperscale più veloci e uno dei più grandi a supportare l’AI sovrana.

Vertiv ha anche ampliato la sua libreria di design di riferimento sul suo AI Hub con il design di alimentazione e raffreddamento per data center co-sviluppato per NVIDIA GB300 NVL72. Rimanendo un’unica generazione di GPU all’avanguardia, Vertiv consente ai clienti di pianificare l’infrastruttura prima dell’arrivo del silicio, con progetti pronti per l’implementazione che prevedono un aumento delle densità di potenza dei rack e modelli ripetibili per le AI Factory su larga scala.

“L’unità di calcolo non è più il chip: è il sistema, la AI Factory, ha affermato Karsten Winther, presidente di Vertiv, EMEA. “Grazie alla nostra collaborazione con NVIDIA e il visionario giocatore di AI iGenius, stiamo dimostrando l'efficienza e la maturità a livello di sistema di fornire il data center come unità di calcolo, sbloccando una rapida adozione dell'infrastruttura di alimentazione e raffreddamento nativa per l'AI come catalizzatore per l'AI su larga scala.”


Simula con NVIDIA Omniverse. Offrire con velocità.

“L'AI sta rimodellando il panorama dei data center, richiedendo nuovi livelli di scalabilità, efficienza e adattabilità per le AI Factory globali”, ha affermato Charlie Boyle, Vice President delle piattaforme DGX di NVIDIA. “Con i digital twin a base fisica abilitati dalle tecnologie NVIDIA Omniverse e il design modulare di Vertiv per il data center iGenius DGX SuperPOD, Colosseum stabilisce un nuovo standard per la costruzione di supercomputer per l'era dell'AI.”

Colosseum è stato co-progettato come gemello digitale fisicamente accurato sviluppato con le tecnologie NVIDIA Omniverse, consentendo la collaborazione in tempo reale tra Vertiv, iGenius e NVIDIA, per accelerare le decisioni a livello di sistema e comprimere il ciclo di progettazione-distribuzione. Omniverse Blueprint consente simulazioni in tempo reale, consentendo agli ingegneri di testare e perfezionare i progetti istantaneamente, invece di aspettare lunghi processi di simulazione, riducendo i tempi di simulazione da mesi a ore. I processi di produzione e integrazione in fabbrica di Vertiv riducono i tempi di implementazione fino al 50% rispetto ai tradizionali data center.

Questo processo di progettazione 3D collaborativo ha convalidato l’intero stack dell’infrastruttura, consentendo la modellazione predittiva di carico termico, flusso elettrico e layout del sito, per rack raffreddati a liquido da 132kW a sistemi di alimentazione modulari, prima della costruzione di un singolo modulo.


Designed with intelligence. Unified by software.

La soluzione per data center modulare prefabbricata pronta per l’intelligenza artificiale di Vertiv è progettata, realizzata, consegnata, installata e messa in servizio da Vertiv. Comprende alimentazione, raffreddamento, gestione, monitoraggio, assistenza e manutenzione, con capacità di alimentazione e raffreddamento che inizialmente supportano fino a 132kW/rack, con la possibilità di scalare come richiesto per progetti futuri. La struttura dell’edificio integra lo spazio bianco prefabbricato all’interno, distribuendo allo stesso tempo uno spazio grigio interamente modulare all’esterno. Questo approccio offre scalabilità ed efficienza energetica eccezionali, trasformando il modo in cui i data center vengono costruiti e implementati.

Colosseum sfrutterà NVIDIA Mission Control per le operazioni e l'orchestrazione dei data center e Vertiv™ Unify per semplificare e sincronizzare la gestione degli edifici per le AI Factory. Vertiv Unify offre:

  • Orchestramento in tempo reale tra alimentazione, raffreddamento ed elaborazione
  • Sincronizzazione gemellare digitale per l’ottimizzazione a circuito chiuso
  • Funzionalità pronte per l’AI che supportano un processo decisionale autonomo

Grazie all'integrazione delle tecnologie NVIDIA Omniverse, Vertiv Unify consente aggiornamenti in tempo reale tra sistemi fisici e modelli digitali, consentendo manutenzione predittiva, simulazioni what-if e test degli scenari prima che si verifichi un rischio operativo.


Il progetto per le AI Factory a livello globale

Il Colosseum è più di un data center. È il modello per le AI Factory sovrane scalabili e ripetibili. Combinando densità su scala cloud, controllo locale dei dati e implementazione modulare, segnala la fase successiva dell’AI: dove l’inferenza deve essere sicura, veloce, conforme e distribuita.

Non si tratta di un progetto una tantum, ma di un punto di riferimento. iGenius sta creando un progetto con Colosseum progettato per essere ripetuto a livello globale, con Vertiv e NVIDIA allineati sul supporto futuro della piattaforma, compresi i sistemi DGX GB300 e oltre. Il futuro dell’AI sovrana non è più teorico: ora è in fase di costruzione.

Per ulteriori informazioni, visitare iGenius.ai, nvidia.com o Vertiv.com.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27 del Securities Act e della Sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli eventi o i risultati effettivi possono differire materialmente da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali qui esposte. I lettori sono invitati a consultare la Securities and Exchange Commission di Vertiv, inclusa la sua più recente Relazione annuale sul Modulo 10-K e qualsiasi successiva Relazione trimestrale sul Modulo 10-Q per una discussione su questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le sue operazioni. Vertiv non ha alcun obbligo e declina espressamente qualsiasi obbligo di aggiornare o modificare le proprie dichiarazioni previsionali, a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Informazioni su Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) riunisce hardware, software, analisi e servizi in corso per consentire alle applicazioni vitali dei propri clienti di funzionare in modo continuo, funzionare in modo ottimale e crescere con le loro esigenze aziendali. Vertiv risolve le sfide più importanti che i data center, le reti di comunicazione e le strutture commerciali e industriali di oggi devono affrontare con un portfolio di soluzioni e servizi per l’alimentazione, il raffreddamento e l’infrastruttura IT che si estende dal cloud all’edge della rete. Con sede a Westerville, Ohio (Stati Uniti), Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per ulteriori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti di notizie e contenuti su Vertiv, consultate il sito Vertiv.it.

Informazioni su iGenius

iGenius è una società deep-tech specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale per aziende che operano in settori altamente regolamentati, tra cui servizi finanziari, enti pubblici o industria pesante. Oggi iGenius è uno dei principali unicorni del panorama europeo dell’AI, attivo sia in Europa che negli Stati Uniti per supportare le aziende nell’adozione di un’AI sicura, privata ed efficiente su larga scala. Il prodotto principale di iGenius, Unicorn, offre soluzioni personalizzate per le aziende che cercano di integrare l’AI in modo sicuro ed efficace, principalmente attraverso due modelli proprietari in grande lingua (Large Language Models, LLM). Italia 10B è un modello multilingue ottimizzato per le industrie regolamentate e con un’elevata efficienza computazionale, mentre Colosseum 355B è adatto per casi d’uso mission-critical. Oltre a Unicorn, l’offerta di prodotti di iGenius include Crystal, un agente di AI per l’Intelligenza decisionale che analizza i dati aziendali in linguaggio naturale e supporta accuratamente il processo decisionale strategico guidato dalle informazioni.

CONTATTO
Ruder Finn
E Vertiv@RuderFinn.com

Articoli correlati

Vertiv™ AI Hub Image

Campagna

Vertiv™ AI Hub
Login dei partner

Lingua & Ubicazione