Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Vertiv acquisisce ThermoKey, ampliando la gamma di soluzioni per la dissipazione del calore per le infrastrutture fisiche convergenti

25/3/26

Si prevede che l’operazione aumenti le opzioni a disposizione dei clienti lungo l’intera catena termica, ottimizzando l’uso dell’energia e l’efficienza per data center AI-ready

Milano [25 marzo 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), leader globale nelle infrastrutture digitali critiche, comunica di aver siglato un accordo per acquisire ThermoKey S.p.A., azienda leader nelle tecnologie di dissipazione e scambio termico con relazioni consolidate con OEM e system integrator. L’operazione rientra nel costante impegno di Vertiv nell’investire in soluzioni di raffreddamento avanzate a supporto dei data center AI ad alta densità. Una volta completata, l’acquisizione dovrebbe ampliare il portfolio di Thermal Management e le capacità produttive di Vertiv, in particolare nell’area EMEA, rafforzando le capacità dell’azienda di offrire soluzioni complete lungo tutta la catena termica per AI Factory e data center ad alta densità.

Al perfezionamento dell’operazione, ThermoKey contribuirà a promuovere il percorso di Vertiv verso un’infrastruttura fisica convergente, ampliando la gamma di tecnologie termiche disponibili per i clienti e migliorando la capacità dell’azienda di supportare architetture termiche integrate a livello di sistema, aiutando i clienti ad anticipare l’evoluzione delle future generazioni di calcolo. Il portfolio di ThermoKey, che include dry cooler e soluzioni di scambio termico basate su microcanali, completa la Thermal Chain end-to-end di Vertiv, offrendo flessibilità per ottimizzare prestazioni, condizioni del sito e crescita.

“Lo smaltimento del calore sta diventando sempre più critico per data center e AI Factory, mentre il settore cerca nuovi modi per aumentare la capacità, migliorare l’efficienza energetica e scalare con sicurezza”, ha dichiarato Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv. “Grazie alla nostra collaborazione con ThermoKey, abbiamo imparato ad apprezzarne le tecnologie distintive di scambio termico, la competenza ingegneristica e le relazioni con OEM e system integrator. Questa acquisizione si prevede ampli le opzioni disponibili per i nostri clienti, supportandoli nell’adozione di strategie di raffreddamento più efficienti e nella realizzazione di infrastrutture progettate per restare al passo con la rapida evoluzione delle esigenze di calcolo.”

Fondata nel 1991 e con sede in Italia, ThermoKey vanta oltre trent’anni di esperienza ingegneristica e produttiva negli scambiatori di calore per il raffreddamento dei data center e altre applicazioni ad alte prestazioni. L’azienda ha sviluppato relazioni durature con produttori e installatori leader a livello globale ed è riconosciuta per il proprio know-how ingegneristico, la competenza applicativa e la collaborazione con i clienti in ambiti quali data center, OEM e process cooling. Le sue capacità ingegneristiche distintive, le tecnologie a microcanali e la compatibilità con refrigeranti a basso GWP e naturali la rendono particolarmente adatta agli ambienti avanzati e ad alta intensità energetica dei data center AI.

Le capacità interne di progettazione e produzione di ThermoKey, insieme al portfolio di scambiatori di calore, dry cooler, condensatori ad aria e sistemi di liquid cooling, dovrebbero rafforzare la base tecnologica termica di Vertiv e la sua flessibilità produttiva. Inoltre, la capacità produttiva disponibile di ThermoKey dovrebbe supportare l’espansione continua del portfolio termico di Vertiv e contribuire a soddisfare la crescente domanda dei clienti nelle infrastrutture termiche critiche.

Per i clienti, si prevede che l’acquisizione offra diversi vantaggi, tra i quali:

  • maggiore supporto per strategie di raffreddamento ad alta efficienza in applicazioni AI e ad alta densità,
  • migliore integrazione a livello di sistema dell’infrastruttura termica nell’ambito dell’infrastruttura fisica convergente di Vertiv,
  • possibilità di ottimizzare raffreddamento a liquido, ad aria e dissipazione del calore come una catena termica integrata, incluse capacità ampliate di dissipazione, come i sistemi Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler, per migliorare utilizzo ed efficienza energetica,
  • maggiore accesso nell’area EMEA a tecnologie avanzate di dry cooling e scambio termico, oltre a un supporto ingegneristico e produttivo potenziato per soddisfare velocità e scalabilità richieste dai data center di nuova generazione.

L’operazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolatorie e dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2026.

Per maggiori informazioni sul portfolio delle soluzioni Vertiv, consultare Vertiv.com.

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Westerville, in Ohio (USA), Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e gli aggiornamenti su notizie e prodotti di Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per gli Investitori
Lynne Maxeiner
VP Global Treasury & Investor Relations Vertiv
E lynne.maxeiner@vertiv.com

Contatto per i Media
Rosy Auricchio
Tel: + 39 335 8283393
E rauricchio@grandangolo.it

Login dei partner

Lingua & Ubicazione