Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Vertiv™ Liebert® EXM2 offre prestazioni, affidabilità ed efficienza di nuova generazione

Milano [5 maggio 2021] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità, ha presentato Vertiv™ Liebert® EXM2, un gruppo di continuità trifase estremamente compatto che in modalità doppia conversione offre un livello di efficienza fino al 97%, percentuale che arriva al 98.8% in modalità Dynamic Online. Con una capacità di potenza che va da 100 a 250 kVA e un layout compatto e flessibile, il sistema è progettato per un’ampia gamma di applicazioni per diversi settori verticali, tra cui trasporti, sanità, industria per beni di consumo, uffici commerciali e data center di medie dimensioni, ed è attualmente disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), oltre che in India e in alcuni altri Paesi dell’area Asia Pacific.

Liebert EXM2 integra nuove funzionalità che ne ottimizzano l’efficienza e l’affidabilità, come il parallelismo intelligente e tre modalità operative basate sul machine learning, che riducono i costi operativi e minimizzano la dissipazione di energia. La tecnologia online a doppia conversione di Vertiv, leader di mercato, offre un’efficienza fino al 98.8%, garantendo massima velocità di trasmissione e livelli di sicurezza estremamente elevati. Inoltre, il design modulare interno fault tolerant permette un'installazione sicura, facile e veloce, riduce il tempo medio di riparazione (MTTR) e massimizza la disponibilità.

Le innovazioni tecnologiche integrate nel sistema forniscono un efficientamento energetico che riduce in maniera significativa il Total Cost of Ownership (TCO), accelerando in tal modo il Ritorno dell’Investimento (ROI). Liebert EXM2 è compatibile con le batterie agli ioni di litio (LIB) e tollera le alte temperature (fino a 50°), il che riduce al minimo le esigenze di raffreddamento e il consumo energetico complessivo.

Liebert EXM2 offre funzionalità avanzate di monitoraggio, gestione e diagnostica tramite un monitor touchscreen da 9” che presenta diverse modalità di visualizzazione e numerose opzioni di sicurezza. Il sistema di controllo è compatibile con i servizi Vertiv™ LIFE™, Liebert® Nform, SiteScan® e il software di monitoraggio infrastrutturale della piattaforma Trellis™, nonché con sistemi di gestione della batteria (BMS) e sistemi di gestione dell’infrastruttura del data center (DCIM) di terze parti.

Liebert EXM2 sostituisce i modelli Liebert® EXM e Liebert® NXC, sistemi UPS molto apprezzati dal mercato, che supportano migliaia di siti e circa 1.7 Gigawatt (GW) di carichi mission-critical in tutto il mondo. Quest’ultima innovazione di prodotto risponde alla crescente domanda di UPS altamente affidabili ed efficienti in grado di garantire una connessione a bassa latenza tra il cloud e l’edge per applicazioni di medie dimensioni.

“Liebert EXM2 rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra offerta di UPS: ci permette infatti di migliorare ulteriormente l’efficientamento energetico e di rendere disponibili tecnologie di ultimissima generazione”, ha dichiarato Kyle Keeper, vice president of global AC Power di Vertiv. “I nostri ingenti investimenti in ricerca e sviluppo ci consentono di continuare a innovare al fine di rendere disponibili soluzioni sempre allo stato dell’arte”.

“Grazie all’avanzata digitalizzazione e a un’architettura fault tolerant il nuovo EXM2 combina affidabilità, efficienza, flessibilità e intelligenza per garantire prestazioni ottimali nell’alimentazione dei carichi di lavoro critici, consentendo nel contempo di ottimizzare gli spazi e ridurre i costi operativi”, ha affermato Andrea Ferro, AC Power director di Vertiv Europe, Middle East e Africa. “Il sistema è disponibile in varie configurazioni – in row, installato all’interno di un locale o anche a muro o in un angolo – per cui ciascun cliente può scegliere la configurazione e le opzioni più adatte alle proprie esigenze”.

Per saperne di più: Vertiv.com/SWC

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per assicurare la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti in linea con la crescita delle esigenze aziendali. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di comunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Columbus, in Ohio (USA) e una presenza globale, Vertiv impiega circa 20.000 dipendenti e opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti su notizie e contributi da Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media
Rosy Auricchio
Tel: + 39 02 47718627
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

Login dei partner

Lingua & Ubicazione