Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

La partnership semplifica il processo di acquisizione della Certificazione TIER di Uptime Institute per le strutture realizzate utilizzando i data center modulari prefabbricati di Vertiv

Castel Guelfo (BO), Italia [11 marzo 2020] – Vertiv (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni infrastrutturali, ha annunciato che i propri data center modulari prefabbricati (PFM) hanno ricevuto da Uptime Institute la certificazione TIER-Ready per la resilienza delle prestazioni. Il nuovo accordo consentirà a Vertiv di fornire i servizi di Uptime Institute di livello Tier Certification of Constructed Facilities (TCCF) con le unità modulari Vertiv TIER-Ready, fornendo così i vantaggi della completa Certificazione Tier direttamente ai clienti.

L’implementazione dei modelli PFM di Vertiv progettati come TIER-Ready garantisce al cliente di poter conseguire in maniera semplice e veloce la certificazione TCCF. Queste infrastrutture modulari e prefabbricate sono già disponibili in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) e vi è l’obiettivo di renderle disponibili a livello globale nel corso del 2020.

La partnership TIER-Ready è un accordo strategico in base al quale gli specifici modelli PFM di Vertiv vengono esaminati da Uptime Institute durante il processo di sviluppo ingegneristico, per garantire che tali soluzioni soddisfino i requisiti severi del TIER Standard of Topology riconosciuti a livello globale. I prodotti PFM di Vertiv che sono qualificati TIER-Ready supportano in modo concreto i requisiti di disponibilità e uptime dei clienti più esigenti che hanno scelto a livello strategico di implementare l’infrastruttura digitale certificata TIER. Come previsto dalla partnership, Vertiv ha completato la revisione del progetto TIER-Ready III di Uptime Institute per la propria infrastruttura PFM SmartMod™ per un massimo di 10 rack e 80 kW di carico IT. Le strutture implementate utilizzando soluzioni SmartMod designate TIER-Ready saranno in grado di ottenere rapidamente e senza difficoltà il TCCF di Uptime Institute.

Un approccio PFM è una modalità agile ed efficiente che consente l’implementazione dei nuovi data center con un numero di installazioni in loco significativamente inferiori rispetto ai data center costruiti in modo tradizionale. Specialmente nelle economie in via di sviluppo, le implementazioni PFM stanno diventando sempre più frequenti perchè permettono di ottenere rapidamente ulteriore capacità – anche nell’Edge – senza gli impedimenti di un processo di costruzione tradizionale e con una più efficace integrazione di sistemi, test e messa in servizio. Secondo gli analisti di 451 Research, il mercato dei data center PFM è destinato ad espandersi a un tasso annuo di crescita composto (CAGR) del 14,4 per cento nell’arco di cinque anni fino al 2021, quando raggiungerà i 4,4 miliardi di dollari.

“La partnership con Uptime Institute garantisce che le infrastrutture che utilizzano i data center PFM di Vertiv che hanno ricevuto la qualifica TIER-Ready di Uptime Institute, non solo siano agili ed efficienti da implementare, ma anche resilienti e robuste”, dichiara Viktor Petik, vice president of Integrated Modular Solutions di Vertiv. “Vertiv, in collaborazione con i suoi partner,  oggi può supportare i clienti nello sviluppo di nuove capacità altamente affidabili e disponibili grazie all’implementazione del nostro sistema SmartMod qualificato TIER-Ready III da Uptime Institute. Una volta installate, queste soluzioni possono ottenere rapidamente e senza difficoltà la certificazione completa TIER Certification of Constructed Facility”.

TIER Standard of Topology di Uptime Institute è lo standard de facto del settore per l’affidabilità e la resilienza dei data center e assicura ai clienti che i data center certificati TIER operino in modo preciso e prevedibile in un’ampia gamma di condizioni operative, tra cui l’interruzione dell’alimentazione di rete. L’Uptime Institute ha introdotto il proprio programma di design review TIER-Ready, che consente ai vendor PFM di fornire soluzioni in grado di raggiungere gli stessi livelli di affidabilità e resilienza già raggiunti dai migliaia di data center certificati TIER in tutto il mondo. Il programma TIER-Ready snellisce il processo di certificazione TCCF riducendo i tempi di revisione ingegneristica richiesti di norma da ciascuna specifica installazione dei data center. Essendo una soluzione PFM TIER-Ready, Vertiv SmartMod 80kW consente di risparmiare in termini di tempo e di costi di installazione, a vantaggio anche del consumatore finale.

“Siamo entusiasti che Vertiv adotti un approccio da leader nel mercato dei prefabbricati modulari, non solo collaborando con Uptime Institute per la realizzazione di prodotti TIER-Ready, ma anche supportando direttamente il processo di certiicazione della struttura finale. Queste soluzioni si differenziano nel mercato dei PFM per la loro comprovata capacità di soddisfare le stesse esigenze di resilienza osservate nei data center più grandi, pur restando

in un formato modulare”, dichiara Chris Brown, CTO di Uptime Institute. “Le soluzioni Vertiv SmartMod che hanno la certificazione TIER-Ready possono funzionare allo stesso livello di resilienza TIER delle strutture più grandi, ma in un fattore di forma ridotto. Questo è essenziale per costruire infrastrutture digitali critiche distribuite”.

L’infrastruttura Vertiv SmartMod è una gamma di prodotti PFM completamente autonoma, facilmente configurabile e pronta per l’ordine, che consente la rapida implementazione di nuovi spazi liberi dei data center. Questo approccio “plug and play” ha il vantaggio non solo di ridurre i tempi per l’avvio e la messa in funzione (a pochi giorni invece di settimane o mesi), ma anche di ridurre le potenziali problematiche di qualità, in quanto i componenti sono pre-integrati e pre-testati in fabbrica. Il design pre-ingegnerizzato e integrato implica inoltre che SmartMod garantisca una maggiore sicurezza dei costi per i clienti, riducendo la probabilità di ulteriori modifiche da effettuare in loco.

Per ulteriori informazioni sulla partnership TIER-Ready e sulle funzionalità dei prodotti di Vertiv, inclusi Vertiv Power Module, SmartMod™, e SmartMod™ MAX, visita www.Vertiv.com/Solutions.

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) progetta, realizza e fornisce hardware, software e servizi di diagnostica e monitoraggio per assicurare alle applicazioni mission critical dei propri clienti continuità operativa, performance ottimali e crescita al passo con le nuove esigenze di business. Come Architects of Continuity™, Vertiv affronta e risolve le sfide più difficili per i data center, le reti di comunicazione e le strutture commerciali e industriali, grazie a un portfolio di soluzioni e servizi per la continuità elettrica, il cooling e le infrastrutture IT, che si estende dal cloud fino ai dispositivi connessi in rete. Con sede principale a Columbus, in Ohio (USA), Vertiv ha circa 20.000 dipendenti e opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti di notizie e contenuti Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.

CONTATTO PER I MEDIA

Rosy Auricchio
Tel. +39 02 47718627
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

Informazioni su Uptime Institute

Uptime Institute è l’autore del TIER Standard, lo standard globale più affidabile e adottato per la corretta progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture digitali. Da oltre 25 anni, Uptime Institute applica lo Standard TIER a livello mondiale per garantire ai clienti che la loro infrastruttura digitale funzioni a un livello coerente con le loro esigenze di business. Uptime Institute aiuta le organizzazioni a gestire i costi, la disponibilità delle risorse e l’efficienza complessiva ed è diventato lo standard de facto per l’affidabilità, la sostenibilità e l’efficienza dei data center. Oggi, migliaia di aziende si affidano a Uptime Institute per il successo del proprio business digital-centric.

CONTATTO: South@UptimeInstitute.com

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione